オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCTのレビュー

平均満足度 4.58 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
629 / 税込 692
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-26
用途:
モンキー125に

モンキー125(JB05)に使用。
届いた時「ちっちゃ!」と思いました。
私が調べた限り、同じ純正型番のフィルターではキジマ製が一番安いです。送料込みの価格調整のために購入しました。

2023-09-14
用途:
JA60クロスカブのオイルフィルター交換用に
対象商品:
19204325

JA60クロスカブ純正のオイルフィルターは加工精度があまり良くなく、JA45に適用するこちらの商品を購入しました。本来の部品番号とは異なりますがまったく問題なく使用できます。

3人が参考にしています
成康 様2024-05-22
用途:
ja59 カブのオイルフィルター交換
対象商品:
19204325

純正品と同じですね、性能もたぶん同じだと思います。

1人が参考にしています
2023-02-13
用途:
JA45クロスカブに使用
対象商品:
19204325

オイル交換2回に一回は交換しています。
形状も純正と同じで問題なく交換できました。

1人が参考にしています
2022-05-24
用途:
ロングツーリング用バイクに
対象商品:
19204325

NC750X DCTのオイル交換時に使用。
メーカーの交換指定は2万Kmサイクルですが、少し早めの1.5万kmで交換しました。
交換自体は簡単ですが、ゴムパッキンやスプリングも一緒に外れてくるので無くさない様に要注意。
純正ではありませんが、キジマなら安心でしょう。

2022-03-14
用途:
GB350sに使用
対象商品:
19204325

純正より安かったので交換しました。
オイル漏れもなく普通に交換出来ました!
次の交換時にまたレビューしたいと思います。

2021-11-20
用途:
オイル交換
対象商品:
19204325

gb350 のオイル交換時で使用。
相性ばっちしでした

2021-11-13
用途:
オイルフィルター交換
対象商品:
19204325

JA44カブで、純正品と変わりなく使用できています。

2021-07-20
用途:
new Supercub110 maintenance
対象商品:
19204325

No problem to install this filter on my new Supercub110, I will repeat after 2 or 3 oil changes.

2021-05-19
用途:
フィルターの定期交換として使用。
対象商品:
19204325

取り付け時に使用する少量のグリスが同梱されていればベストです。
オイルより年度の高いぐりすが交換時少量あると安心感があります。

2021-03-05
用途:
バイクの整備
対象商品:
19204325

純正品と変わりなく使えています。
値段を考えたなら、とても、満足しています。

2020-07-04
用途:
新型カブ110のオイルエレメントに・・・
対象商品:
19204325

新型カブ110のオイルエレメントにピッタリです、カブ純正より安価なので、オイル交換2回に1度エレメントも交換していますが、経済性に優れたオイルエレメントです。

1人が参考にしています
2020-11-03
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
19204325

何も問題なく交換ができた。
交換後にオイル交換等の不具合なし

2021-09-14
用途:
純正品と相違なし。
対象商品:
19204325

純正品も使ってますが見た感じ純正品とかわりません。

2019-03-27
用途:
NC750X 2014年型用に
対象商品:
19204325

DCTエレメントはあまり汚れません。それでも、1万㎞ごとに交換しています。

2019-07-27
用途:
オイル交換
対象商品:
19204325

社外品ですが、純正品と同等に使用できるのでコスパ最高

2018-04-26
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
19204325

純正注文する代わりに買ってます。普通に使ってますが、違いはわからないと思います。

2019-10-18
用途:
NC750Xdctのオイルフィルター交換に
対象商品:
19204325

古い純正フィルターと見比べましたが、サイズ、見た目、まったく純正と同じ。問題なさそう。

2016-10-31
用途:
バイクメンテ
対象商品:
19204325

純正品より安いのに品質的にはこちらのほうが良く出来ているように思える。
社外品とはいえキジマの製品は妥協してない。
消耗品は機能さえ果たせば安いに越したことはない。