ネオリバー #160のレビュー

平均満足度 4.50 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネオリバー #160 三彩化工
三彩化工
3,698 / 税込 4,068
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
70件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-29
用途:
パーツの再塗装前

250ccとか500ccとかだと、慣れた頃に無くなってしまうので、ぜひ、このサイズの剥離剤をお勧めします。又、この「ネオリバー」は「トロッ」としてて、塗りやすい。小瓶に分けておいて、気軽に使用しています。

DARK HORSE 様2025-11-18
用途:
アルミホイールの塗装剥がし
対象商品:
19539634

アルミホイールを再塗装する際、古い塗装を剥がそうと色々試しましたが塗装が厚く 市販の塗膜剥がしでもサンドブラストでも全く落ちる気配がありませんでした。 ネオリバーをダメ元で使ってみたらその日のうちに綺麗に落ちました。とても助かりましたー。

2025-05-24
用途:
エンジン整備
対象商品:
19539634

バイクのガスケット剥がしにも使えるのでは?と思い、20年選手のカブを組み直す際に使用してみました。塗装と同じで、塗って剥がしてにはなりますが、簡単にガスケットが剥がれます。容器に移して綿棒でちょこちょこ塗れる為、有名メーカーのガスケットリムーバーよりも使いやすく、すぐ剥がれていくのでコスパ的にも非常に良いと感じます。スプレーでない事で飛散もせず、ある意味ではリスク回避かなと。無くなったらまたリピート決定です。

2025-08-09
用途:
塗装剥離
対象商品:
19539634

塗装が割れて剥がれてきたものをリセットする為に購入しました。
スクレーパーで簡単に剥がせるので作業の負担が減り、とても満足です。

2025-05-07
用途:
バイクの塗装剥離
対象商品:
19539634

経年劣化で弱った箇所は数秒で浮いてきます。溶剤の恐ろしさを感じる瞬間です。2、3回塗ると大体は剥がれてしまいます。強力なので保護メガネや手袋、マスクは必須です。

だるま保険サービス 様2025-01-20
用途:
塗装前の剥離に

今まで使用した剥離剤で一番効果があったように思います。刷毛で塗布後1分ぐらいでブクブクと塗装が浮いてきたので、プラのヘラでこそぎ落としました。

山崎商店 様2025-06-09
用途:
アルミホイールの塗装落しに

鍛造ホイールの塗料落しに使用しました。剥離剤にも色々なものがあると思いますが、この商品は、車のアルミホイールを傷めることなく塗料を落とすことができます。市販のラッカー系だと塗った瞬間から泡のようにブクブクと剥離し始めます。さすがにメーカー標準塗装を落とすには若干時間を置いてスクレーパーなどを使えば落とせますし、剥離に時間が掛かるようであればペーパーがけも方法の一つだと思います。粘質なため、刷毛塗りし易いですし、水だけで洗い流せます。
使用する際は、強烈なガスが発生するため、使用の際は周囲に気を配ることや人体にも影響があるためゴーグル、マスク、使い捨て手袋を二重にするなど気を配る必要があると思います。飛び散った液体が皮膚に付くと非常に痛いです。それを守れば素晴らしい商品だと思います。

2024-09-16
用途:
バイクのレストア作業に

タンクや金属部の塗装の剥離に活躍してくれます。強いので完全防護で作業しています。とても強力ですが古いバイクの塗装はしつこいので油汚れ落としてからペーパーで傷を入れて塗っています。最低2回くらい塗らないとキレイには落ちませんが満足です。

2024-06-15
用途:
粉体塗装の剥離
対象商品:
19539634

剥離能力が高くとても良いと思いました。また亜鉛メッキなどを酸で剥離したあとの中和剤として使用してみたところ、これもバッチリでした。

2024-06-05
用途:
塗装剥がし
対象商品:
19539634

2液性の耐熱塗料の溶解に使用。ホルツの少量と迷いましたが容量も多くコストパフォーマンスが高かったのでこちらにしました。あまり出番はないですが良しとしました。

2023-10-28
用途:
塗装作業
対象商品:
19539634

剥離剤は時代と共に昔のような強力なものではなくなってきているが、ネオリバーの#160は「自動車用(特にカチオンED塗装車、ポリウレタン)」となっており、ウレタンの塗装を落とす用途にはそれなりに使えます。

1人が参考にしています
2023-01-08
用途:
オートバイカスタムペイント時
対象商品:
19539634

オートバイパーツの純正塗装を落とすのに、いろいろ試しましたが、今のところこれが最も強力で反応もまあまあ速いです。反応の速さはおそらくこれ以上は無理なんでしょう。十分業務で使えます。ただ、当然下手に触ると肌も荒れるし、落ちた塗装からなのか、あまり吸い込みたくない香りがします。この辺さえ注意していれば問題なく、いいものだと思います。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
バイクの塗装剥離
対象商品:
19539634

剥離するものを先にサンドペーパーで傷付けておくと能力が倍増します
薄手のゴム手袋なら皮膚がヒリヒリするぐらい刺激があるのと鼻をつく臭いはかなりですが、それだから能力が高いのだと思います

1人が参考にしています
2023-03-25
用途:
お店に行かなくても買えてよかった。毎回利用しています。
対象商品:
19539634

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

2022-06-26
用途:
自動車塗装剥離
対象商品:
19539634

純正塗装の剥離に使用しました。
想像以上に効果が早く、1分ほどで大半の塗膜が浮き上がります。

2022-04-10
用途:
アルミホイールに
対象商品:
19539634

大切な鍛造ホイールの塗料剥離に購入です。
条件は2液性ウレタンクリアを落とせること。液剤がホイールを侵さないもの。です。
強アルカリ性なのでこちらを選びました。
使用感としては、白濁のとろみがあるのでタイヤの付着を避けて使えました。
剥離の速度は温度にもよると思いますが、かなり速いです。ブラシなどで剥離した塗料をこすると手袋をしていないと飛び散り火傷します。
市販のラッカー塗料は簡単に落ちますが、ホイールの焼き付け塗装などはなかなか落ちず
サンダーと併用で何度もネオリバーを塗ることで剥離できました。
ホイールに付着した剥離剤は水で洗い流すことで落とせます。
ホイール2本で半分も使ってないですがやはり4lあれば4本いける量だと思います。
買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
2021-12-29
用途:
ウレタン塗装用
対象商品:
19539634

専門メーカーだけあって剥離剤のバリエーションがあり、こちら(#160)はウレタン用ということで選んでいます。
他の品番と比較はしていませんが良く落ちると思います。

1人が参考にしています
2022-03-21
用途:
塗装作業時
対象商品:
19539634

強力に塗膜を剥がしてくれるので,作業がはかどります。目に入ると大変なことになりそうなので,保護めがねは毎回忘れずに使用しています。

2023-02-18
用途:
塗装剥離作業
対象商品:
19539634

いつも使っています。性能及び機能に全く問題ございません。

2021-11-17
用途:
塗装作業
対象商品:
19539625

これで塗装剥離はほぼ補えます。
他に浮気せず、無くなればずっとこちらを愛用しています。

1人が参考にしています