ネオリバー S-701のレビュー
- 用途:
- シルク印刷の剥離
他の剥離剤を使用した場合、取れたり取れにくかったりしたが、この商品は塗ってすぐに剥離が始まり、ものの数分できれいに取れた。かなり強力な剥離剤です。ただ、においが強烈で服に着いたにおいが数日取れなかった。換気が必要です。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 19539677
普段は#100を使っていますがホイールの塗装剥離に手こずった為購入。適用温度に本剤を加温するなどある程度の手間は必要ですが確かに強力です。
臭いが@100とは違い更に危険な感じがします。マスクは当然ですが可能なら強制換気して下さい。
強力ですが大変危険です。
- 用途:
- バイクの塗装剥離
バイク色替えの為当剥離剤を使用、近所のホームセンター等少量で売っている物と違いとても強力な剥離力。香りは酢のような感じ。たっぷり目に塗ると剥ぎやすいです、水で流すだけで後かたずけできるので、とても良いです。
- 用途:
- 塗装作業時、
- 対象商品:
- 19539677
塗装や防水材が付着した足場等の剥離に使用しました.
匂いがきついので、風通しの良い屋外で使用をお勧めします.
- 用途:
- バイク部品の塗装剥離作業
- 対象商品:
- 19539677
PP素材には影響しないので、PPへのウレタン塗装剥がしに効果絶大です。
3層塗りでも2回~3回剥離剤を付ければ簡単に剥離できます。
屋外で作業する場合、においはそれほど気になりません。
ゴム手袋を使用しても付着すると、ゴムを通り越して痛みを感じますので、
付着した場合はすぐに水洗いが必要です。
- 用途:
- 粉体塗装剥離作業
さすがに強力な剥離能力でした。
塗布した瞬間から塗膜がふやけて剥離可能な状態となります。
厚い塗膜は塗布→洗浄を複数回繰り返せば擦らず、傷付けずに剥離可能です。
他の方のレビューでも見られますが、人気の少ない屋外か、換気設備の整った屋内にて使用して下さい。
- 用途:
- アルミホイールの塗膜剥離
剥離性能は強力です。
ただし皮膚につくと痛いだけではなく数秒でやけどになります。
また匂いも半端ではなく作業中臭いだけではなく衣服についた匂いが取れません。
ですので家の中では絶対無理で他の方も書かれていますが住宅街では通報レベルです。匂いは病院の消毒の匂い?でした。
剥離性能は強力ですがホイール等の塗膜を一気に剥せるわけではなく数回に分けての作業となりました。
結論としてS-701は剥離性能は強力で良いですが
使用環境が限定される為、別型番の製品の方が良かったと後悔です。
どうしても剥離できない部品の最終ウェポンとしては最適とは思います。
初めの剥離剤としてはお勧めできません。
- 用途:
- 粉体塗装の剥離
- 対象商品:
- 19539677
塗って30分もすると、ほとんど剥離されました。2コートの粉体焼付塗料でも完全剥離可能で効果としては満足でしたが、臭気がすごく、局所排気と溶剤用マスクが必須でした。
- 用途:
- 旧車の塗装浮きが発生してきたのでDIYで再塗装をしようと購入しました。
- 対象商品:
- 19539677
私の車はアルミボディなので、サンダーがけは塗装が痛みすぎるので、この商品を選びました。でも剥離には時間がかかり、部分塗装には向かないみたい。広範囲な塗装面には良いかも。トランクと天井全面塗装には、2-3個は必要みたい。
- 用途:
- 塗装作業時の剥離
- 対象商品:
- 19539677
ニ液ポリウレタンクリア塗料に使用、普通の剥離剤では、効かなかっのですが、綺麗に剥離が、できました。
臭がキツク、二日位、取れませんでした。
- 用途:
- 塗装の剥離
- 対象商品:
- 19539677
過去使った剥離剤の中で最強!
あまりに強くメッキも落ちます
ただ臭い・・・
強烈に臭く住宅街で使用したら異臭騒ぎになるかも
シンナーで洗っても匂いは落ちません
今後使用する事は無いでしょう
- 用途:
- 塗装のはく離
- 対象商品:
- 19539677
個人相手に安易に売る商品じゃないな~
廃液等の処分が個人では困難。
検索「ジクロロメタン」で調べるとわかるけど・・
サイトで「取り扱い注意喚起」すべきだと思う。
はく離力は凄まじいものがあるけど、毒性は考慮すべき
廃液の処分につきましては有資格産業廃棄物業者にてお願いいたします。
- 用途:
- バイクの塗装剥離
- 対象商品:
- 19539677
バイクのガソリンタンクの塗装剥離に使用しました。
非常に強力で作業が早くて済みますが、消毒材のような臭いが強いので、屋外での使用をお勧めします。
- 用途:
- オートバイタンク内のさび止めコーティング剥離
- 対象商品:
- 19539677
過去に行った中途半端なタンク内(15L)のコーティングのため、再度錆が発生してしまった旧車タンクの古いコーティングを剥がすのに使いました。1/4程入れ1時間ほど置くと全てのコーティングがどろどろに剥がれ落ちました。さすが!!
- 用途:
- アルミホイールの剥離
- 対象商品:
- 19539677
ホームセンターで販売されている一般的な剥離材より強力で、短時間で剥離が可能でした。強力な液体なので使用の際は手袋、長袖、長ズボン、ゴーグルを装着された方が安心です。あと内蓋を開ける時は液体が飛び散る恐れがあるので、注意された方が良いです。私は液体が飛び散り少し皮膚に付いてしまい火傷みたいになりました。
- 用途:
- ペンキ剥離
- 対象商品:
- 19539677
ウレタン系の塗装剥離に使用。ガラス入りの扉の為、バーナーでの剥離ができず一般の塗装剥離剤を使用したのですがほとんど効果を得られませんでした。今回使用したところ一度では完全に剥離できませんでしたが2~3回塗りで完全に剥離できました。