Tスロットナットのレビュー
- 用途:
- ミーリング台等に取り付け
- 対象商品:
- 20320073
以前に購入したTスロットナットとは全く違っていました、無修正で使用できました、以前のはミーリング台にハメ込む為に面を取ったりして使用、今回は気持ちよく使用できました。
- 用途:
- ミニ旋盤作業
- 対象商品:
- 20320098
スロットが悪い訳ではないです。サイズを間違えてしまいました。品質的には全く問題ないと思います。
- 用途:
- 卓上フライス盤でのラジコンパーツ製作
- 対象商品:
- 20320073
卓上フライス盤でのバイス、ロータリーテーブルの固定に使用しました。
初めての 使用ですがもう一回り大きい物でも良かったかなと思います。
これまでは自作した物でしたが作るのに手間が掛かるので購入した方が楽ですね。
- 用途:
- 卓上ボール盤DP2250Rのバイス固定用として4個購入
- 対象商品:
- 20320082
写真以上にきれいな仕上がりで、寸法どおりで問題なし。バイス固定には十分な強度なので2本のボルトで固定して使用しています。
- 用途:
- ディスクグラインダースタンドのバイス可動部の交換
- 対象商品:
- 20320073
別サイズで2回目の購入。一回目より表面の仕上げが汚い。刃の後がくっきり残り段差が分かる。下段の幅が16.2mm 上段の幅が9.8mm(ノギス測定)
寸法表示の0.2mm差は少し大きい。角の面取り加工は一切なし、鋭角のまま。下段を0.4mm程研磨して使用している。面取りも追加工して使用。商品ロットによって差があるようです。センターの穴はM8です。
プロ用資材の寸法記載でマイナス交差で大きいのは修正できないので困る。もう少し精度があると助かる。
- 用途:
- 金型固定
- 対象商品:
- 20320082
見た目品質でNGです。
錆だらけの様に見え、問い合わせをしたところ切削油の付着とのことでした。今まで色々な業者から購入しましたが、この様な品物は初めてです。
見た目品質の向上を願います。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- フライス作業時のワーク固定
- 対象商品:
- 20320098
長手方向が短いタイプもラインナップにあると助かります。DIY程度の小さいロータリーテーブルだとTスロットも短いのでつっかえてスタッドボルトをワーク近くまで持っていけない。
- 用途:
- プレス機械に金型の固定
- 対象商品:
- 20320134
機能的には問題はないようですが、クロ染めの品質が艶が無く、いまいち。
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。