スタッドボルトのレビュー

平均満足度 4.12 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタッドボルト モノタロウ
モノタロウ
219 / 税込 241
【用途】金型加工時の位置決め治具に。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-19
用途:
ネジ部のスレッドの不完全部の処理が甘い

食い込みで食われトルクが少ないので、締め込みをより強くする必要がある

1人が参考にしています
2024-07-15
用途:
車両修理
対象商品:
20291538

通常はプレス機の金型設置などに使われるボルト・ナットですが、焼入れしてあり普通のボルト・ナットのように曲がったりネジ山がつぶれたりしにくいのでサスペンションアームのブッシュ交換に使っています。
それなりに回数こなしてくるとへたってきますが普通のボルト・ナットより使えます。
ちなみにモノタロウブランド品はメーカー品に比べてネジが若干ゆるめです。

4人が参考にしています
2024-07-01
用途:
バイスの取り付けで
対象商品:
20291452

締め杖トルクにも耐えネジ山がなめる事無く使用する事が出来ます

1人が参考にしています
2024-03-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
20291407

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

2023-09-28
用途:
三次元測定機のワーク固定用
対象商品:
20291443

M8で長さもあり使用感はとても良い。
ただ黒染め被膜なので少し汚れが手につくのが嫌

佐藤 様2022-09-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
20291626

安価に購入出来て助かりました
全長があと10~20mm長いともっと良いのですが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

ワキ工業株式会社 様2021-11-24
用途:
フライス盤のワーク拘束
対象商品:
20291547

この作業には拘束(固定)取付が重要なのですが普通に良好でした。

2021-03-24
用途:
ボール盤のバイス固定
対象商品:
20291416

品質に問題なし、ネジ切りサイズも表示どおりでした。

2020-12-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
20291452

少量でも必要数がすぐに揃いました。
部品入荷待ちの時間が少なく助かっています。

2021-04-27
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
20291425

普通に強度もありそうで良いと思いますが、片側のネジが短すぎるのではないかと思います。使用に問題はありませんでしたのでいいんですが。

1人が参考にしています
宮地電機株式会社 様2020-04-01
用途:
スタックリカバリーラダーを搭載する留め具として
対象商品:
20291477

蝶ナットと併せて使用します。
錆の不安が無きにしもあらず。

1人が参考にしています
2020-09-08
用途:
バイクのスプロケットの固定用
対象商品:
20291407

メーカー純正に対し非常に安価である。固着防止も兼ねてねじロックを使用して固定した。純正に対しサビ発生の具合を確認する。

1人が参考にしています
有限会社横島高周波金型工業 様2019-07-29
用途:
フライス盤作業の品物固定
対象商品:
20291486

既存であるものと互換あり、支障無く使えます。しかも割安

1人が参考にしています
2019-07-26
用途:
切削作業・研削作業
対象商品:
20291513

特に悪い点・使いづらい所は無いので金額が安い分良いと思います

1人が参考にしています
2020-04-26
用途:
試験装置用
対象商品:
20291468

製作するとまあまあ高くなるので、ちょうど良いサイズがあって助かりました。

1人が参考にしています
2019-06-23
用途:
ホンプ交換の引っ掛けように使用。
対象商品:
20291407

設置スペースが狭いため、とても役にたって良かった。

くるまや CHIBA 様2019-06-09
用途:
エンジン部品取付
対象商品:
20291407

旧型のエンジン部品様に使用しています。
丁度良い感じで使用しています。

棚尾木型 様2018-12-14
用途:
加工ワークの固定。
対象商品:
20291547

マシリング設置時から使用していますが良いと思います、

1人が参考にしています
株式会社エステー工業 様2018-10-18
用途:
フライス専用取付ボルト
対象商品:
20291574

フライスの溝及びバイスとの取付の際、とても楽に取り付けができました。

2018-07-28
用途:
RZ350のマフラースタッドボルト用に
対象商品:
20291407

純正部品と比べ短い方は同じ長さですが
長い方は少し長いのでカットするなどして工夫が必要です
ですがカットをする時間を考慮しても
純正部品1本の価格で4本買えるのでお得です

2人が参考にしています