ビーンブーツ 85713のレビュー
- 用途:
- 今更だが
商品画像に樹脂カップが映っているため樹脂先の安全靴かと思ったが、買ってみたら耐荷重等の表記は無い。あらら。
暖かいのはいいが素材的に雨で滑る。アスファルトは良いが駅のコンコースや階段はマジ危険なレベルで滑る。
あと雪。
寒い時に履きたい靴なのに雪上で滑るのは致命的。
まぁ、もう取り扱い中止の商品なので今更買う人はいないと思うが。
- 用途:
- 自分の車のメンテナンス
- 対象商品:
- 20054466
私は普段の靴と同じ26センチを購入、サイズ感もよく、今年は寒い日が多いので活躍してくれると思います。耐久性にも期待したいです。
- 用途:
- 畑仕事
- 対象商品:
- 20054536
普段は4Eで26.5の靴を履いていますが、これは3L(27.5~28.0)を買って正解でした。
履きやすく、足も窮屈ではありません。靴ひもで調整できます。防寒と言っているだけあってとっても暖かい靴です。
- 用途:
- 屋外での作業
- 対象商品:
- 20054484
足が冷たくてジンジンするのが無くなり快適になりました。サイズの合った靴を履けば何も問題は有りません。耐久性は冬場毎日履いている人でも2シーズンは持ちました。長靴でも毎日履けばすぐに亀裂が入り水が入ってきます。良い物だと思います。
- 用途:
- 土木作業
- 対象商品:
- 20054475
防寒については、大変良いと思います。
使用ひんどがますと、つま先部と足の甲の部分の接合に亀裂が生じるのが難です。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 20054475
とにかく軽く、暖かい。寒さの厳しい地域では非常に満足している。
ただ靴を履く時の取っ手の紐が一発でちぎれた。もっと丈夫にしてほしい。
- 用途:
- 冬の山仕事
- 対象商品:
- 20054466
みかんの収穫作業時に使おうと購入しました。
暖かさは間違いなくいいのですが、傾斜のある場所で作業していると、体重のかかり具合で、つま先が(靴の中がすべって圧迫されて)痛くなってきたり、ピッタリフィットではないので、歩く時にも靴の中がすべっているような感覚があったりで、ちょっと…という感じです。防寒シューズはどれもこんな感じがするのですが、何だろう、土踏まずから足の甲のあたりを締めたりゆるめたりできるようなものがあればいいのかな、と思います。
- 用途:
- 吹きさらしの積み込み作業で
- 対象商品:
- 20054527
この冬(12月~3月)で3シーズン目です。下からの冷気は全く遮断され、とても暖かいです。一年目で金具が一つ取れて瞬間接着剤で止めました。ひもが少し解れ気味になりますが、何とか維持してます。3年目のこの冬2個目の金具が取れるも又、接着剤でのりきった。生地の解れは無く底の減りもあと2シーズンは行けそうです。裾を中に入れると何だかかっこよかったです。(雪の中では全然冷たくなかったです)
- 用途:
- 野外の、フォークリフト作業
- 対象商品:
- 20054545
現在、厳冬の中、野外でのフォークリフト作業と、雪かきと、使用してますが、つま先にも余裕があるので温かくかいてきです。
- 用途:
- ガソリンスタンドでの作業
- 対象商品:
- 20054457
うちは冬になったらこれ。
温かいし、長靴代わりに使える。
ただ、温かすぎて足に汗かきます。
- 用途:
- 川岸を歩くのに使用
- 対象商品:
- 20054518
4cmまで水に浸かっても大丈夫ということで選びました。水苔が付いた石はどうしても滑りますけど、乾いていれば滑りにくいとは思います。
一旦水が浸みると脱水機で脱水しない限り乾かないですね。夏でも暑い、ということはありませんので、購入して良かったと思います。
- 用途:
- 通常歩行
- 対象商品:
- 20054466
とにかく滑る。圧雪でも滑る。もう2度も転倒した。雪上歩行を考えていない。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイク通勤用
- 対象商品:
- 20054484
1℃くらいの外気温では汗ばむくらい防寒性は抜群です。ただし、防水性は長靴とは違い完全では無く、底面から5cm程度でそれ以上ではシューレースの縫い目から浸水します。降雪時に長靴代わりにレインスーツの下に履きましたが、パンツの裾の裏側に回り込んだ水が内部に浸透しましたので、冷たくなりました。
商品の箱には防水性の但し書きがあったので、やむをえませんが、HPの記載は変更が必要だと思いますのでメーカーへ確認願います。防寒靴としては満足点ですが、HP表示が異なっているので減点しました。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。