MTB用スリックタイヤのレビュー
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
2025-05-06
- 用途:
- MTBのタイヤ交換
個体差なのか、1本は普通に交換出来ましたが、もう1本が残り20cm位でリムに入らず、交換に困難を極めました。
おかげで箸が持てない位の筋肉痛。
交換時にビード部が一部切れて取れました。耐久性が心配です。
2024-05-17
- 用途:
- 古くなった物をこのタイヤへ交換
- 対象商品:
- 20095687
MTBの古いオフロードタイヤを街乗り仕様にするため
スリックタイヤへ交換。オフロードタイヤより当然良く
転がる。街乗りメインのMTBならこれが良いかも。
1人が参考にしています
2023-05-18
- 用途:
- 日用品
グリップが良いですね。ヘリも少ないとおもいますよ。
1人が参考にしています
スエゾウ 様2020-05-19
- 用途:
- 自前でタイヤ換装
- 対象商品:
- 20095687
包装パッケージも最低限でありながらも、確かなもので、荷解き後は、すぐに換装作業にかかれました。またリピートするつもりです。
1人が参考にしています
2023-03-05
- 用途:
- 出勤
- 対象商品:
- 20095687
リピーターですが今回は1100kmで後輪がバーストしました
交換の頻度が以前より高くなっています
コストパフォーマンスに満足していましたが微妙になってきました
4人が参考にしています
2020-08-25
- 用途:
- 日常の買い物など、普段の足
- 対象商品:
- 20095687
街乗りしかしないMTBに重く太いタイヤは不要と思い履き替えました。
とても軽快になり、乗り心地も良くなりました。
2019-10-18
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 20095687
毎回購入しています。
消耗品なのでこだわりはないです。
使用状況にもよりますが、月間300kmくらいでしょうか、10ヶ月程度で交換になるくらいなので持ちは良い方ではないかと思います。
スリック仕様なので舗装路面は快適に走行できます。
1人が参考にしています
2019-11-15
- 用途:
- mtbのタイヤ交換
- 対象商品:
- 20095687
マウンテンバイクのタイヤ交換。折りたたまれたり、梱包無く届くかと思いきや、大きなダンボール梱包で届き送料無料で大丈夫か心配になりました。
1人が参考にしています
2019-09-28
- 用途:
- マウンテンバイクがパンクしたので
- 対象商品:
- 20095687
思ったよりもスリムでした。乗り心地も元のタイヤよりも格段に良く、軽くなりました。素人の私でも簡単に交換できました。