タンク サビ取りクリーナーのレビュー

平均満足度 4.58 (530件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。 【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
530件中 281~300件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-23
用途:
GSX 250Fに使用しました。
対象商品:
20095617

花咲Gさんと変わらなくて、安いし大変便利で助かりました。

1人が参考にしています
2019-06-27
用途:
サビ取り
対象商品:
20095617

27年前のCB1000SFの23Lタンクが錆びた為、エンジンが掛からなくなりました。復活すべく錆取りからスタートしました。サビ取りクリーナーを2本購入し12~13倍程度の濃度でタンクに投入し1日放置しました。サビ取り効果は抜群でしたがおそらく液体が触れていない上部はサビたままでした。残った原液を薄めタンクを逆さまにして1日放置したところやはり液体に触れなかった下部が錆びてしまいました。使用した液体はポリタンクで保存しました。サビたまま使用するのは嫌だったので追加で2本注文しました。到着を待つ間、ふとタンク上部の穴をふさぐゴム栓を使って逆さまにして液体を投入することを思いつきました。クリーナー到着を待つ間試しに使用済みの液体をタンクを逆さまにした状態でコック穴から投入し満タンにして3日ほど放置しました。クリーナーが到着して液体を抜いたところ全体のサビが完全に取れていました。買ったクリーナーはサビ防止のため少しだけ使いました。再使用可は本当でした。勉強になりました。

2人が参考にしています
2020-09-21
用途:
錆び取り
対象商品:
20095617

錆が強かったのか、取りきれませんでした。もっと強力かと思ってました。ちょっと残念です。

2021-04-15
用途:
バイクのガソリンタンク内の錆とガム落とし
対象商品:
20095617

かなり酷く錆とガムが発生していたのですが元通りとはいきませんがよく落ちました。

有限会社梶木播松園 様2019-04-19
用途:
ガソリンタンクのサビ取り
対象商品:
20095617

エンジンウエルダーのガソリンタンク洗浄に購入したが思った以上の効果あり。

2025-02-14
用途:
GSR250フューエルタンク清掃

サビはよく落ちたと思います。漬け置きしている間に、腐食箇所に穴が開き、16リッターほど作った溶液が、回収できたのが5リッター程でした。途中で、漏水したために、6時間毎に、タンクの向きを変えながら、使用しました。結果的に、30時間使用することになりました。長時間使用した結果、内部の塗装も落ちてしまったようで、シーラーでの塗装が必須になりました。

2020-04-07
用途:
旧車メンテナンス
対象商品:
20095617

古いバイクのメンテナンスには必需品で、性能及び価格に満足しています。

2019-09-30
用途:
バイクのガソリンタンク内錆び取り
対象商品:
20095617

結構ひどい錆びでしたが、短時間で綺麗になりました。
優れものです。

2019-06-08
用途:
75年式ty125cc
対象商品:
20095617

サビは綺麗に取れたが気になるのでもう少し経過観察中です。

SB 様2019-09-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
20095617

タンクコック部の処理をしくじり24h漬け込み予定が12hにはからになってましたが、中の錆は綺麗に落ちていました。20倍でお湯を使いました。

2019-03-19
用途:
レストア中の燃料タンクのさび取りに使用
対象商品:
20095617

タンク内のサビが取れ、コーティングもよくできました。

2019-03-05
用途:
旧車のオイルタンク
対象商品:
20095617

排水が便利です。
初めてサビ取り剤を使いましたが、だいたい取れました。

2018-11-28
用途:
ガソリンタンクサビ取り。
対象商品:
20095617

メジャーメーカー品と特に遜色はないかと思います。
私は別の溶剤で粗方サビを落とした後の仕上げに使用しています。
他メーカーの類似品は仕上げ後の乾燥中に再度サビが発生する事がありましたが、これは問題ありませんでしたので防錆効果はGと大差なさそうです。

1人が参考にしています
2019-10-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
20095617

下処理を手抜きしたら錆が残ってしまいました。
横着をしなければ花咲Gと同等にきれいになると思います。

2018-10-28
用途:
バイクのタンク錆取り
対象商品:
20095617

一回目の使用については満足できる性能でした。繰り返し使えるとのことなのでまた使ってみます。果たして何回まで使えるでしょうか。

1人が参考にしています
2019-02-13
用途:
発動発電機タンク錆取り
対象商品:
20095617

5倍希釈、24時間放置で思っていたより綺麗に取れました。

2019-01-27
用途:
バイクのタンク再塗装前の下準備に

最適です!早いし安いし確実!某Gより断然安価ですし効果はまったく変わらず非常にお勧めです!!

2018-12-23
用途:
ガソリンタンクの錆取り
対象商品:
20095617

ガソリンタンクの錆を取り再使用出来るようにしました。
お値段が安いので購入しましたが、なかなか効果があるようです。
次回も使用したいと思います。

2019-01-25
用途:
バイクのタンクサビ取り
対象商品:
20095617

有名なアレと比べても遜色なく使用できました。
次からはこの商品で十分です。

2019-03-04
用途:
バイクのタンク内の錆取りに
対象商品:
20095617

タンクだけでなく、周辺パーツの錆取りにも有効でした。使いまわしができて経済的だと感じました。