タンク サビ取りクリーナーのレビュー

平均満足度 4.58 (530件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。 【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
530件中 341~360件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-17
用途:
バイクのタンク錆取及び前後フェンダー錆取
対象商品:
20095617

安いので不安は有りましたが、旧車125ccのタンクは某錆取剤と同じくらい綺麗に取れ、前後のメッキフェンダーを漬けると裏側の錆も綺麗に取れ表面のメッキも侵されませんでした。綺麗になり満足しています。

2018-09-11
用途:
作業時
対象商品:
20095617

しようしたがたいへんつかいやすくとてもよいとおもう

2022-11-21
用途:
ガソリンタンクの錆とり
対象商品:
20095617

自動車用のタンク55Lには3缶程度必要になります。 2缶だと希釈が薄すぎて思ったよりも取れません。

2018-08-26
用途:
バイクタンクサビ取りに使用
対象商品:
20095617

バイクタンク塗装後にタンク内に錆が気になり購入、使用後錆が取れ満足です。

2018-08-22
用途:
バイクの燃料タンクの錆取り
対象商品:
20095617

想像以上に良く錆が取れました!
モノタロウブランドで十分です!

2018-07-23
用途:
バイクのタンクに使用
対象商品:
20095617

バイクのタンクの錆びとりに使いましたが、見事に再生に成功です 満足ですね

2018-06-21
用途:
30年前から使用していたバイクのガスタンク内のサビとり
対象商品:
20095617

花さか…と迷ってこちらを選びました。価格面はこちらの方が1000円程安くていいと思います。能力面はきっちり比較した訳ではないですが…ほとんど変わらないと思います!

2018-07-08
用途:
バイクや車の部品の錆落としと錆止め。
対象商品:
20095617

お湯で希釈し錆た部品を1日位漬け置きしました。きれいに錆が落ちました、錆止め効果も満足できました。コストパフォーマンス高いです。

2018-09-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
20095617

多少下処理など作業に手間取りましたが、おおむね満足です。

2018-03-28
用途:
XJR400 ガソリンタンク内清掃

タンククリーナ、初めて使いました、感想は、かなり良いですが、色々な注意点があります。この商品は、希釈度合いと、温度、時間によって変わる感じです。20倍でもかなり効果あります。速攻性と言うより、遅効性の感じです。自分の場合は、約20倍希釈ですから、当然ですが。XJR400
のタンクで使用しました。燃料コック、燃料ゲージ外し、アルミテープで二重でメクラしました。じわじわ錆びが取れ始め、16-20時間で完了するかなと思っていた矢先12時間後に、コックのアルミテープ部分からクリーナー液が漏れ始め、大変な思いをしましたが、それだけ効き目がある商品だと、実感しました。本当にかなり綺麗になり満足ですし、また買います。

2人が参考にしています
UWS kuni 様2022-05-24
用途:
コンプレッサーの空気冷却装置のメンテナンス、
対象商品:
20095617

アフターク-ラ-(冷却パイプ)の錆びとり材に期待して使用してみました、濃度は10倍に薄めて(36時間)みましたが思った程の錆びとり効果は現れませんでした。

ナルミ株式会社 様2018-05-23
用途:
農機具の、タンク錆びとりに
対象商品:
20095617

10倍に薄めて使いました。1回目は、8時間ほどで綺麗になりました。同じ液を2回使いましたが錆び・汚れがひどかったので、20時間ほどで綺麗になりました。初めて使ったので、比較出来ませんが、満足しています。

有限会社太 様2018-12-03
用途:
農業用運搬機の燃料タンクの錆び取り
対象商品:
20095617

エンジン不調で2年間放置していた古い運搬車ですが、タンク内の錆びが、分岐管およびキャブレターに詰まりを発生させていることが原因だったので、12時間放置で試したところ、タンク内の錆びが除去され、金属色が戻りました。エンジンも絶好調で満足しています。

2021-12-20
用途:
CB400SFの整備
対象商品:
20095617

某 有名タンククリーナを過去に使ったことがありますが、こちらも性能的には同等かと思います。
タンク底にこびりついた分厚い錆はクリーナを使う前にボルトやチェーンなどでできるだけ落としておいたほうが良いと思います。ガソリンが変質した分厚い錆があると、さび落としの成分がそっちに消費されるような気がします。

3人が参考にしています
まつのぶ農園 様2022-01-28
用途:
管理機のガソリンタンクのさび洗浄。
対象商品:
20095617

先日、使用しましたさびが酷かったので3回洗浄しましたら、ほぼ綺麗に落ちました。

1人が参考にしています
2018-07-03
用途:
バイクのタンクのサビ取り
対象商品:
20095617

タンクサビ取りと言ったら花咲Gですが、それと同等な効果で価格が安いので、次も絶対これですね。

ENDO FARM 様2018-06-30
用途:
バイクのガソリンタンクの錆び取り
対象商品:
20095617

いや~びっくりするほど錆がボロボロとれて感激しました。当然、コスパも最高

2018-04-15
用途:
バイクの錆びたタンクのさびとり
対象商品:
20095617

20Lタンク内全体にびっしり付いた錆に使用。
風呂の残り湯+ヤカン熱湯で約50度にして3日でほぼ錆が取れました。更に上下ひっくり返して2日で上面もきれいになりました。
コストパフォーマンスが良い商品です。

2018-08-28
用途:
鉄製アンティーク物のサビ取り。
対象商品:
20095617

鉄製アンティーク物はほぼサビが発生しており一気に落として当時の表情を復活させる為に使用。
頑固なサビなので10倍希釈(熱湯50度)で一昼夜浸したらネジ穴や細かな所までごっそり落ちました。
使用済み液も細かなパーツ等ならば3回までは再利用可能だと思います。大満足です。

5人が参考にしています
2019-09-09
用途:
タンク錆びとり
対象商品:
20095617

有名な某社のものよりも安く効果か変わりません。2L程度の大きいものも欲しいですね