ボタン形酸化銀電池のレビュー
- 用途:
- 各計器類の予備として購入。
- 対象商品:
- 20340802
過去百均で購入していたが、あっという間に消耗し失望したため購入した。パッケージがデカ過ぎ。二個入りがほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- デジタルノギスに使用
- 対象商品:
- 20340802
電池としては問題ないが、パッケージが本体に対して大きすぎるため保管に不向きになっている・・・
以前のパッケージに早く戻して欲しいです。
逆になぜこんな改悪をしたのですか?
貴重なご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 測定器用の電池
- 対象商品:
- 20340802
測定器用の電池が切れたため購入。
ノーブランドのため若干心配でしたが問題なく使えてます。
あとは、寿命・長期使用で液漏れ等があるかなどを見ていかないとわからないので評価は普通とさせて頂きます。
- 用途:
- ノギス用
- 対象商品:
- 20340802
ノギスに入れて使っていましたが、3ヶ月ほどで電池がなくなりました。
ノギスに出荷時から入っていた電池は1年以上使えました。
2017年1月の購入で、使用推奨期限は2018年5月になっていました。
思ったほど電池がもたなかったので、星一つにしました。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- ノギス用電池として使用
- 対象商品:
- 20340802
使用上、特に問題はないようですが、作業者曰く、以前のものより電池自体に厚みがあるので、ノギスに入りづらいようです(規格があると思うので、そんなはずはないと思うのですが・・・)
- 用途:
- デジタルノギス
- 対象商品:
- 20340802
3台のデジタルノギスにリピート使用しているが、HITACHI製の金コーティングがしてある物より若干寿命が短いくらいで、安さからすれば問題ない。台紙にはSR44と印刷されているが、写真でもわかるように電池自体は互換品のVINNICの303Fです。
よく使うので、他のモノタロウブランドのコイン電池やボタン電池のように5個入りパッケージがあるとよい。台紙がデカすぎて、保管場所に困るのが難点。1個入りなら台紙は今の半分ぐらいで十分。
- 用途:
- マイクロメーター用
- 対象商品:
- 20340802
ミツトヨのマイクロメーター3台を同時に交換したら1台が10日でバッテリーマークが現れた!
品質のバラツキが大きい所はさすがチャイナクオリティー
- 用途:
- 現場用テスターの電池
- 対象商品:
- 20340802
問題なく普通に使っています。ただ、台紙(包装)が大きい為、保管時に少し邪魔な感じがします。もう少しスマートな包装が出来れば星5かな?
- 用途:
- デジタルノギスの交換用電池
- 対象商品:
- 20340802
交換直後から表示が点滅したり、数値が急にリセットされたりしたので、使用をやめました。安かろう悪かろうでした。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。