農業機械用バッテリー TuflongAGのレビュー

平均満足度 4.05 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
農業機械用バッテリー TuflongAG HITACHI
耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。 【用途】農業機械用バッテリー
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-10
用途:
農作業等
対象商品:
20340872

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2020-10-02
用途:
農作業
対象商品:
20340818

空冷ディーゼル始動用に購入しました。ホームセンターより安く購入できました。丁寧な梱包で届きました。

2020-09-10
用途:
ハウス栽培の耕耘など
対象商品:
20340872

25馬力のトラクターに使用しています。交換前は始動できるか不安を感じながらの作業でしたが、交換してからは力強く始動でき、安心して作業に当たれるようになりました。

2020-04-15
用途:
トラクターのバッテリー交換
対象商品:
20340897

トラクターのバッテリーを交換したら一発で始動しました。普段あまり使用していないトラクターなので使用しない時はマイナス端子を外しています。

グリーン・ショウワ株式会社 様2018-12-02
用途:
電気柵のバッテリー
対象商品:
20340836

贅沢なようですが、長持ち度合いを確認したいとおもってます。充電も確認したい。

佐久平ソフトバレーボール連盟 様2019-12-21
用途:
所有トラクターバッテリーの交換
対象商品:
20340888

問題なく装着でき、容量も十分なことを確認しました。

小川農園 様2018-02-13
用途:
みのる産業ポット田植え機、除草機
対象商品:
20340818

取付用ねじも同梱されており、助かりました。大満足です。

3人が参考にしています
2020-10-12
用途:
発電機に
対象商品:
20340827

30A19Lというチープなバッテリー。最近流通量が少なくなってきたせいか、ちょっと割高。リピートしていますが、前のヤツは5年でお釈迦になりました。

藤田農園 様2019-09-03
用途:
トラクター修理
対象商品:
20340897

価格も申し分なく、十分な機能を持った製品であった。

1人が参考にしています
2020-04-16
用途:
車両エンジン始動用
対象商品:
20340827

点検の際液口栓を湾曲ドライバーで開けようとしたら材質が軟らかく十字溝が破壊してしまった。開栓する際の強度を保持する硬めの素材に改善して欲しい

1人が参考にしています
2018-10-31
用途:
ユンボの修理
対象商品:
20340897

ユンボのエンジンがかからないので、購入して変えて見たが、原因は別の所にあり、結局機械屋さんに頼んだが、今でも利用し、調子良く使えている。

1人が参考にしています
2017-04-19
用途:
農作業用トラクターに使用
対象商品:
20340872

当たり前ですが、問題無く取付できて使用しています。国産メーカーですし、農業機械用という事で安心です。

1人が参考にしています
2017-03-26
用途:
旧型BMWオートバイの交換用
対象商品:
20340827

AH30A19Lの端子は「ミミ」がついててM6のボルトが通る穴があいているタイプ。(ちゃんと表記してほしいですね)
BMW 空冷Rシリーズにも使えます。

4人が参考にしています
2016-08-31
用途:
田植え機のバッテリーとして使用
対象商品:
20340827

サイズもぴったり。始動もばっちり。

2019-03-18
用途:
田植え機に使用
対象商品:
20340827

過放電した訳でもないのに、内部抵抗のアップが早い
その為、無負荷では電圧は規定値(12v以上)有るが
負荷時のドロップが大きい。再生品では無いと思うので
たまたまのはずれ品か?

2人が参考にしています
2016-04-20
用途:
トラクターに取り付け
対象商品:
20340872

激安です、普通に使ってます。

2017-03-30
用途:
農業用トラクターのバッテリー
対象商品:
20340872

8年使用したトラクタのバッテリーが弱ってきたので購入検討しました。農業用なので車用より頑丈に作成したものが必要であり価格も高くなります。メーカーや価格をいろいろ比較しましたがモノタロウ販売のものが値打ちであり購入しました。現在のところ調子も良く問題ありません。有り難うございました。

1人が参考にしています
2017-11-06
用途:
トラクター
対象商品:
20340872

めったに使わないトラクターのバッテリーがダメになり、その都度ジャンプスタートしていましたが、面倒なので交換しました。
数か月に1回の運転ですが、問題ないです。

1人が参考にしています
2017-10-21
用途:
ヰセキトラクターのバッテリ交換
対象商品:
20340888

バッテリーのLとRの間違いで交換をしてくれない。送料はこちらもちとか別途負担を持ち掛けても返品不可では仕方なかった。考えてつなぐ方法を考えています。

2017-03-31
用途:
田植機のバッテリーとして使用
対象商品:
20340827

メーカー直送とのことであったが、届いた商品の外箱が濡れていた状態でした。商品を取り出すと明らかにバッテリー液の漏れ。原因はバッテリーの横倒しか何かで漏れた思われます。配送タグには住所氏名欄の横に「取扱注意」の割れ物の小さなマークがあるだけです。バッテリーは「天地」のシールを貼るなどして必ず上部が上を向くように注意して欲しかったです。商品の使用は今からですが、問題があれば返品いたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。