【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプのレビュー
- 用途:
- 自家発電機制作用途
発注から到着まで、オーダー品の為、3週間から1か月の納期がモノタロウのウェブ上で表示されており私も重々承知していたのですが、その半分の納期で到着し大変助かりました。もちろんYSKさんの加工精度は折り紙付きで、回転体を寸分の狂いもなく滑らかに回し且つ保持するといった役割を、GW前に精度確認でき大変助かりました。また良いものを有難う御座いました。今後とも宜しくお願いします。
- 用途:
- メンテナンス
硬度60HRCのシャフトが2300円という安価で買えて幸せです。梱包が完璧で製造者の心遣いを感じました。ありがとうございました。
- 用途:
- 重機アタッチメントの構成部品
- 対象商品:
- 20757546
重機アタッチメントのピン製作材料として使用。
ちょうど良い長さにカットしましたが、さすがに硬かった...
精度も良好。
- 用途:
- フライスのエンドミルチャック軸延長用
- 対象商品:
- 20757546
エンドミルチャックの延長軸用に購入しました。10mmの軸穴に対し、1/100mmマイナスで芯が出て良好です。
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 20757546
破損した部品の自作用部材として使わせていただきました。納期は多少かかりましたが、単品から細かくサイズを指定できて大変に助かりました。
- 用途:
- 製造中止になったラジコンヘリコプターの主軸シャフトに使用
- 対象商品:
- 20757546
小型ヘリコプターなのでシャフト精度が心配でしたが実用に問題無かった
- 用途:
- 機械製作用
- 対象商品:
- 20757546
機械製作に使うために購入しました。価格も安いので、削って製作するよりも良いです。精度も問題無いです。
- 用途:
- ラジコン サスシャフトに使っています
- 対象商品:
- 20757546
長さ、直径が選べて、強度も申し分ないので助かりました。
純正が弱くて困っていましたが解決です
- 用途:
- 自作木工機の制作
- 対象商品:
- 20757546
他メーカーのシャフト使用時にはベアリングが抜けなくなり止む無く廃棄、このメーカーのものは、がたなくスムーズに取り付け、取り外しができ、ベアリングがピッタリ装着できました。満足です。
- 用途:
- 自作腰椎牽引器
- 対象商品:
- 20757546
自作腰椎牽引器のてこの支点部分のシャフトとして使用しています。
全く問題ありません。
短時間で入手出来て助かります。
- 用途:
- ラジコン グライダーのモーター シャフト延長のため。
- 対象商品:
- 20757546
ラジコンショップの既製品ではシャフトの長さが 足りなかったので
1ミリ単位で加工して貰えるのでとても良かったです。
- 用途:
- 超古いアルミ製玄関引き違い戸の戸車の車部分のみの交換
- 対象商品:
- 20757546
超古い玄関用引き違いドアの戸車アッセンブリ4個の車部分のみの交換について、戸車の方にレビュー報告を書き込みました。その時この5mmφのシャフト4本を16mmの長さにカット付きで購入しました。これにより車部分のみの交換がやり遂げられました。私の評価は予想以上の大成功です。
- 用途:
- ローバーのタイヤ回転軸に使われておる
- 対象商品:
- 20757546
非常に丈夫なシャフトであり、防錆にしっかりできて非常に良かったです。
ただ、4mm軸径に平削り加工ができなくて、結局自作で削ってしまった。
- 用途:
- 自作3Dプリンターに使用
購入から4か月経っていないが、現在錆びだらけ。 違うとこの物に変える予定。
今までいろいろなところの製品を購入したが、同じ様に使っていてこの製品だけ錆びだらけになってしまった。
他の製品の物は4年以上経っているのに錆一つなし。
- 用途:
- 実験装置の構築
- 対象商品:
- 20757546
手作り実験装置の構築のため、頻繁に小型ベアリングやセットカラーを付けたり外したりしていますが、締結芋ネジで軸が傷つくこともなく使えています。
![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757546-160113-02.jpg)