キャニヨンスプレー 自在タイプのレビュー

平均満足度 4.28 (165件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。 【用途】清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
165件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-10
用途:
タイヤワックスの詰め替え
対象商品:
20917024

ノズルの先端が重くなっているため、
どんな傾きでもストレスなく使用できます。
値段も手頃で色違いもラインナップされているため、
いろいろと使えそうです。
タイヤワックスは若干粘度があるため、
霧状での噴霧はできませんでしたが、
ストレート噴霧でも問題なく使えてます。

1人が参考にしています
2023-10-05
用途:
洗剤を用途ごとに色分け

スプレーヤーはキャニオン一択。
ボトル内のフレキシブルノズルが傾きに追従して、少量になってもエア噛みなく噴霧できる。
用途別に色分け出来るのも○

1人が参考にしています
クリンズ 様2024-01-05
用途:
美装作業時、水・中性洗剤を入れて噴霧して使用。
対象商品:
20917015

逆さまにして噴霧出来るところが素晴らしく、
いつも愛用させて頂いている商品です。

2023-09-08
用途:
次亜塩素酸水噴霧
対象商品:
20917033

上下関係なく噴霧可能です。
素晴らしい。
目盛付きで、容易に希釈が可能です。

2人が参考にしています
2023-08-03
用途:
清掃用洗剤を入れて使用
対象商品:
20917042

傾けて使用しても問題なくスプレーできる。一回レバーを引くと一度に結構な量が出るので便利です。いい買い物をした。

1人が参考にしています
2023-11-28
用途:
内窓クリーナーを入れて使用
対象商品:
20917015

スプレーヤーを斜めにしても、スプレーが出るのが良い。

2023-07-25
用途:
作業時
対象商品:
20917024

通常のスプレーと違い洗浄剤を塗布する時に上下どちらの向きでも噴霧できるのでストレスなく使用できます。

有限会社 堀川たたみ店 様2023-11-02
用途:
畳のしわとり作業
対象商品:
20917042

ノズルの霧の出方が最高。
本体が少し弱くて落としたらわれてしまった。

1人が参考にしています
2023-05-30
用途:
清掃
対象商品:
20917042

使い勝手はすごくいいです。
スプレーホースの耐久性とお値段がちょっと・・・
なので★4です。

1人が参考にしています
2023-04-05
用途:
霧吹きとして
対象商品:
20917024

傾けても出やすいようになっていて、使いやすいです。
安いからと100均で買ったものは、出方やハンドルの固さなどストレスが大きかったので、こちらにして大満足です。

平野美装 様2024-03-24
用途:
美装
対象商品:
20917033

探していた商品だったので良かったですとてもいい商品だったので良かったです対応もしっかりしていたので良かったです

平野美装 様2024-02-17
用途:
美装
対象商品:
20917033

探していた商品だったので良かったですとてもいい商品だったので良かったです対応もしっかりしていたので良かったです

昌山塗装 様2023-01-05
用途:
自宅での掃除に
対象商品:
20917024

逆さまにしても使えるのが便利です。形状もとても使いやすいと思います。
少々、値段ははりますがほかのスプレーはもう使えませんね!

2023-12-09
用途:
清掃時
対象商品:
20917033

とても使いやすいです。また壊れたら同じのを使います。

2022-09-18
用途:
作業時
対象商品:
20917042

いろいろなスプレーボトルを使いましたが
このボトルが1番使いやすく洗剤を入れても割れませんし液ダレもなく傾けてもスプレーが使えるので凄く満足してます。
またリピートさせて頂きます。

2人が参考にしています
2022-09-22
用途:
事務作業や家事一般
対象商品:
20917033

社内・自宅共に全てのスプレイボトルをこれに替えたいほど気に入っている。
上向きでも下向きでも変わらず霧が細かく広範囲に均等に噴霧できる。当然一度の液体使用量は多くなるが、他の物より吹き付け回数(トリガーを引く回数)は減る事になる。広範囲の消毒や液剤散布には抜群である。

1人が参考にしています
2022-09-02
用途:
普通に良いです
対象商品:
20917024

以前、モノタロウ廉価タイプを購入してすぐ壊れた為こちらを購入しました。やはりしっかり作ってあって良いです。

2人が参考にしています
エターナル スズキ 様2022-10-16
用途:
ハウスクリーニング
対象商品:
20917015

自在タイプでどの角度でもスプレーできるのがとても使い勝手がよいです。
ぜひリピートしたい商品です。

2022-10-13
用途:
手指消毒
対象商品:
20917024

壊れにくく使いやすいのでハンドスプレーの定番と思います。

2022-05-16
用途:
洗浄
対象商品:
20917033

とにかく使いやすい。軽い握りでシューっと噴射します。どの角度でも噴射するのでとても便利です。他のスプレーは使えなくなります。