キャニヨンスプレー 自在タイプのレビュー

平均満足度 4.28 (165件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。 【用途】清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
165件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-23
用途:
フロアワックス散布
対象商品:
20917015

吸い込み口先端に目の細かいストレーナーが付いている。ここが詰まり気味になるとポンプの負圧でやわらかい蛇腹部分がが短く畳まれてしまい吸い込み口が液面に達しなくなる。ストレーナーにも役割があるのは理解するが私は切除して使っています。

イー・トップ株式会社 様2020-07-04
用途:
漂白剤をいれて、汚れに吹き付けて使用しています。
対象商品:
20917024

カビキラースプレーの代わりになります。逆さまにして下から吹き付ける事も多いので、このスプレーが最高です。使い始めて1年くらいになりますが、スプレー本体が漂白剤に侵されて壊れることもないです。

2021-04-23
用途:
オフィス内の清掃に
対象商品:
20917033

これで2回目の購入となる。取り回し場素晴らしく気に入っていたのだが前回購入した時の物は最近ノズルが壊れてしまった。ボトルの部分は問題なく使用出来るので可動部の多いスプレー部分は別々に購入出来るようになっているとさらに良いと思う。

2人が参考にしています
2020-04-07
用途:
掃除
対象商品:
20917033

消毒用部屋掃除の液体を自分で作ったので、使用する為に購入しました。持ちやすく、残量もわかり、色で使用する場所を分ける事も出来るので大変重宝させて頂きました。大きさも丁度良かったのです。又、小さいサイズがあれば違う目的でも使えるので作って頂けると嬉しいです。

2020-07-02
用途:
ウタマロ用
対象商品:
20917015

ウタマロ詰め替えを入れてます。霧が細かく ワンプッシュで大きく吹きかけられるもは とても便利です。

2020-07-06
用途:
洗車時
対象商品:
20917015

容量もちょうどよく、洗車に最適です。シンプルで使いやすいです。

光喜 様2021-07-06
用途:
ハウスクリーニング清掃時
対象商品:
20917015

いつも通り使いやすく非常に満足しています。
対応も早く感謝です。

クロイツェル 様2020-03-29
用途:
洗車に使用
対象商品:
20917058

台所洗剤を水で半分に薄めて、このボトルでスプレーしています。
ボトルを傾けてもそれに合わせて吸い込み口が動くので、
最後まで水切れせずとても使いやすいです。
大きさも丁度良く、持ちやすい形状です。

2020-04-05
用途:
次亜塩素酸ナトリウム液
対象商品:
20917033

各場所に必要になり、ほかのサイトで欠品だったため発注したらすぐ届き助かりました。安くて使い勝手良く、色違いで場所も違えるため区別できました。

2020-02-26
用途:
ダクト清掃
対象商品:
20917015

スプレーを吹く態勢がどんな状態でも最後まで出るのはいいですね。カバンの中でノズルが当たったりして洗剤が出るといやなので先端のキャップ?を最後まで締めるのですが、力いっぱい勢いよく締めると先端が割れますね...。2、3個やってしまいました。先だけ売ってたらいいのにと思います。

株式会社日本水泳振興会 様2022-04-26
用途:
消毒作業時使用
対象商品:
20917024

3個発注し、使用したところ1個最初の数回しか使えなかった。液を吸い上げるホースの部分が悪いのかと引っ張ってみたものの結局使えず。
使えるものがあったり使えないものがあったりするため、今後の購入は見送りたい。

2人が参考にしています
ADS 様2020-07-03
用途:
清掃作業時
対象商品:
20917015

セスキ炭酸水を入れ、汚れに吹き付けて洗浄しています。機能には満足しているのでもう少し安ければ★5です。

2020-09-10
用途:
清掃作業
対象商品:
20917033

ストレートから拡散まで便利に使える。ただ保管容器ではないので溶剤によってはその都度戻さないと付け根が直ぐ切れます。

2020-03-07
用途:
100均のを使ってましたが
対象商品:
20917015

100均のはスプレーふる時にすぐ漏れたり、壊れたりしてたけど、丈夫かつ、めっちゃくちゃ使いやすい最高。

方波見工業 様2020-03-13
用途:
コンベアーベルトの消毒。
対象商品:
20917015

ボトルの傾きを気にせず使えるのは良いと思う。
噴霧料も調整できるので、使い勝手がいい。1

2019-09-20
用途:
消臭スプレー用に
対象商品:
20917015

100均の安いスプレーだと3プッシュ分を1回でのプッシュで出せるので非常に楽に作業できます。

細かい所ですが多く使う方、長く使う方であれば必須アイテムだと思います
会社内のスプレー全て交換します

プロマジック 様2019-11-28
用途:
清掃作業
対象商品:
20917015

逆さでも使えるのがよかったです。
量も500入るのでとても良いです

合同会社セイガ 様2019-11-12
用途:
清掃業の清掃現場
対象商品:
20917015

細かい霧状になるので便利です。斜めに使用しても使用できるので使いやすいです。

クリーンKK 様2019-11-04
用途:
洗剤入れ
対象商品:
20917015

スプレーを傾けてもしっかり洗剤が出てくれます。使い勝手がいいですよ。

2020-02-05
用途:
フィルム貼り施工
対象商品:
20917033

長年キャニヨンのスプレーを使っているが、明らかに品質が落ちていると思う。
会社で10年前以上前から現役で使っているものもあり信頼していたが、半年ほど前に購入したものは2ヶ月も経たずに吸い上げなくなった。
今回買ったものは不良品で返品交換していただいた。
検品してないのですか?
100均のスプレーのほうがまだ長持ちするかも。
辛口意見になりましたが「どうしたキャニヨン!」と言いたい。

2人が参考にしています