タケトップのレビュー
防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。
表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。
高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。
厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。
水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。
作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
【用途】ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。
ベランダ、屋上、壁面の防水。
コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。
駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。
2025-07-20
- 用途:
- 再塗装
10年経ったので、再塗装をしました。とても塗りやすく、伸ばしながらの作業でした。大変満足です。
2018-07-25
- 用途:
- 屋上防水の仕上げ塗装
- 対象商品:
- 20962472
ザラザラした感触はありますが、伸びが良く、また乾燥も早いので広い範囲を快適に作業できました。経過が楽しみですね。
1人が参考にしています
2016-12-01
- 用途:
- バルコニー塗装
- 対象商品:
- 20962497
仕上がりにはとても満足しています。
施工時、刷毛を使ったところ塗料内の砂が刷毛の間にたまって塗りにくくなるので、ローラーを使った方が良さそうです。
また、水性なので仕方ないのかもしれませんが、シリコンコーキングの部分は塗料がはじいてしまいました。
重ね塗りでごまかしましたが、いずれ剥がれそうな気がします。
プライマーなどで良い物があるのだと思います。
2人が参考にしています
2021-05-08
- 用途:
- 塗装作業時に使用しました。
- 対象商品:
- 20962488
連休前に発注し4/30にメーカーから直送されましたが、入荷が5/6になり、連休中に塗装する計画がずれてしまいました。
1人が参考にしています