導電性アルミ箔テープ AL-50BTのレビュー

平均満足度 4.43 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
1,698 / 税込 1,868
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505) 【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
除電

静電気の除去に使用して性能発揮してくれるから買って良かった

2023-07-09
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
21005504

粘着も良く、つかっております、放電の結果が楽しみです。

1人が参考にしています
2023-02-05
用途:
信号線のノイズ対策
対象商品:
21005337

試しに購入してみたが、粘着力がもう少し強いとさらに良いと感じた、この価格で3メートルは高いと思うのでもう少し安ければこちらに切り替えたいが、使用感も含めて今のままでは難しい。

1人が参考にしています
2022-05-23
用途:
リモコンの修理
対象商品:
21005425

リモコンの反応しなくなったボタンの裏側に貼りました。クルマの静電気の除電にも使っています。信頼性で3Mの製品を選びました。

2021-11-20
用途:
静電気除去
対象商品:
21005486

クルマの静電気除去として高評価なので試しに購入しました。
まだ使用していませんが、高価格に見合った効果があるのでしょうか?
粘着面を含めて導電性かと思いましたが、テスターで計測した限りでは、
通電したのはアルミ部分(当然ですね)だけでした(**;)。

2人が参考にしています
2021-06-17
用途:
オープンデッキ用に使うセンシングテープの代用品として
対象商品:
21005337

4トラックのオープンテープを愛用していますが、オートリバースをさせるための、センシングテープが現在では手に入りません。このテープは十分に代用できました。もう少し薄手のものであれば100点です。

2021-01-31
用途:
車の性能アップ
対象商品:
21005486

使用してみて、効果的には、体感できないが気持ち的に走り屋・燃費がちょっと良くなった感じがする。

2020-12-15
用途:
自動車整備
対象商品:
21005486

定番の一流メーカー品、割高では有るがこれを使っていれば後腐れ無し。

2021-04-12
用途:
自動車の操安性向上のため
対象商品:
21005486

フードやトランクのヒンジ、ヒューズボックス、ステアリングコラム下などに3-4cmずつ貼ったところステアリング、サスペンション、トランスミッションなどの動きがマイルドになり、フィーリングが向上したと思います。あくまでも個人的な感想です。

2021-10-29
用途:
導電性での効果の確認
対象商品:
21005373

使ってみましたがよくわかりません、多分私が鈍感なのだけだと思います。

2021-05-24
用途:
車のボディに貼りつけ
対象商品:
21005477

アルミ"箔"なので薄いです。
素材が薄いので粘着力を気にしましたが
貼る部材に薄さによる密着性の良さで剥がれる事なく貼れます。

2020-10-22
用途:
電化製品
対象商品:
21005513

電化製品に貼りつけました。それらに効果があったのかはちょっとわからない。でもコーヒーミルの粉砕が出る所に貼ると普通なら静電気で豆の粉が引っ付くのにこれをつけると防止できたので助かりました。

2020-05-13
用途:
クルマのアルミテープチューニング
対象商品:
21005486

所謂「アルミテープチューニング」のために購入。導電性のアルミ箔テープはなかなか売ってない。モノタロウでは幅・長さが豊富にそろっているので、好みのアルミ箔テープを選ぶことが出来る。貼って3か月ちょっと経過しているが、対候性に問題なし。

2020-04-16
用途:
車に使用
対象商品:
21005398

ネットで調べても3Mが評価が良いの3Mを選択しました。車の静電気除法の為に使用して粘着も悪く無いし、でも貼る前には脱脂が必要です。

佐々木 様2020-04-11
用途:
アルミテープ チューン
対象商品:
21005477

なぜだか分からないが確かに効果あり。不思議とハンドル操作がしっくりした。

2021-07-27
用途:
車のカスタム時
対象商品:
21005513

車の静電気除去に使用しています。空力が良くなるとのことで使用していますが、効果はあまりわかりません。

2019-06-13
用途:
車に貼る為
対象商品:
21005486

車の静電気防止と汚れがつかなくなるとネットに書いてあったのでユーチューブをみていろいろな箇所に目立たないように貼ったところ、本当に車のほこりがつかなくなり雨の後も汚れがつきにくくなっています。走行もスムーズに走るようになったのも体感できまし、燃費も良くなっています。貼るだけでこれほどの効果があるとは驚きました。3Mさんのを使用したのはいろいろな方のユーチューブに1番導電性がよく信頼できると言っていたからです。本当でした!

2020-04-13
用途:
車の静電汚れ防止
対象商品:
21005477

ホイールに貼りました。効果は微妙ですが、汚れが落ちやすくなったような気がします。使用用途が本来とは違うのかも知れません。

2019-08-13
用途:
アルミテープ施工
対象商品:
21005513

素材も良く粘着力も申し分ありません。性能も大丈夫そうなので効果が体感できています。流石の3M製なのでコストがかかるのがネックですね

2019-06-05
用途:
車、バイクに使用
対象商品:
21005495

車に関して、ボディを市販のコーティングをした途端静電気が発生!少しの距離でも走れば静電気で悩んでいた所、こちらの商品を購入しました。
施工後、全く嫌な静電気が発生しません!ビビりながらドアに触れますが、全くバチっときません!最高です。序でにエンジン周りなどにも効果がある様なので施工し、バイクにも効果を期待しながら施工しました。少しでも燃費改善になればと思っていますが、今回は静電気除去が目的なので大満足です。