ワイヤークリップ ステンレスのレビュー

平均満足度 4.39 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ
モノタロウ
139 / 税込 153
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。 【用途】ワイヤーの端末処理等に。
57件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-07
用途:
ワイヤークリップ

質感も良く使い勝手も良い。
ステンレスなので錆びにくそうなので定期的なワイヤーの取り替え時に固着等が無さそう。
期待しています。

2025-12-23
用途:
通常業務

この手の少量での購入はなかなかできないので,大変助かります。
また,物が届くまでの時間も早くこちらも助かりました。
品物についてはきちんと保護されており保管についても良くされていてよかったです。

2025-07-26
用途:
ぶどう棚の誘引線の留め具
対象商品:
21022898

ぶどう棚の誘引線、防鳥ネットのワイヤーのクリップとして長いこと多数を使っています。3mmワイヤー用ばかりの使用ですが、以前のバージョンからUボルトが太くなり、強度的に安心感があります。反面ではありますがナットが大きくなってしまっているためにボックスレンチが入らず先細モンキーかスパナを使うのが面倒です。

2024-06-18
用途:
引張荷重をかける時
対象商品:
21022925

ワイヤーをループ状に固定するのに使用しています。
しっかり固定でき便利です。商品のサイズが他の品より種類多く書いてあったため、
必要なものが見つかりやすかったです。

2024-05-21
用途:
ワイヤーの固定
対象商品:
21022882

ワイヤーを固定するために導入。ナットを回すだけで扱いが簡単、且つ確実にワイヤーを止めれれて満足。

2023-09-25
用途:
電気設備の架空配管に使用しました
対象商品:
21022898

距離と重量があまりないのでこの大きさで十分しっかりとワイヤーが張れました
ナットは小さいので対応したボックスレンチがあると締めるとき楽です

2023-05-10
用途:
キウイフルーツ棚のワイヤー固定時
対象商品:
21022882

キウイフルーツの棚に格子状にワイヤーを張るために使用
そこにキウイの枝を這わせるために使用しています。
ステンレスのため錆びることもないので、ワイヤーがたるんできた時に
作業をしやすくするためにこの商品にしました。

2023-05-16
用途:
仮設トイレのアンカーワイヤー固定時
対象商品:
21022907

ナットを締めすぎると、ナットとボルトが噛み込んでしまいナットが外れなくなるので、潤滑油を塗布して作業すると良い。

2023-12-24
用途:
ワイヤーを柵に固定するため
対象商品:
21022898

特にありませんが、コストパフォーマンスと納期で助かりました。

1人が参考にしています
2022-05-19
用途:
治具づくりに
対象商品:
21022882

専用ツールなしにしっかりと挟めて、何度でもやり直しができるのが自分の用途にはよいです。問題なく3Kgのものを吊り下げられています。

株式会社丸木設備 様2022-08-15
用途:
配管作業
対象商品:
21022907

ひんしつやこすとめんなどからかんがえてもとても良い

2025-01-14
用途:
アンテナの支線ロープ

サイズが判り難い、今回購入で小さく使えない。使用サイズ明記して欲しい。

京新 様2022-05-03
用途:
ワイヤーで造作物を吊り下げ固定で使用
対象商品:
21022882

屋外使用一年で全く問題ないため、新規に追加購入しました。屋外では、ステンレスのワイヤーや固定金具な必須アイテムです。小さくても頼りになる部品で、使い続けます。

2022-06-07
用途:
ワイヤー固定
対象商品:
21022898

転倒防止ワイヤーの端部固定に使用したが問題無いため何度もリピート。

2021-11-20
用途:
切断したワイヤーの一時的補修
対象商品:
21022907

ブランコ(4.2mm径ワイヤー使用)の一時的な補修に使いました。
何の問題もなくワイヤー接続できました。これで完治とします笑

2021-11-15
用途:
サッカーゴールのワイヤー固定
対象商品:
21022907

価格も安く何事も無く使用できました。
早い対応ありがとうございます。

2021-02-13
用途:
鉄塔の支線
対象商品:
21022907

がたつき、ステンレスの焼きもなくすでに5年もっています。
今回メンテのため外しましたが全く問題なく、改めて購入しました。(もちろん、外したものは再使用してます。)

2021-03-14
用途:
ワイヤー止めに
対象商品:
21022907

コボレーンのワイヤーの端部の止めに購入しました。これから耐久性は見てみたいと思います

2020-10-12
用途:
デベグラスワイヤーの固定に使用
対象商品:
21022916

グラスファイバー工研のデベワイヤーの固定に使用。
無線のアンテナのほか、フェンスや農作物の棚(藤棚みたいなもの)のワイヤー固定にも活躍中。ステンレス製だと長期使用でも錆びないので助かる。

ホームプランニング 様2020-09-28
用途:
橋梁補修(塗装)工事
対象商品:
21022934

メッシュ結束用に使ってます。価格、耐久性 良いです。