pH試験紙スティックタイプのレビュー

平均満足度 3.90 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
pH試験紙スティックタイプ モノタロウ
モノタロウ
749 / 税込 824
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。 【用途】繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アロマ&エステ ハッピーバード 様2025-06-27
用途:
息子の自由研究

中学生の息子の自由研究で使いました。
安く購入でき、かつ、すぐに配送くださり、ありがとうございました。

2024-02-08
用途:
サンプル水やタンクからの漏水時に使用
対象商品:
21755974

スティックタイプで、扱いやすくまた色分けがはっきりしていて使いやすい。

日本アロマテラピースクール上越校良志久 様2022-05-26
用途:
自由研究
対象商品:
21755974

とても使い心地が良く、役に立つお品です。おすすめします。また購入したいです。

1人が参考にしています
海上屋台三軒屋 様2024-06-06
用途:
フライオイルの劣化状態の点検
対象商品:
21755974

使用方法、取説が全くなくてどう使っていいのかわからず未使用です

2020-06-12
用途:
試薬のph確認の為

前回テープ型の物を買って色変化が微妙でこちらを買い直しました。
4色のチップ色変化が夫々異なる為に視認性がとても良いです。
検体に浸した後直ぐにティッシュで余分な液を軽く吸い取ると発色がしっかり見えます。
頻繁に使うので半分切って使ってます(笑)

1人が参考にしています
2020-06-26
用途:
こどもの自由研究用
対象商品:
21755974

スティックタイプなのでとても使いやすかったです。
以前はロール式を使用していたが、屋外での作業には
スティックが便利でした。

2人が参考にしています
2020-06-12
用途:
染物の染料のイオン化傾向確認
対象商品:
21755974

染物ではイオン化傾向によって色が変わるものがあります。染料の質を一定に保つためにイオン化傾向を確認するために使っています。イオン化傾向を手軽に低価格で確認できることが良いです。

2020-08-16
用途:
子供の理科の実験用
対象商品:
21755974

いわゆるリトマス試験紙と違って,大体ではありますが,pHの違いが分かるので,子供は大喜びでした。

1人が参考にしています
2020-06-02
用途:
酸性水のph測定
対象商品:
21755974

かなり精密に短時間で測定出来て非常に便利だと思いますが、もう少し一枚一枚取り易くして欲しいです。

2020-05-29
用途:
pH試験
対象商品:
21755974

電極式のpHメーターも持ってますが、簡易に検査するには適当な枚数が入っています。

2019-10-25
用途:
排水の簡易pH測定
対象商品:
21755974

お手軽で凡その目安を知るには使い良い。つけたそのままの状態では隣と干渉し滲むので漬けたあと、すぐに軽く振って適度な濡れに調整している。保存容器の密閉性を上げるなりで開封後の使用期限がもう少し伸びればなお良いと思う。

1人が参考にしています
2019-05-29
用途:
土壌のpH測定
対象商品:
21755974

スティックタイプなので使いやすい。使用説明書が添付されていないので、0.5秒で良いと解るまで、判定時間をどうしたらよいのか戸惑いました。

3人が参考にしています
エムワイトランスポート有限会社 様2022-02-21
用途:
健康維持のため
対象商品:
21755974

糖尿病治療の試験紙で検索して購入してみたが、なんだか違う感じ
尿をかけても変化なし

2人が参考にしています
2020-08-28
用途:
水槽の水質
対象商品:
21755974

色の変わり方がわからなかったので、見本があれば良かったと思います。

Hiroshima University 様2019-02-10
用途:
For pH measurement of the solution
対象商品:
21755974

I used this product for checking the pH and it is a very good product as well. I am satisfied. Thank you.

2020-07-09
用途:
試薬のph確認の為

使用法に0.5秒浸す…となっているが、そのままだと色素が流失するのか発色がどんどん変化してしまう。
浸したあと直ぐにティッシュ等で水分を吸い取ると発色が固定されて見易くなりました。

3人が参考にしています
2018-05-09
用途:
ペット用のベルティー
対象商品:
21755974

提案段階ですので、結果は出ておりませんが台紙に試験紙をテープ貼りして、ペットの健康状態を調べるときに使用するようです。
試験の結果は問題なしでした。

竹原製作所 様2017-12-21
用途:
水槽のペーパーを計るのに。
対象商品:
21755974

問題無く使用できた。
ケチって使うなら縦に三分割しても使えるかもしれない。

1人が参考にしています
株式会社サイメクス 様2017-07-31
用途:
化学処理後の廃液検査
対象商品:
21755974

試験については問題なし。
コスパは文句なし。
容器が開けづらく、割ってしまったので別の入れ物を使っています。

2019-10-03
用途:
現場管理
対象商品:
21755974

試薬の色落ちが激しく、のり付けがずれていたりします。
ある程度は誤差を見込んではいましたが、精度もあまり高くないように思います。結局、理化学メーカーのものを再購入しましたが、かなりざくっと調べるなら良いかもしれません。