自在スリーブのレビュー

平均満足度 3.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自在スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
419 / 税込 461
壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エディオン北河内店 様2024-09-06
用途:
エアコン工事
対象商品:
21766264

自在タイプなので、使い勝手が非常に良いと思います。

2021-03-20
用途:
空調設備工事
対象商品:
21766264

薄くてひ弱そうですが、その分なじみが良いのでそこそこです。

1人が参考にしています
2020-06-16
用途:
空調作業
対象商品:
21766264

ほぼ既設の65Ф貫通部に適合かと思われます。こんなのを探してました。

3人が参考にしています
2019-07-30
用途:
エアコンの配管を通すのに使用予定
対象商品:
21766264

蛇腹部分が柔らかいと思っていたが...曲がらない。
曲げたい方向を押して蛇腹を縮めれば曲がる。
商品知識が無いと考えてしまうが楽しみでもある。

2018-02-12
用途:
エアコン取付の壁貫通スリーブ
対象商品:
21766264

エアコン取付時に斜めに穴を空けた時スリーブの端が飛び出して室内機を壁に掛けるときに隙間が空くので壁にフラットにスリーブを取り付けるときにスリーブを切らなくても壁にピッタリ収めることが出来て良いです。配管を通す時もズレたりせずに収まりよく出来ています。ただやや価格が高くなるのは仕方がないですかね?

2人が参考にしています
2017-12-04
用途:
穴あけ施工後
対象商品:
21766264

ジャバラが少し硬い気がしますが、壁との隙間なく施工できるので外壁側の穴を勾配つけて開けられ、ドレンもスムーズに流れるのでいいと思います。

2017-09-20
用途:
エアコンの貫通孔
対象商品:
21766264

思っていたよりジャバラ部の内径が小さかった。
素人採寸ですが、寸法を測ってみました。目安にどうぞ。
・ジャバラ外部最大径:約65.5mm
・ジャバラ内部最小径:約58.0mm
・ストレート部外径:約64.5mm
・肉厚:約0.5mm
・全長:約205mm(ジャバラで多少変化します)

4人が参考にしています
2017-08-15
用途:
エアコン貫通穴に挿入
対象商品:
21766264

穴あけの際、下り勾配のコントロールは熟練が要ります。この商品ならツバが壁にフィットするのでツバが浮いて加工したりの余計な時間と手間を軽減できて良い

なりたでんき 様2017-07-14
用途:
エアコン取付時の貫通スリーブ
対象商品:
21766264

エアコン用に開けた65mmの傾斜穴の壁面にぴったりフィットしますが、
自分の使っているコアが大きいのか径に余裕が少しあります。
入りやすいのですが、ずれやすいので注意しましょう。

有限会社ウエノ設備 様2023-02-18
用途:
エアコン工事
対象商品:
21766264

自在スリーブではないです、自在のところ、もっと広げて、自在に動くように