NFボックスのレビュー

平均満足度 4.56 (481件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NFボックス モノタロウ
モノタロウ
319 / 税込 351
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。 【用途】運搬・保管に
481件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-07
用途:
携行缶の保管
対象商品:
21718725

携行缶保管容器として購入。しっかりしており高さがあるため携行缶容量110%を満たしているので、漏出防止策として活用するのに最適。

2023-06-21
用途:
車・バイクのメンテナンス
対象商品:
21718682

丈夫で非常にコストパフォーマンスも良いです。内容物を入れて、上に重ねて保管できるので、整理整頓に活躍しています。

有限会社曲尾合金鋳造所 様2023-07-09
用途:
保管する食器をいれてます。大きめのお皿などを。
対象商品:
21718822

透明で外から見えて確認出来て大変使いやすく重ねも安心です。

株式会社有利精工 様2023-05-30
用途:
工具入れ、製品保管
対象商品:
21718628

見た目より、たくさん入ります。整理や製品を入れ、移動に良いです。

2023-03-09
用途:
支持金物の小分け整理
対象商品:
21718646

積み重ねがしやすく安定していて丈夫。テプラを貼って
整理しやすい。

1人が参考にしています
2023-01-30
用途:
落ち葉入れ
対象商品:
21718768

堅牢で大きめな寸法が丁度良いので落ち葉や選定枝などを入れています。

ケーイーエス 様2023-04-07
用途:
分別ストッカーとして使用
対象商品:
21718567

7Lのものを使用していますが、500gの試薬瓶が収まるよう高さが200以上あると使途が増えて助かります。

2023-02-08
用途:
機械分解時の部品入れに使用
対象商品:
21718585

機械を分解する際に、なくすと困る細かい部品を放り込んでおくのに丁度良いです。あまり大きい箱だと邪魔になるので小さい方が便利です。

2人が参考にしています
特定非営利活動法人TEtoTE 様2022-11-25
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
21718646

使いやすい大きさで、また積み上げる事もでき気に入っています。複数使用しています。

YS造建株式会社 様2022-11-18
用途:
工具BOX
対象商品:
21718707

大きさも丁度よくて、丈夫で使いやすく、大満足です。

2人が参考にしています
2023-10-04
用途:
ボルト本締め
対象商品:
21718646

安くて丈夫そうなので、これから使用してよければ追加で注文します。

株式会社エステー工業 様2022-10-22
用途:
現場作業時
対象商品:
21718682

このNFボックスは重ねることが出来て丈夫で耐えることが出来てすばらしい。

2023-04-14
用途:
車での移動中
対象商品:
21718664

横幅はジャストサイズで満足でした、高さがもう少しあれば良かったかなと思います。

2022-09-08
用途:
機械の発電機メンテナンス
対象商品:
21718725

言うまでもなく頑丈で色々な工具を入れたり、場合によりオイルの受け皿に使えます。
同サイズで重ね置きできる分も助かりますね。

イーストヒルズ管理組合 様2022-11-06
用途:
小物入れとして使用
対象商品:
21718585

このシリーズの全サイズを使用していますが、工具 部品 と 全てのパーツを このシリーズで管理しています

2022-08-09
用途:
小物入れ
対象商品:
21718567

DIYでは計算どうりいかなくて組み立てたものをバラすことがあります。その時に出た小物を一時的に保管するのに便利です。

2022-07-28
用途:
小物の一時保管
対象商品:
21718585

作業中の小物の一時保管に使用しています。透明であるため一目で収納されているものが確認できます。今後も購入して数を増やすつもりです。

ペクッド 様2022-07-26
用途:
工具類その他の分類作業
対象商品:
21718743

積み重ねできることとしっかりとしたボディーなので使いやすいです。

有限会社ロイヤルモーター 様2022-05-19
用途:
自動車のATオイルパンを外す作業時に使用しています。
対象商品:
21718847

適度な大きさでオイルも外に飛び散らないので作業し易いですし裏側も滑り止めが有るのでオイルドレーンに乗せてもずり落ちなくて良いです。

1人が参考にしています
2022-04-21
用途:
バイク整備
対象商品:
21718585

バイク整備する際に取り外した細かい部品を散逸することなく収納出来ます。取り外し部位ごとに収納出来るので、再組み立ての時に迷う事なく便利となります。半透明ボックスは中身が見えるのが作業性が上がります。

1人が参考にしています