油性アルミ用スプレー (3分つや:落ち着いたツヤ)のレビュー

平均満足度 4.25 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性アルミ用スプレー (3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ
カンペハピオ
1,598 / 税込 1,758
■[アルミ製品を腐食からガード!] アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[作業性が抜群] 垂れにくく塗りやすい、速乾型なので作業性が抜群です。 ■[入り組んだ所に便利] 逆さにむけても吹き付けが出来る特殊ノズル仕様で、複雑に入り組んだ場所や細かい凹凸部分にもカンタンに塗装できます。 【用途】■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗り剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記の素材・場所は、「油性アルミ用下塗り剤」または「非鉄金属用密着スプレー」を下塗りしてから本品を上塗り塗装してください。 各種非鉄金属( ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅など) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-19
用途:
古くなった門扉の塗装
対象商品:
21829255

門扉組込みの郵便受けの塗装直し。抜群の仕上がりで大満足です。「3分つや」ですが艶消しと言ってもいい感じ。「新ブラウン」は、黒でもなく茶色でもない、いい色合いです。

2人が参考にしています
2021-10-27
用途:
慣れかもしれませんが…
対象商品:
21829228

頻繁に自分はアルミの板や角材でちょっとしたステーなどを作ります。今まではラッカー一本でしたが、モノタロウさんで見つけた黒染めスプレーが気に入り、メインで使いだしました。しかし他の方のレビューにもあったのですが、わりと多くの量を吐かないと下地がとまりません。そこで試しにこのアルミ用スプレー。ラッカーからすると塗料がドロドロ重く、薄く吐いても乾燥に時間がかかります。せっかちな自分にはちょっと向いて無いかな、と。アルミ用を謳っているだけあり、密着度はラッカーよりも良いと思います。値段と使い勝手を考えるとラッカーかなと思っています。あと三分艶というのも気になっての購入でしたが、ラッカーよりは良いかな黒染めの圧勝でした。

1人が参考にしています
2019-06-10
用途:
自転車フレームの再塗装
対象商品:
21829212

仕上がりは綺麗だが塗膜はやや弱い。液ダレも皆無ではない。

2人が参考にしています
2018-10-30
用途:
オーバースライダー型のシャッターの塗装が劣化したので、その再塗装に
対象商品:
21829228

オーバースライダー型のシャッターの塗装が劣化したので、その再塗装に、缶スプレーで塗るには少し大きめのシャッターの再塗装に使用しました。色合いは、表示にもあるように3分つや。もう少し艶消しっぽくてもいいかなという感じがありますが、その部分は個人的な感想なので。
それより、気になったのは、スプレーが押しにくく、塗料がスプレーの吹き出し口の下に垂れてしまったというところ。複数本買ったのですが、すべてでそうなってしまいました。使用前にはよくふってしよしたのですが。何が原因なのか。気温は20~22度くらいでした。

2人が参考にしています