パワーギア ホースバンドのレビュー

平均満足度 4.30 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)
IDEAL(ホースバンド)
449 / 税込 494
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-11
用途:
自動車修理

自動車の排気管が太鼓のところから折れてしまい、溶接しようとしたが、そのまえの箇所のねじが外れないので、排気管の中にパイプを入れて、折れた部分も結構長さが残っていたので、上から「パワーギア ホースバンド」で固定。とりあえずばっちりです

佐藤 商事 様2024-05-14
用途:
パワーと書いて有るほどパワー締めが出来る。
対象商品:
22250978

他の商品では無理位の締め付けが出来ました。
機械部品の留め具としての利用なのですが信頼性が高いと感じます。

2022-09-17
用途:
ガス管に防虫網締め付け作業
対象商品:
22250987

ガス管に防虫網締め付けで使用 バンド幅が広くていいですね 使いやすくてまた違うサイズも
使用すると思います

2人が参考にしています
富士鉄工株式会社 様2022-04-03
用途:
集塵ろ布の取付
対象商品:
22251057

これ迄の使用していたバンドに比べバンド巾が広く締付力についても強くろ布からの吹き出しに有効と思われる

1人が参考にしています
岩本商店 様2021-12-06
用途:
イタチが天井を走りますのでイタチ除けにつかいました。
対象商品:
22250953

チクチクシートと併用して使いました。縦樋をイタちが上り天井裏へ侵入するのでチクチクシートを取り付けるために使用しました。

2021-09-16
用途:
ケースの継手取り付け
対象商品:
22251005

取り付けは簡単なわりに強度充分でかなりの荷重にも耐えられそうです。

2021-03-09
用途:
ターボ車のインタークーラーシリコンパイプ締結に
対象商品:
22250978

インタークーラーのスロットル前パイプを社外シリコン製にしているのですが、ホームセンター産のホースバンドだと熱と過給圧ですぐ緩んでしまうのでこちらの商品を導入しました。やはり緩み耐性が一味違います。

3人が参考にしています
2021-04-03
用途:
車の冷却水ホース
対象商品:
22250935

締め付け時のトルク感が抜群。内面化がフラットなためホースの外面を傷つけにくい。

カーファクトリー 様2020-11-01
用途:
車のマフラーパイプ継目
対象商品:
22250935

扱いやすくガッチリ固定できて、振動にも今のところ良いです。

アベトモーター 様2021-05-31
用途:
補修部品
対象商品:
22251023

かなり丈夫な作りで品質も問題なく長く使えそうです。幅も充分でしっかりと固定できると思います。

2020-09-22
用途:
車の整備
対象商品:
22251057

重いものを支えるのに安心して使用できる丈夫さと安定感がある。

2020-07-24
用途:
バイクのインテークマニホールドの締め付け
対象商品:
22250962

バンドの厚みが0.6ミリで締め付けた時のしっかりとした感じが良いです。
なかなか真円に近い状態に締め付けてくれます。

昇辰電気株式会社 様2020-06-10
用途:
アルミダクト継手に固定用
対象商品:
22251032

取付が容易であり、固定がしっかりでき外見上も感じが良い。

2019-10-27
用途:
ジェットスキーのホース止め
対象商品:
22250953

問題なく使用出来ました。
普通のホースニップルバンドよりはるかにガッチリしまってます。
満足です。

2019-10-13
用途:
農業用水

町の式カップリングとホース接続につかいました
しっかり締められ安心して、使用できます

2019-08-28
用途:
アリ型固定
対象商品:
22251014

固定が容易でしっかり固定できました。
とてもがっしりとした作りなので永く使えそうです。

株式会社岩屋営農 様2019-08-30
用途:
散水設備の設置
対象商品:
22250944

かなりきつく締めつけても問題はなかったので安心しています。今後も購入したいと考えています。

2019-02-17
用途:
機械の改造
対象商品:
22250987

両頭グラインダーにハンドルを取り付けるために使いました。
幅広でしっかり固定できました。

2022-05-02
用途:
趣味の工作
対象商品:
22250978

強さに期待したがウォームギアとバンドの咬み合わせがタイトすぎるのか締める・緩めるたびにバンドが削れてステンレスの粉が出てくる始末。使用は見合わせました。バンド幅が実測15.6mmなのに対してハウジング幅は23mmほどもあって予想以上に取付位置に制約が大きいのもマイナスです。高評価のレビューが多いですが私にはとても残念な製品に思えました。

1人が参考にしています
ダイタツ 様2018-04-21
用途:
船舶エンジンのタ-ビンとインタ-ク-ラ-の間のゴムホ-スの固定
対象商品:
22250996

エンジンを高回転で使っているとブ-スト圧が高いので何回もバンドが切れたのでこのパワ-ギアを選びました、今日付けたところなので強度などわかりませんがシッカリとした作りなので大丈夫だと思います、ただ8mmのボルトの頭が上の方が小さいのでメガネ、スパナがちょっと上にかかると頭をナメテしまうところが改善してほしい

2人が参考にしています