とめたつのレビュー

平均満足度 3.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
とめたつ ニチバン
ニチバン
   
誘引作業の開始から収穫後まで、粘着テープと機械のセットでお手伝い。 誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 ポリカーボネート製で、重さは約350g。軽くて丈夫で壊れにくいから長くご愛用頂けます。 テープは1回の作業で約10cm程度使用した場合、300回前後の連続作業が可能です。 【用途】ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミナミワークス 様2020-04-13
用途:
ミニトマト誘引に使用
対象商品:
22257558

以前からMAXテープナーを使用。現在併用しています。本体も軽く、作動も軽いし静か、テープのみ使用はMAXより良いと思います。ヘッド部品が大きく角ばっている、開口部の幅と奥行きが狭い(MAXのスリムタイプと同じ位)、グリップが滑る(MAXは滑りにくい形状をしている)、テープ交換の際外れる部品がある(予備部品同封)、と優劣はありますが、良い商品と思います。細めの芯付近はとめたつで、茎の太い所はMAXでと2丁持ちで使用しています。
今後の小型化やバリエ展開に期待です。

1人が参考にしています
2019-10-04
用途:
農業用で枝つるの支柱との結束
対象商品:
22257558

使い勝手は非常に良いが差し込み口がもう少し広いと使う範囲が広がりますね。
斜めに差し込むとずれが生じ失敗になるので改善されたらベストですね。
テープ代金はやや高いのがネックですね。値下げ検討が必要です。
他社のものを使っていましたがトラブル少なく作業は楽になりました。

1人が参考にしています
合同会社 南 牧場 様2018-06-13
用途:
ぶどうの誘引
対象商品:
22257558

軽くて 使いよいです。テープも自然に戻せるので環境に良いです

1人が参考にしています
2018-08-20
用途:
野菜の誘引作業
対象商品:
22257558

枝の誘引作業効率が格段に向上し、追加購入しました。

1人が参考にしています
2018-08-16
用途:
トマト・キュウリ・ピーマン・シシトウ・トウガラシ・ナス等の誘引に使います。
対象商品:
22257558

本体が大き過ぎます。
誘引開口部は良いが全体に大き過ぎます。
野菜の苗が小さい時は良いのですが、大きくなってからは本体が小さい方が良いと思いました。

1人が参考にしています
2017-05-30
用途:
ブドウの枝の誘引
対象商品:
22257558

握り方が悪いのか、キャッチの部分にテープが上手く引っかからずテープが出てきません。
とめたつを返品して、Maxの誘引機を購入したいと思っていますが返品は出来ますか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

自然農園みたね 様2017-02-15
用途:
野菜の茎
対象商品:
22257558

未だ使用していません。今まで他社の使用していましたが、全く別物です。使いやすさ等々が素晴らしい。

1人が参考にしています