自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付のレビュー

平均満足度 4.35 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
178件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-08
用途:
自宅用
対象商品:
22572393

子供の自転車や自分の自転車の空気入れに使用しています。手動のやつだと子供が力なくてしっかり出来ないですがこの足踏み用は子供も力を入れやすいので良かったです。

2024-02-14
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
22572393

家庭用の空気入れの決定版とも言える商品かと思います。これ一台で一生もんなんじゃないでしょうか

2024-02-03
用途:
パンク修理
対象商品:
22572393

片足で楽に空気を入れる事が出来て空気圧も見えるから便利

2023-11-13
用途:
自転車タイヤの空気入れ等
対象商品:
22572393

自転車は勿論、その他アダプタも付属しており、お得感があります。足踏み式で、安定感があり、作業性良好。シングルポンプは軽量で持ち運びが便利である反面、一踏み当たりの空気の入り量は少なく、足踏み回数は多くなります。

1人が参考にしています
オートテクノサービス株式会社 様2023-10-19
用途:
自転車とモトクロッサーのタイヤの空気入れようとして使用
対象商品:
22572393

今まで同じようなタイプを使用していましたが、作りが悪く足踏みアームが曲がったりほーすに穴が開いたりでしたが、それに比べるとなかなか良さそうだと思います、あとは耐久性が何年位持つかだと思っています。

2人が参考にしています
2023-09-23
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
22572393

エアゲージは持っているんですが、月一のエア補充にはとても便利です。

2023-06-13
用途:
バイクの空気入れ
対象商品:
22572393

簡易的な気圧計もついていており破格の安さだと思います。
本格的なコンプレッサーのようにゼロからビードを上げるのは辛いですが、空気を足す用途なら4輪や大型バイクのタイヤでも問題なく対応できます。
主にバイク1台に使用し4年の使用であえなく破損しました。
ペダルの隙間からシリンダー部分を細かく踏み込んでしまうのが破損の原因と思われ、
ペダルの上側にもう一本ガードがついているとさらに耐久性が増すと思います。
小さく収納でき、非常に使いやすかったのでこのモデルかツインのモデルを買い直します。

5人が参考にしています
美松園 様2023-07-01
用途:
ボールに空気を入れる為
対象商品:
22572393

色々なものに使えてコンパクトなので、使いやすいし、軽い。

2023-04-07
用途:
自転車、自動車用

シングルなので一踏みでの入る空気量は少ないが、軽く踏みやすい。軽四や自転車ならこれが使いやすいと思います。
メーターも目安にしても付いてるだけありがたい。
なにより安いし、子供でも簡単にできます。

4人が参考にしています
2023-02-01
用途:
自転車タイヤ、詰め替え式エアースプレーへの空気入れに
対象商品:
22572393

疲れにくい足踏み式の空気入れが安価であるということで購入しました。
米式、英式の両方で使え、多少時間はかかるものの負担が少なく作業できます。
気になる点としては、米式のレバーが固く、対象によっては持ち方に気を付けないとスプレー側のバルブにかなりの負担がかかります。レバーを倒す際に口金を保持できるよう、横方向に突起でもあるとよいのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2023-10-30
用途:
自転車タイヤの空気充填
対象商品:
22572393

ゴムチューブ接続部分の強度にやや不安があるが、しばらく使用してみないとわかりませんね。

2022-12-09
用途:
自動車、自転車の空気補充
対象商品:
22572393

価格も安くて物はしっかりしています。
自分はメインは自動車の空気補充にしようしますが、コンパクトなのでトランクにしまっておこうと思います。
普通に使えます。

1人が参考にしています
2022-12-13
用途:
バイクタイヤへの空気入れ
対象商品:
22572393

リピート買いです。
空気も入れやすく、コンパクトで置いておきやすいです。
古いスクーターなので少しずつ空気が抜けていきますが、簡単に入れられるため苦労しません。

2022-09-11
用途:
オートバイの空気注入

改善点というか口金レバーが90度直角までは倒せない。これは個体差なのでしょうか? 説明書でも口金レバーが直角まで曲がっていますが、バイクの米式口金に挿してせいぜい30度くらいしか曲がりません。以前これと同じタイプの金属製足踏みエアポンプを使っていましたが、それらはほぼ直角までレバーが曲がって米式ノズルと固定出来ていました。それと同じように固定するには90度直角まで曲げるものだと思いこんでいて、あやうく壊してしまうところで気づきました。それ以外は耐久性が何年かですね。手押しと比べるとストークがないので時間がかかりますがこれは仕方ない。いまでも700円程度で買えるので良い品物です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
通常は少し硬いですが、90度まで曲げることができます。
曲げることができない場合、不良品の可能性がございますので、ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2022-10-16
用途:
海外仕様の空気入れに
対象商品:
22572393

1台あると助かります。米国式やら欧州式やら調べて購入しました。お値打ち価格でアダプターだけ買うよりもこちらを購入した方が正解だと思いました。

2022-04-11
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
22572393

今まで使用していた物が壊れたので購入しました     少しペダルの角度がありますが十分使えます

大塚産業株式会社 様2022-05-10
用途:
ミニバイクの空気入れ
対象商品:
22572393

ポンプの容量が小さいので、ミニバイクのタイヤの空気入れ程度に使用しています。125CCクラスまでならこれで十分ですね。

2022-02-06
用途:
自転車空気入れ作業
対象商品:
22572393

手押し空気入れに比較し格段の操作性向上が感じられます。
足踏み時の安定性に若干の不安があるのと同時に耐久性が気懸かりです。

2023-03-20
用途:
自転車
対象商品:
22572393

商品はしっかりしていて、エアーも入りました。やはりモノタロウブランドなので価格が安く買いやすかったです。

2021-01-06
用途:
自転車の空気入れに
対象商品:
22572393

ジャンプして飛び乗るような感じでいつも入れていて少々力がいりますが、安価ですし特に問題なく使っています。