岩間式ミラクルパワーブレード WM型のレビュー

平均満足度 4.27 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K
M.I.K
2,198 / 税込 2,418
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-10
用途:
畑の周辺での草刈り、側道ののり面の草刈り

不思議な切れ味です
低速回転での作業が最適です(高速回転では切れ味を発揮しません)
とにかく不思議な切れ味です、だまされたと思って一度使って下さい
低速回転ですので疲労も少なく感じます とにかく使ってみて!!

2024-04-15
用途:
農地などの草刈り
対象商品:
22588405

様々なブレードを試してきましたがこれまで使用した中で最高のブレードだと思います。
まず、チップの欠けが非常に少ないことと軽い力で刈ることができます。
ブレード自体がそこそこ重いのでハーネスで支持しての使用が好ましいでしょう。
少し値は張りますが長持ちするのでトータルでコスパは良いと思います。

2022-01-24
用途:
一般的な草刈り
対象商品:
22588396

低回転で気持ちよく作業することができます。力を入れて振り回すような草刈り用には向いてないようです。

2021-08-19
用途:
草刈り
対象商品:
22588396

昔から使っているが、おすすめ。かなり長いこと、研ぎながら使える。刃はよく考えられており、草が抵抗なく刈れる。
ポイントは自分で研ぐこと。これをすれば、コストパフォーマンスは最高だ。

2人が参考にしています
空港協力事業株式会社 様2021-09-14
用途:
草刈機の交換用
対象商品:
22588405

石などに当たってもチップの鳶は少なく、石も飛びにくい。エンジンの回転をそれほど上げなくてもスムーズに草刈が出来、精神的にも楽である。

2021-06-04
用途:
草刈り作業
対象商品:
22588405

回転数を低くして草を刈れるので作業がしやすく、燃費も良くなるのでお勧めです。

2022-08-30
用途:
雑草刈り取り
対象商品:
22588396

随分使いましたが、まだ使えそうです。チップと美もありません。
ただ、切れ味はいまいち。

2021-08-27
用途:
田畑の畔の草刈り
対象商品:
22588405

低回転で草を刈り取れるのが良い。切れ味も素晴らしい。

2020-10-19
用途:
刈払作業時
対象商品:
22588396

石飛が殆ど発生しない。主に雑草ですが低回転でよく切れるので燃費がいいのと周囲への騒音がそれほど気になりません。刃の持ちもいいほうだと思います。

1人が参考にしています
2020-09-19
用途:
家の周りの草刈りでの使用
対象商品:
22588405

チップにとって障害物の無い草だけの場所なら、草刈りの最高のブレードだと思います。今回、初めて使用しました。低速での使用ですが、つる草の所でも思ったより巻きつかず気持ちよく刈り取れます。ただ、チップの耐久性に不満を感じます。家周りを2時間ほど使用し、チップを確認したところ6箇所ありませんでした。かなりの低速での使用でしたが、やはり障害物があるところでは、ブレードが薄いのでチップが飛びやすいようです。コンセプトは面白く気に入りましたが、耐久性に不満を感じます。適材適所の使用が求められる商品ですね。障害物の無い草だけの場所なら、草刈りが楽しいでしょうね。

2人が参考にしています
鹿児島野菜の彩園 様2020-09-21
用途:
畔の草刈り
対象商品:
22588405

水田の水際の草刈りに使用しています。使いやすいですよ。助かっています。

1人が参考にしています
2020-08-16
用途:
農作業
対象商品:
22588405

WMR型と両方購入しましたが、両方とも軽くて低速て刈るので燃費や機械に優しく草刈りが楽になりました。また購入します!

1人が参考にしています
2020-07-09
用途:
雑草の草刈りに使用
対象商品:
22588396

説明書にあったように低速回転であまり硬いものは切らないように気を付けて使っています。今のところ切れ味は良好です。慣れたらもう少しスムーズに使えると思います。

2019-05-31
用途:
水田地帯の草刈
対象商品:
22588405

見た目、思っていた以上に綺麗に軽く刈り取れました、チップの駆け落ちも
今のところありませんでした。

1人が参考にしています
2021-05-29
用途:
畔や法面の草刈り
対象商品:
22588405

低回転で使うため、燃料が長持ちする。長い草でも絡みにくいような気がする。倒木や枯れた硬い竹には歯が立たず、派手にはじかれる。

2020-04-07
用途:
草刈
対象商品:
22588405

草の飛び跳ね少なく、スムーズに作業が進みます。機械から伝わる負担もとても少ないです。

1人が参考にしています
2018-08-10
用途:
田の畔及び傾斜土手の草刈
対象商品:
22588405

草が密集していても、回転が止まることなく、スムーズに作業ができストレスがない。
低回転でも切れ味がよく燃費が良い。
ユウージコーやブロックなどの障害物や小石にはねることなく安全。

1人が参考にしています
2018-02-12
用途:
草刈り
対象商品:
22588405

石跳ねもなく作業が、早く安全にできる事が嬉しかった。

2人が参考にしています
2020-08-20
用途:
畦草刈り
対象商品:
22588405

チップソーが石に当たった場合、全て飛んでしまい1反歩も草刈りができなかった。

1人が参考にしています
2020-05-21
用途:
草刈り
対象商品:
22588396

柔らかく丈の低い草を刈るのに向いている。低速回転の方が良いので安全性も高く、それだけエンジン音も静かめ。但しバリバリ強引に草刈りしたい人には不向き。