Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型のレビュー

平均満足度 4.58 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K
M.I.K
1,990 / 税込 2,189
穴なしタイプで草が絡みにくい! 【用途】畦草及び密生地等での雑草刈り専用
55件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-30
用途:
低回転で切れる!!
対象商品:
22588423

今年の春から使用開始。
一本だけ立っている細い草も低回転のままスッと切れる。
エンジンの回転を上げないので機械にも人間にも低ストレス。
水田の畦草など年に何回か刈っているような場所なら最高。
コウゾやカラムシ等も6月までは問題なく刈れた。
お盆以降や秋になった時に固くなったそういう草に対してどうなるか期待しつつ引き続き使用したい。

2人が参考にしています
株式会社平成流通 様2025-06-06
用途:
草刈り

使用して2年の間に4枚購入しました
低回転で刈れるので作業が楽です、特に振動での手のしびれがありません。
やわらかい草には、相性がいいので、畦の作業に適しています

2025-04-28
用途:
草刈り作業

耐久性がまだ不明
春は柔らかい草ですが 秋の草での対応がまだ不明です。

沢テレビサービス 様2024-08-05
用途:
雑草草刈り作業
対象商品:
22588423

何十年もこの機種を使っています。安全作業には一番です。今困っているのは注文しても商品がないことです。何とか確保お願いします。

2023-08-23
用途:
草刈作業時
対象商品:
22588414

良く切れるし耐久力もある。また、飛石がかなり少ないのが特に良い。

1人が参考にしています
2022-08-27
用途:
刈払作業
対象商品:
22588423

低速回転で石を飛散させないと評判の岩間式パワーブレードと、パワーブレードの直径を超えない長さのナイロンカッターを組み合わせて飛散軽減用に使ってみましたが、そんなに都合良くはいかないものですね。基本草しか切れないし、石に当たれば変形するしチップも飛びます。そう考えると1枚税込約2千円前後は高いです。チップの無い笹刈刃を40枚くらいで5ミリの高さで目立てをし、アサリは弱めにしたらどうかと考えています。

3人が参考にしています
2022-08-10
用途:
柔い土手の草刈り作業
対象商品:
22588414

一般草刈り機に取り付け可能です。
この商品はとても良いです。低速回転で草刈りができます。燃費が良くなります。
キレ味抜群!!
大きい石に当てると「おわり」です。
価格的に1500円/枚で購入できれば、助かりますね。

1人が参考にしています
2022-09-07
用途:
草刈り作業
対象商品:
22588423

他のチップソーより低回転で刈れ、軽量であるため、体への振動や負担が軽減される。

2022-07-21
用途:
草刈り
対象商品:
22588423

エンジンの回転を上げずに草刈りが出来ますとても満足していますまた購入します、

萩原苺農園 様2022-07-08
用途:
草刈り
対象商品:
22588423

これを使うと他の物には戻れません。切れ味長持ちでコスパ最高。

2022-09-17
用途:
草刈り
対象商品:
22588414

1m近く伸びた雑草群の根元を刈って行く際、左右に振り払う抵抗は確かに少なくて良い。切れ味は長持ちしそうである。

くすば製菓 様2022-05-08
用途:
草刈り
対象商品:
22588423

岩間式ミラクルパワーブレードは切れ味最高で、値段も安いので助かります。

2022-01-08
用途:
草刈り用に購入。
対象商品:
22588414

知り合いからの推薦で購入しました。
薄くて軽いので使いやすいですが、
研磨するのが難しいので、再使用時は切れ味が
むずかしいです。

中島 様2021-10-19
用途:
草刈り
対象商品:
22588423

田畑の畔道で使用しています。
低回転で使用でき、楽によく切れてとても良いです。
また 燃費もよくなり 経費節減できていますし
5回使用したが、まだまだ使用できています。

2021-08-28
用途:
やわらかい草ばかりの空き地、法面の草刈り
対象商品:
22588423

メーカーさんのうたい文句とおりでした、やはり金属支柱、フェンスなどへ勢いよく当たってしまうとチップが飛んでしまいます。低回転でゆっくりと草刈り機を扱うのが良いです。力任せはNG,回転をあげて勢いよく行っても樹木は切れません。

美濃産業株式会社 様2021-08-03
用途:
センチピードグラス畦畔草刈り
対象商品:
22588423

リピートです。
畦畔に植えたセンチピードの管理用。
柔らかい芝を低速で刈れるのでとても楽です。
低速で刈っている限りチップ飛びはありません。
リズムよく丁寧に淡々と刈る人向きです。
無理して力任せに刈るとチップ飛びしますので注意が必要です。

中井登記測量事務所 様2021-07-20
用途:
畔草、除草作業
対象商品:
22588414

もっぱら田んぼの畔や休耕田の除草にチップソーを使用してきましたが、このミラクルパワーブレードは一見余り切れなさそうに見えましたが、使ってみると草の引っ掛かりも良く、スムースに作業が出来ました。使用頻度が進むと塗装面がわからなくなり、交換の場合表と裏面が瞬時には判断できないので、なにか目印に残るものが欲しい。

2021-08-10
用途:
圃場の草刈り、畦の草刈り時
対象商品:
22588414

低回転で優れた刈り払い機能を発揮する。
耐久性にも優れ、草刈りが楽しくなる。

2021-06-28
用途:
草刈
対象商品:
22588423

確かに低速回転でしなやかな草も刈れる。が、オオヨモギ等茎が太くなった場合の草は反動が有り負荷がかかるようだ。草刈は早目に行うのが鉄則と思うので、使い方をわきまえればJISが通っていなくても非常にいい刈刃だと思う。

高橋悟 様2021-06-17
用途:
田んぼの畦草刈り
対象商品:
22588423

3年前からずっと愛用してます。
切れ味最高です。
耐久性もまあまあなので、気に入ってます!