ダンシング防振手袋のレビュー

平均満足度 4.25 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダンシング防振手袋 富士グローブ
富士グローブ
1,498 / 税込 1,648
手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-05
用途:
草刈り機を行う際に使用
対象商品:
23546145

草刈り機で草刈りする際に使用しました。
身体に伝わる振動が軽減されました。

竹原農園 様2021-06-22
用途:
草刈り
対象商品:
23546136

振動が軽減するので、手や腕の疲労が少なく違いを体感できます。

1人が参考にしています
2020-10-18
用途:
草刈り機
対象商品:
23546145

防振パッドがついていますが、違和感なく握ることができました。また、指先の感覚もあり、使いやすかったです。

2020-08-10
用途:
草刈機,チェーンソー
対象商品:
23546127

確実に防振効果を感じられました、ループハンドル30㏄の草刈機を数時間使用してると今までは翌日になっても指のしびれが治まらなかったのですが、この手袋を使用してると指先がほんのりとしびれるぐらいで作業してたことを忘れてしまいます。
また、通気性も良く蒸れる感じはありません。
普段Mサイズを使用してますが若干きつめです、しかし装着してしまえばしっかりフィットしてずれることがないのでベストかもしれません。

2020-07-16
用途:
森の保全活動(ボランティア)で
対象商品:
23546136

相当使用しているが、よく耐えていると思う。
防振性に期待したが、結構な振動を感じており、他との比較をしたいと思っている。
装着性、柔軟性等には問題はない。

有限会社平和塗装 様2020-08-21
用途:
塗装時ケレン作業の時に使用しております。グラインダー掛け時
対象商品:
23546145

防振手袋を使用するとごく普通の革手袋とかの使用感とは全く違った感じで作業できますので大変作業性もよく手にしびれを感じなくなりました。

南野建設株式会社 様2020-08-07
用途:
ハツリ作業
対象商品:
23546136

使いやすく、軽いので作業の効率が良くなったような気がします。

2020-01-21
用途:
電動サンダーでの切削作業
対象商品:
23546136

電動工具の振動防止には高い効果を発揮するので推奨です。
一方手袋のままか作業での切削作業で指先が容易に摩耗、穴が開くので指先部分が強化されればなお商品性が高まると思います。

2019-12-02
用途:
動力草刈り機やチエンソーでの使用
対象商品:
23546136

晴天時に使う分には十分な耐久性がある。夏場の多汗、湿った枝や草を触り続けると、指先に穴が開きやすい。コストパフォーマンスに優れたモデル。

2019-06-15
用途:
はつり作業

電動~コンプレッサーはつりまで!
使用しては洗濯機で洗濯してまた使う!
糸がほつれてとレビューがありますが、私は100回以上ネットに入れて洗濯してます!
いろいろ使いましたがコスト、衛生面においても一番しっくりします。

2019-10-22
用途:
はつり
対象商品:
23546127

サイズが少し小さめですので、一つ上のサイズで丁度良いかと思います。

2023-10-30
用途:
草刈り
対象商品:
53455493

全体に薄い作りで防振効果が低く手がしびれる。クッション部分の肉厚を厚くすると良い。

2022-01-30
用途:
山仕事
対象商品:
23546136

幾つかの防振手袋を使ってますが、富士グローブさんの手袋が自分にはフィットします。山仕事で使用するので仕方はないかもしれませんが、もう少し耐久性がよければなおよしです。

2021-10-18
用途:
刈払機での草刈り作業
対象商品:
53455493

3Lの中指長は9cmとの説明でしたので購入しましたが、
手のひら側の長さが実測で8cmしかありませんでした。

2019-10-20
用途:
コンクリート削り作業
対象商品:
23546145

まだ使用はしていませんがサイズはピッタリで使用感も良さそうです。

2017-09-05
用途:
刈払機による草刈り
対象商品:
23546136

刈払機の長時間作業でも手の痺れが軽減されました。出来れば親指と人差し指の指先がもう少し薄かったら良いと思います。

昇緑庭 様2019-10-11
用途:
草刈作業
対象商品:
23546127

作りもしっかりしていてとても良い。リピート購入している。

2017-04-17
用途:
草刈り
対象商品:
23546136

草刈機で作業していますがこの手袋は防振は普通の手袋よりは良いと思うが値段が高いと思う

2018-05-28
用途:
ハンマードリルでコンクリートの穴あけ
対象商品:
23546136

今までは普通のゴム手や革手で作業すると手のひらには豆だらけになりましたが、この防振手袋を使用するようになってからは全く違和感なく作業することができるようになったので定期的に購入することになるかと思います!

1人が参考にしています
戸倉野ライスセンター 様2018-06-21
用途:
田んぼの畦の草刈時に、はめて草刈り機を使用する
対象商品:
23546136

汚れてきたときに、数回洗って干して使用すると、手の甲の法の縫製の糸が切れてきて、穴が開いてしまい、手袋内にゴミが入ってきてしまう

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。