ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vのレビュー
- 用途:
- 自動車のスモールライト
- 対象商品:
- 24028962
安物のLEDは直ぐに点かなくなったりするので試しで購入しました。結果、1個が1年ちょっとで点滅し始めました。ちょうど持ち込み車検当日の夜だったので危ない所でした。
- 用途:
- オートバイリード110のメーター周りを電球からLED化にするため
- 対象商品:
- 24028962
電球からLEDにして、使えるサイズのはLED化できました。スピードメーターの明るさと色は満足。明るいし、好みあるかと思いますが白系で十分です。あとメーターのハイビーム用も交換し、このLEDは3個使用
- 用途:
- フロントのマップライトに使用
- 対象商品:
- 24028962
ルームランプ(助手席マップランプ、運転席マップランプ、フロントセンターランプ、リアルームランプ)を全てLEDにするために購入。特に合わせたわけではないが、色味がすべてそろっていて明るさもちょうどよく良い感じ。
LEDの特性なのか、見た目の明るさはとても良いのだけれど、手元に届く明るさはもう少し欲しいところかな。主張しすぎない30ルーメンは眩し過ぎず、雰囲気の明るさとしては文句なしだが、マップランプにはもう少し指向性が強いほうが良いのかも。おおむね満足です。
- 用途:
- 業務用車両へ使用
- 対象商品:
- 24028962
DYデミオのポジション球に使用。青白い光がライトユニット内に十分に行き渡る光量です。とりあえず交換直後は大満足です。あとはどれだけ持つか期待しています。
- 用途:
- 自動車メンテ
- 対象商品:
- 24028962
T10バルブを使用してましたが熱による樹脂カバー経年等で解けたためLEDにしました。
明るく、放熱がほとんど感じられません。また購入します。
- 用途:
- 車検整備用
- 対象商品:
- 24028962
車検車両のナンバー球(お客様がLEDにしてました)の片側が切れてましたので色合いを合わせる為使用しました
今回購入分は在庫です(つまりリピートです)
耐久性はこれから判ると思います
- 用途:
- 電球タイプからの交換部品として
- 対象商品:
- 24028962
純正部品だと交換の頻度が高いので、長時間使用しても消費電力も少なく寿命も長いLEDバルブに交換しました。明るくなって良い商品だと思います。
- 用途:
- 自動車のナンバー灯のLED化
- 対象商品:
- 24028962
既にナンバー灯に使用していて1年位で1個が故障したが(接着部から水が浸入した形跡)他社製品に比べれば明るくて比較的に超寿命。
- 用途:
- CG125の灯火類LED化で使用
- 対象商品:
- 24028962
ヘッドライトの中にあるポジションランプ、そしてメーターのバックライトの交換用として使用しました。
光量は白熱球の5W相当です。
- 用途:
- 自動車整備 ホンダシビック ハイブリッド
- 対象商品:
- 24028962
旧車にとって車幅等のイメージチェンジの効果は大きい。純正に比べ、当然色温度も上がり、明るさもアップした。寿命が長いと言われるが、メンテナンス周期を考えると有り難い。
- 用途:
- 自動車電装
- 対象商品:
- 24028962
ナンバープレートのランプに 使ってみました。
明るく色も良かったです まだ 寿命はわかりませんが
手ごろな価格なので また使ってみようと思います。
- 用途:
- ヘッドライトのポジション球交換
- 対象商品:
- 24028962
約1年(正確には11か月)で2個中1個が不点灯で熱変形?あり。2個ともクリアキャップが外れ、1個はヘッドライト内に。1年使用できればと割り切ればいいのでは。寿命には期待しないことですね。
- 用途:
- 業務用車両へ使用
昨年末に購入し、ポジション球として使用開始。明るさに変化は感じませんでしたが、8月に入った頃から片側がチラつき始めました。完全に切れる前に交換するならこんなもんでしょうか。交換が面倒な車種だと気になるかもしれませんね。