フリクションボール4のレビュー

平均満足度 4.17 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フリクションボール4 パイロット
パイロット
699 / 税込 769
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 【用途】設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-06
用途:
事務作業
対象商品:
55609374

とても書きやすいです。4色あるので使い勝手もいいです。

みなと交通安全株式会社 様2024-01-12
用途:
仕事用
対象商品:
55609383

便利でいつも愛用して持ち歩いています。
殆ど、フリクションボールしか使用していません。
不満点は、直にインクが無くなる、暫く使わないとインクが有るのに書けなくなる、価格が高い。
インクが有るのに書けなくなるのだけは絶対に改善して欲しいです。

2023-02-08
用途:
事務仕事
対象商品:
55609383

少しヘリが早いのが気になるが、一本で色分けできるので非常に便利。

三裕工業 様2022-09-08
用途:
スケジュール帳や仕事のメモする時に使います
対象商品:
24338886

消しゴムのようにキレイに消せるので、間違って記入しても大丈夫なところが、気に入ってます。
今までは修正ペンで消すか、ぐるぐると間違えた文字を塗りつぶしてましたが、このペンのお陰でストレスが無くなりました。

2022-04-08
用途:
書類への書き込み
対象商品:
24338922

滑らかに書けて、色の切り替えもしやすい。
社内でも愛用者多数います。

2021-05-09
用途:
事務仕事に使用しています
対象商品:
24338886

消せるボールペンなんてびっくりです。
我々昭和生まれにとってシャープペンシルのように
間違えた時に消せるなんてびっくりでした。
思わず 3本買ってしまいました。

2020-09-24
用途:
多用途
対象商品:
24338922

打合せ時、書類チェックの際に使います。
書き心地も良く修正も効くので重宝しています。

2019-07-29
用途:
筆記時
対象商品:
55609383

不具合があったので、返品交換対応していただきました。
迅速に対応してくださって助かりました。
商品自体は使いやすく、色もかわいかったので使用者に好評でした。

2019-06-29
用途:
書類の重要度に分けた色分け
対象商品:
24338886

消せるボールペンはありがたい。変え芯も本体とセットであると助かる。

2017-12-13
用途:
日常の筆記に便利
対象商品:
24338886

一度使うと手放せない。
安価なプラスチック版なのだが十分。愛用し過ぎで傷が目立つ様になったペンの代替えとして購入。

2017-09-25
用途:
事務作業 メモ書き
対象商品:
24338922

手帳記入、メモ書きに使用してます。間違っても書き直せる事、1本で色分け出来、必要がなくなったらすぐ消せるので、便利です。

手づくり家具オーク工房 様2018-02-23
用途:
多種多様な見積り等
対象商品:
24338886

何にも文句はないが、時として一本黒色が、かすれるのがあった。注文では、書き試すことが出来ないので残念です。信用が大事ですね。

2017-12-26
用途:
事務
対象商品:
55609383

とても綺麗なピンク色で気分が上がり仕事がはかどります。

くろちゃまめ本舗 様2023-05-05
用途:
やはり消せるのは2倍の価値はある。
対象商品:
55609392

きっちり消せないボールペンの2倍の価格をつけているから、コスパではどっこいどっこい。書き味はJETSTREAMには一歩譲る。でも、消せるというメリットは他では得られないから文句はつけられないと思う。

2017-10-04
用途:
スケジュール帳記載
対象商品:
55609383

「ピンク」との色記載ですが、だいぶ落ち着いたピンクでパープル?って感じほどです。
私は好みですが、かわいらしいピンクをお求めの方は物足りないかも。
フリクションボール4はペン先が0.5mmの物しかなく、極細を好む私は0.38替え芯を買って取り換えて使用しているので0.38バージョンも作ってほしいです。

2021-09-07
用途:
一般作業
対象商品:
24338886

交換用インクが単色か3色セット(黒、赤、青)しかない点がおかしいと思う。
私の場合は、緑を使い切った後は、黒をセットしています。
2色か3色でよいのでインク容量を増やした製品が欲しい。

MonotaROからの回答

緑の替え芯はLFBTRF12UF-G(0.38mm) 、LFBTRF12EF-G(0.5mm)をご用意しております。
注文コード 60698277 LFBTRF12UF-G(0.38mm)
注文コード 24539682 LFBTRF12EF-G(0.5mm)
(注文コードは変更になる場合がございます)
よろしくお願いいたします。

高萩ニッカン株式会社 様2019-03-18
用途:
一般事務作業に使用
対象商品:
24338886

思った程書きやすい感覚はなく、0.5mmを使用しているせいか少し斜めにして書くと擦れるのが残念でした。インクがなくなったら0.7mmで書いて見ようと思います。

2018-02-14
用途:
会議の記録用
対象商品:
24338922

袋に入っていなかったためか、握る部分のラバーが汚れていた。
手に触れる部分だけに気になるが、返品するのも面倒なのでそのまま使用しています。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
今後このようなことのないよう在庫商品の保管状態に十分注意するよう関連部署に徹底いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

2017-01-24
用途:
読書、遊び、趣味、仕事等日常のあらゆる場合。
対象商品:
24338895

4色なので、色の違うペンをそれぞれ持つ必要がなく1本で済むので大変ありがたいです。

森田木材 様2016-11-15
用途:
電話でメモを取る
対象商品:
24338904

手なじみも良く使いやすいし、書きやすい!