つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプのレビュー

平均満足度 4.45 (635件のレビュー)
商品レビューを投稿する
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。 【用途】自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
635件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-15
用途:
タイヤ、タイヤハウスにて
対象商品:
24367552

白くなりがちなプラスチック部分にも使え、またタイヤハウス内にも。
保湿効果があり、なかなか良い商品です。

2021-01-13
用途:
納車・車検時のタイヤクリーニングの仕上げ
対象商品:
24367552

似たような他社商品を使用してきましたが、こちらの商品は安価でも品質が満足できるレベルです。車内のつや出しにも使用できると思います。

2021-03-04
用途:
タイヤのつや出し
対象商品:
24367552

タイヤにつやがあるだけで、古い車が、見違えて見えます。
他のレザーワックスに比べて価格も安くて、コスパ最高です。

2022-01-30
用途:
車の清掃
対象商品:
24367552

とても安価で大変コストパフォーマンスが高いと思います。

2021-05-06
用途:
タイヤの艶出し
対象商品:
24367552

タイヤが少し泥で汚れていだが面倒だつたのでそのまま吹き付けたが泥の後も残らずキレイに黒艶になりました。吹付けたが量も多かったが液ダレもなかった。

2021-01-10
用途:
タイヤが汚れたとき
対象商品:
24367552

スプレーの勢いがあり、市販のワックススプレーよりは隅々までに届きます。
また、価格も安いので何かのついでに数本まとめて頼めばコスパは良いと思います。

2023-07-06
用途:
洗車
対象商品:
24367552

スプレー後、濡れた感じになっている期間が長めです。

2021-03-07
用途:
マイカーの手入れに使用
対象商品:
24367552

ギラギラ感がなく自然な艶が出てくる。
また使用後の持ちもよく手軽に使用できる

有限会社 関水園芸 様2020-12-22
用途:
タイヤなどのワックスに・・・
対象商品:
24367552

正直、これはお世辞でなく、最高だと思います。タイヤに塗ると数日ワックス効果が持続するのでびっくりしました。もう他の商品は買わないと思います。
1本で3~4台は濡れます。嬉しさも4倍です♪

2021-03-30
用途:
洗車」の仕上げ
対象商品:
24367552

スプレーの噴射範囲が丁度よく はみ出さずに塗る事ができます。

2021-02-04
用途:
樹脂パーツの艶出し
対象商品:
24367552

今まではシリコンスプレーを使用していましたが、こちらの方が遥かに良い艶が得られました。

2021-02-01
用途:
普段使い
対象商品:
24367552

洗車後のタイヤケアのため、バンパー等の黒い部分のケアに使用してます。簡単、手間無し、ツヤ等にも問題ありません。消耗品だから安く購入出来、満足しております。

2021-02-22
用途:
車のタイヤ艶出し用
対象商品:
24367552

洗車後に使いました。艶も他の市販品と変わらず仕上がり良かった。

2021-03-01
用途:
洗車時
対象商品:
24367552

安価なのにいい感じで光ります、
次回からこれにします!

安部電器 様2021-02-23
用途:
タイヤのワックス
対象商品:
24367552

一般的な奴と全く変わりなく勢いよく出ますのでいいです。
1週間に1度の感覚で現在使用しいつもタイヤはピカピカです。

2021-01-30
用途:
愛車洗車の仕上げ時
対象商品:
24367552

愛車のメンテナンスを常にするので
価格を始め素晴らしい商品です

2020-11-20
用途:
バルコニーにタイル清掃に使用
対象商品:
24367552

バルコニーのタイルをこれでクリーニングすると、光沢がでてとても良い感じになります。コストパフォーマンスもとても良いのでまとめ買いしています。

2020-10-13
用途:
自動車タイヤの洗浄用
対象商品:
24367552

これまで泡タイプの洗浄スプレーを使用していました。初めてモノタローブランドの艶出しワックススプレーを購入しました。初めて使用した時には泡で洗浄感が無く違和感がありましたが、スプレー後の艶は良く紫外線からの保護も期待できそうに感じました。商品の価格は安くコスパは高く今の所満足しています。耐久性等問題が無ければ、これからモノタローブランドのミストタイプの洗浄ワックスを使用しようと思います。この度はお世話になりました。

2020-11-04
用途:
洗車時
対象商品:
24367552

ワックスタイプですので、吹き掛けるとタイヤ表面で泡になるタイプではなく、タイヤ表面が濡れてそのまま綺麗になるタイプです。満足ですが、スプレーされる範囲が狭くて扁平立の低い軽自動車のタイヤだと2周させないと満遍なく表面にスプレー液が行き渡らない点が「やや」満足の部分です。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
タイヤ
対象商品:
24367552

タイヤを軽く洗った後にハケを持って濡れたタイヤにスプレーしてハケで伸ばすとかなりいいです