フロントブレーキロックのレビュー

平均満足度 4.81 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
699 / 税込 769
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-12
用途:
スクーターメンテナンス作業

今まで輪ゴム等でブレーキをかけてましたが、簡単に取り外しができて迅速に作業ができました。造りもDAYTONA製で問題ありませんでした。

株式会社 池田竹店 様2024-02-08
用途:
趣味のバイク用
対象商品:
73596565

趣味のバイク用、普通に使っています良品と思います。

2022-02-24
用途:
バイクの傾斜地での駐車時
対象商品:
73596608

バイクはサイドブレーキが装備されてないので、傾斜地で駐車するときにとても便利で安心です。

1人が参考にしています
2021-10-12
用途:
バイク整備
対象商品:
24716773

同じデイトナのメンテナンススタンドと一緒に使っています。
しっかりロックしてくれるので満足です。

2020-11-01
用途:
清掃、整備時に使用。
対象商品:
73596592

バイクの前輪を固定させる時に使用しています。
後輪の清掃、整備時にはあった方が楽です。

2020-07-07
用途:
バイクの整備時に使います。
対象商品:
24716773

バイクのジャッキアップ時などに使うととても便利です。
私は時々、ツーリングにもっていくのですが、駐車中にブレーキにかけておくと安心感があります。

2020-08-03
用途:
バイクをトランポへ積み込み時使用
対象商品:
73596565

少しゴツゴツしたオフで使用するハンドルグリップでも少しきつめですが使用可能です
普通の22.2なら問題無く使用可能と思われます

2020-07-28
用途:
バイクのフロントブレーキをロック。
対象商品:
73596565

デイトナのメンテナンスローラーと一緒に購入。
同梱で送料もかから無いので良かったです。

2021-03-22
用途:
オートバイ運搬時
対象商品:
24716773

使えます。
コストパフォーマンスも良い。
運搬時にかなり使えました。

2020-02-09
用途:
バイクのメンテナンス時に
対象商品:
73596574

バイクのメンテナンス時にリアスタンドを
使用する時にあると便利です。
またブレーキフールドの気泡を抜く最後の仕上げとして
一晩付けっぱなしにしとくとブレーキのフィーリングが
良くなります。

2020-02-16
用途:
バイクのメンテ等
対象商品:
24716773

メインはチェーン清掃でリアだけジャッキアップするときに使用。平ゴムや荷締めベルト等でも事足りるのですが、コレだとサッとレバーにハメられるので作業がスマートになります。普段からツーリング先でのパンク修理等のトラブル用として車載工具に入れています。

2020-07-27
用途:
バイクの整備
対象商品:
73596583

以前から欲しかったのですが色々代用してましたので初めて購入しました。買って良かったし、今更、無いと不便です。

2019-11-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
24716773

安心、安全のメーカー品です。問題なく使えます。メンテナンス時には、目立つ色をオススメします。

2019-08-09
用途:
セローのリアタイヤアップ時に使用
対象商品:
73596583

これを使うまで、ナイロンロープでブレーキロックをしていました。細いロープを使っていたらアクセルグリップに跡が付いてしまいました。これを使ってブレーキロックをするとそういう心配は無くなりました。かなりハードブレーキ状態でロック出来るのでセローにも使えましたし、ほとんどのバイクで使えると思います。

1人が参考にしています
2019-09-21
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
24716773

フロントブレーキをかけリアタイヤを上げる時に使います。今までは紐を使ってフロントブレーキをかけていたのですがこれは簡単に掛けられて良いです。

2019-11-05
用途:
バイクのチェーンメンテナンス
対象商品:
73596574

UNITのスイングアームリフトスタンドとの併用がお薦めです。

2019-05-30
用途:
バイクメンテナンスやバイク運搬時のフロントブレーキロックに使用。
対象商品:
73596608

安くて構造がシンプルなのが良い。ほとんどのバイクに使用できる。

2018-09-27
用途:
傾斜地でのアイドリング
対象商品:
24716773

ブレーキレバーとグリップに挟むだけのアイテムですが、とても便利です。
紛失防止のストラップを付ける穴もあるのも考えていると思います。

2018-07-30
用途:
バイクのフロントブレーキ フルード交換時
対象商品:
24716773

ブレーキフルード交換後、これを夜間使用することでエア抜きを完璧にしブレーキタッチを良くすることができます。ぜひお試し下さい。

相合縫製株式会社 様2017-08-20
用途:
リヤスタンド利用時
対象商品:
24716773

紐でブレーキを縛っていましたが、つけるも外すも手間なのでこちらの商品を購入しました。使用感も価格も満足な商品でした。