(17220)エアーエレメントのレビュー

平均満足度 4.80 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(17220)エアーエレメント ホンダ
ホンダ
1,988 / 税込 2,187
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
25742614

本純正との材質の違いは分からないですが、
毎年変えれば良いかと。

2026-02-27
用途:
交換
対象商品:
25742648

先回交換から20,000km経過で交換。また次回購入します。

2024-09-20
用途:
アコードツアラー2400cc用 エンジン用のエアーフィルター

純正なので問題ありません.安い汎用品は縁部分のゴムの勘合が悪いようで空気漏れの心配があります.純正品のゴムを取り外して再利用することもできますが不格好です.フィルタ部分にオイルが塗ってあるので作業時は手袋着用をお勧めします.手順をよく考えて作業しないとこのオイルでエンジンルーム内のプラスチック部品がベタベタになります.注意してください.

2023-05-09
用途:
エアフィルター交換
対象商品:
25742106

ヴェゼルのエアフィルターです。5万キロ超えたので初めての交換。
メーカー品なので不満なし。

3人が参考にしています
2023-02-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
25742377

純正部品が割引価格なのにワンクリックで注文できるので助かっています。

1人が参考にしています
2023-02-14
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
25742097

ホンダ純正部品から購入しました。純正部品が手軽に購入できるのは、ありがたい。

1人が参考にしています
快生整骨院 様2022-12-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
25742614

純正品なので、安心して使えます。当然問題は発生しません。

2022-02-16
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
25742115

純正部品ですので品質的に安心できる
また、自身で取り替えできたので、安く上がりました。

2021-11-22
用途:
車検整備等に
対象商品:
25742106

自車の車検整備に備えて事前購入しました。純正品は若干価格が高いですが品質に信頼があるので毎回純正品を購入しています。地元の部品商でも購入できますが,交通費と送料が変わらないのでモノタロウさんで買っています。

ファーム保坂 様2021-10-18
用途:
ホンダ車定期交換
対象商品:
25742106

純正品と言うことで、
内容等は大変満足しています
又、修理工場で取り換えると、交換技術料を1本1200円ほど取られますので
大変コスパが良いと思います

2人が参考にしています
2021-05-27
用途:
s2000のエアクリーナー交換
対象商品:
25742343

効果を感じにくいパーツではありますが、純正品なので問題なく使用できていると感じています。今後もこちらを使用したいと考えています。ただ、AP1純正なので、AP2はエアクリーナーマウントをAP1用に交換しなくても、マウントに収まりました。

2021-05-19
用途:
純正部品より安価だったので、使用して見ました。
対象商品:
25742343

今まで使用した物は、オイルで洗浄するタイプでしたが今回、使い捨てを使って見ました。交換時吹き上がりが、若干改善したように感じました。

2021-02-27
用途:
メンテナンスに
対象商品:
25742343

純正部品は安くならない!!
ディーラーで購入するしかないと思ってました
OFFチケット等を利用し購入すると
お得にGET出来ますね
普段からカゴに入れておくと便利

2021-12-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
25742343

純正部品が手軽に購入でき、配送も早く、何の問題もありません。

2020-11-24
用途:
ホンダfitのエアクリーナー交換用
対象商品:
25742106

ホンダフィットに取りつけました。純正品なので特に問題ありません。ディーラーで交換するより安くつきましたが、エンジンルームのフィルターのケースを外すときに留め具が外れてエンジンルームに落ちて行方不明になりました。こちらもモノタロウさんで注文できました。

2020-12-13
用途:
自動車エアーエレメント
対象商品:
25742648

車検時交換のため購入、純正でありながら30%安く買えました。
とても助かっています。

1人が参考にしています
2020-12-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
25742106

安いので、車検ごとに取り換えています。交換後は燃費がちょっぴりよくなるような・・・。

2019-11-22
用途:
補修部品として
対象商品:
25742185

純正品ですので純正絶対主義の人には完ぺきな選択です。
ディーラーに行かずに買えるので便利です。

1人が参考にしています
2020-08-30
用途:
交換用
対象商品:
25742614

エアクリーナーはサイズ感などの問題から、純正品が良いと思っています。純正品がモノタロウで購入できるのが非常に便利です。

ツクバネ自動車株式会社 様2020-08-04
用途:
車検時の交換
対象商品:
25742106

純正品でしたので、なんら問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています