はんだシュッ太郎NEOのレビュー

平均満足度 4.69 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
はんだシュッ太郎NEO サンハヤト
サンハヤト
5,998 / 税込 6,598
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。 【用途】部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-21
用途:
趣味の電子工作で使用

最初期型を使っていたがこて先、吸い込みシリンダー、そして通電も怪しくなってきたので新型新品を購入した。
シリンダーが透明になり吸い込んだ状態の確認が出来るなど、旧製品より使い勝手が向上している。
使い込んだものよりはんだの溶け?が早く、吸い込み能力が強力で使っていて気持ちいい。
交換部品の別売などアフターも充実しており、最近出てきた同機能の他社商品より値段がは高いがサービス面での商品力が高く安心して使えると思い、リピート購入した。企業努力で価格が下がればさらに嬉しい。

2人が参考にしています
2024-05-24
用途:
使いやすい。
対象商品:
26600875

これまではスッポンを使ってたけど、これは片手で済むので空いた手は基板を固定したり出来る様になり、溶かしながら吸い込むのでスルーホールにハンダが残りにくくキレイに吸い取る事が出来る。
ちょっとチップの内径が大きめのMOS-FET等の足には小さくて入らないので、抵抗やIC等のよくある細い物にしか使わない人向けです。

1人が参考にしています
有限会社粕谷製作所 様2023-06-24
用途:
趣味の工作
対象商品:
26600875

今まで、吸い取り器と別だったので半田ゴテと一体はとても便利。

2人が参考にしています
2021-08-20
用途:
基盤リフレッシュ
対象商品:
26600875

簡単操作でハンダ吸い取れるので良いです、満足の機能です

1人が参考にしています
2021-02-18
用途:
電気製品修理。
対象商品:
26600875

ハンダゴテとハンダ吸い取り機が一体となった便利な道具。主にコンデンサー類の取り外しに使用しますが、作業がやりやすい。
ただ、ハンダゴテは強力なので、早めに基盤から離すこと、でないと基盤を引き剥がす事が有ります。残ったハンダはハンダ吸い取り線で除去しましょう。

3人が参考にしています
pro-tac 様2021-01-26
用途:
電子部品の取り外し
対象商品:
26600875

従来は半田吸取器と半田ゴテで行っていたが、取り外す部品が多いので面倒になって買ってみた。半田吸取器だけだと逆流で半田が落ちてきたが、シュッ太郎君は吸った半田が粉になって内部に吸着されるので逆流がなくて良いです。吸取口もランドに密着するのでスポっと吸い上げます。メンテナンスも楽で良いです。

2人が参考にしています
2021-03-12
用途:
電子工作など
対象商品:
26600875

これは便利です。強いて言うなら先が太いということくらいだが、構造上仕方がないですね。

2人が参考にしています
2021-03-12
用途:
はんだを吸い取るとき
対象商品:
26600875

はんだを吸い取って素子を取り外すときに、失敗してプリント基板をはがしてしまうことが多かったが、これを使えばきれいに取り外せそうです!

1人が参考にしています
pro-tac 様2021-01-25
用途:
部品の取り外しに便利

シュッポっと吸い取ってくれるので凄く便利。
吸い取ったハンダが逆流しないので、とても良いです。
コテ先温度が上がりすぎなのは追加機器対応ですね。

2021-03-06
用途:
電子工作
対象商品:
26600875

マウス修理に使用
吸い取り線とは比べ物にならないくらい早く修理できました

堀本インターナショナル有限会社 様2020-10-11
用途:
プリント基板での電解コンデンサーなどの外し
対象商品:
26600875

円状になった先がとても有効に機能してます。
使いやすいので、ありがたいです。

2020-05-10
用途:
基板からのパーツ外し
対象商品:
26600875

今までは半田こてと吸い取り器で交互に作業していましたがかなり難ありで部品等痛めてしまうことがありました。電動式も候補でしたが使用頻度と値段の兼ね合いで諦めていた所にこの商品。半信半疑でしたが使ってみて納得。いい商品です。一度に複数外す場合は電動の方が楽かもしれませんが、個人的には十分です。

2019-08-28
用途:
電子基板の修理
対象商品:
26600875

目から鱗の商品。 電動吸い取り式よりスグレモノ。 当然、コスパも良。  作業はほぼイッパツ(ひと吸い)で完了するので、やり直しもなく、スルーホールや電子部品を不必要に傷めることもない。  この付加価値は大きい。  他の吸い取り器や吸い取り線をいろいろ使ってきたが、こんなに簡単に、安定してきれいに部品を外せたことはない。

1人が参考にしています
2019-12-05
用途:
ドローンの送信機の左右スティック入れ替え

トイドローン、hubsan h107c 送信機の左右スティックの入れ替え(モード1からモード2への変更)に使いました。
片側のスティックで14箇所のハンダを綺麗に取り去らないとスティックユニットが取り外せません。
ハンダ吸取線を使用して2時間格闘した挙句、パターンを壊してしまった1台目。
意を決してシュッ太郎を購入して2台目に挑みました。
あっけなく10分もかからず左右のユニットを取り替えることができました。
細かい表面実装チップなどは試していませんが、大きめの部品の取り外しには強力なサポーターになってくれると思います。
一度お試しあれ!

2019-09-11
用途:
タクトスイッチ交換用として
対象商品:
26600875

ハンダコテと吸い取り器が合体した製品です。
よくあるようなハンダ吸い取り器では難しかった完璧に近いハンダの吸引を簡単に行う事が出来ます。
熱量も高めなので基板によっては焦げてしまう事があるため、作業には少し慣れが必要です。
なお、こちらの製品を使ってタクトスイッチの打ち替えを行いましたが、20個すべて無傷で取り出す事が出来ました。
当然基板の方もほぼ無傷でパターンの損傷もなく、下手な吸い取り器や吸い取り線よりはるかに使いやすいです。

2019-09-30
用途:
基盤からのパーツ外し
対象商品:
26600875

今まではんだごてと、吸い取り器の両手で作業していたのが片手でできるようになってかなり楽になりました。
恐らく、バキュームシリンダーとこて先(サイズのオプションもあるみたいです)が消耗品だと思うので、買えるようにしておいて下さい。
よろしくお願いいたします。

2019-09-18
用途:
電子機器の修理
対象商品:
26600875

はんだごてとスポイトが一体になっているので、問いも便利です。
小型って言うのもあるのですが、少し重たいのが心残りです。

2019-05-21
用途:
おもちゃ修理
対象商品:
26600875

職場で電動の物を使っていますが、自宅用に購入。電動に引けを取らず、とても良く吸い取ります。熱が強めなので手早く作業する必要がありますが、これ位が丁度良いです。

2018-12-28
用途:
自動車部品の補修
対象商品:
26600875

はんだ吸取線や手動式吸取器を使用していましたが、手間がかかったりスルーホールがうまく除去できないことから、高価な電動ポンプ式の商品を購入する前に試しに購入してみました。
結果うまく基盤内のはんだを除去でき作業性も向上し、非常に良い商品と感じました。使用頻度からいってこの商品で私は十分かな。

2019-03-04
用途:
TH部品の交換作業時に使用しています
対象商品:
26600875

高額なポンプ付きのものよりも安価で同様の作業が可能です。
が、他の方のレビューにもあるとおり、温調されていない事やヒータ断線時には買い替えることになるなど、少々残念な点もありますね。
私としては思ったよりも大きいためちょっと使いにくいと感じており、星一つ減点です。