VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)のレビュー

平均満足度 3.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン
エバオン
3,698 / 税込 4,068
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-06
用途:
モーターに取り付けて使用

軸穴完成品プーリー
普段は鍋屋バイテック製を購入しますがボス位置の都合で初めてエバオン製を購入してみました
穴の寸法を計測すると+0.07mm
穴公差ではE8、重負荷では使えない穴径です
(鍋屋ではH6からG8まで措定できます、それと比較してもかなり大きめです)
商品説明に穴公差の説明まであると選定の目安になります

1人が参考にしています
菊本産業 様2024-08-27
用途:
コンプレッサーなどのモーターに使用する
対象商品:
26885373

バッチリモーターにはまり、完成品が、家に送ってくるのが良い

2023-01-27
用途:
ポットミキサー作業
対象商品:
26884953

2.5インチのA2プーリがどこにもなく大変助かりました
押しネジ2か所あるのもいいです。
適正回転で作業も安全にできました。

有限会社トキヤ電機製作所 様2021-11-19
用途:
重量の物の上昇 下降に使用,テーブルの上下
対象商品:
26885048

全然問題なく使用出来ました 軸計 キー溝問題ありませんでした

2021-01-22
用途:
精米作業用電動機のプーリー
対象商品:
26885102

安価で軸に簡単に組付け可。固定ピン付属を希望します

2019-07-29
用途:
日立モーターに最適
対象商品:
26885477

日立、750wモーターにピッタリサイズ
助かりました。

2019-11-28
用途:
モーター軸に使用
対象商品:
26885784

製品仕様図面と実物に差異が有り、据付けに必要な外形寸法も不足している。仕様を正確な図面で表示していただきたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2019-09-19
用途:
機械のパーツ
対象商品:
26885784

商品は☆5、納期☆1、総合的に☆3
1週間はかかり過ぎ
短納期希望

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

サン・エンジニアリング 様2019-04-13
用途:
エンジンをモーターに置き換えるため
対象商品:
26885057

1.内径が小さくて軸を加工して入れました、
大きすぎてブカブカよりは良いけれど。
2.押しネジが少し短いのではないでしょうか、
締め付けはできるけど5mm程度長い方が良いのでは?

堀越畳店 様2019-03-19
用途:
管理機の回転連結
対象商品:
26885066

問題ありません、止めねじも キーと 120度と自分の希望位置にあるので 扱いやすい。

石川園芸 様2018-07-17
用途:
農薬散布
対象商品:
26885102

思っていた以上に正確な物できれいな仕上がりでした。

2017-03-13
用途:
Vベルト掛けポンプとの組み合わせで2.2kw三相モーター用。
対象商品:
26885522

もう一段大きい4-1/2サイズが良かったのですが、品番の標記とキー寸法(b×t) 軸穴径(ds)が違ってるような気がしてこちらのサイズを購入しました。この点に関しては確認してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、至急商品情報を修正致します。
何卒宜しくお願い致します。

由良敏雄 織物 様2017-09-14
用途:
ウインチ モートルの軸に取り付ける
対象商品:
26884104

私の注文ミスとはいえ、画像とはまったく違う商品がとどいた。
返品不可で受取はしかねるということですが、当方では使うことはありません。
当方素人でプーリの基礎知識がなかったために こんなことに。

つまがりひろあき行政書士事務所 様2017-03-21
用途:
ドラム型コンクリートミキサー動力伝達部品
対象商品:
26885057

動力伝達用のプーリーとして購入。
日立モートルの軸に直接使用するアイテム。
正確な軸寸、及びキー溝を採寸しての注文であったことから、純正部品と見間違うほどの仕上がりとなった。
押しネジ2箇所もありがたい1品であった。