Vベルト A形 スタンダードのレビュー
- 用途:
- 農機具のプーリン接続に使用
- 対象商品:
- 29873682
お世話になります。商品到着後、早々、取り付けを行い試運転を行いましたが問題なく駆動し、お値段も安価であり良い買い物が出来たと思います。ベルトは消耗品であり年月の経過・使用により劣化しますので、使用前には点検を行い、交換時期に来ていれば交換しています。
- 用途:
- 機械メンテナス
- 対象商品:
- 29873682
性能は大きくは変わらないように思います 今後 耐久性が良ければリピートしたいと思います。
- 用途:
- 草刈り機の刈刃を駆動に利用
- 対象商品:
- 29873488
2本購入しました。最初農機具屋さんに注文しましたが、ホームセンタで買ったほうが早く手に入ると言われました。探しに行くと値段が高く、モノタロウさん調べると、1本の値段の半値で2本買うことができました。商品も注文して翌日に届きました。感謝します。
- 用途:
- オーレック ウィングモア用に購入
- 対象商品:
- 29873542
耐久性が心配でしたが某ホームセンターで780円のものと比較してもそこまで耐久性が変わりませんでした。
コスパ重視でしたらこちらのが断然お得かと思います。
- 用途:
- 機械のベルト(交換用)として
- 対象商品:
- 29873883
お試しで、モノタロウブランドを(初めて)使用。耐久性が気になりますが、遜色なければ
他の機械にも使用していきたいと思います。
- 用途:
- 手動播種機のベルト交換
- 対象商品:
- 29873576
手回し用の機械用に購入したので、少し硬く多少回転が重いかなと感じました。耐久性ベルトの食いつきは、共に全く問題ないと思います。モーターやエンジンなら値段も安く良いと思います。
- 用途:
- 機会メンテ
- 対象商品:
- 29873576
モノタロウさんのVベルトは安いので最近利用してます。別サイズのベルトでは安さにしては十分満足できました。このサイズも直ぐ切れる事がない事を期待します。
- 用途:
- 耕運機のベルト交換
- 対象商品:
- 29873506
モノタロウさん製品は安く、取り付けてもまったく問題ありませんでした。また、同じ日にプラグもかいましたが送料不要で助かりました。
- 用途:
- 農機具のメンテナンス
- 対象商品:
- 29873497
今や農作業は農機具無くして仕事になりません!農機具にはVベルトが必ず使われています。今までVベルトはホームセンターで都度買ってました。モノタロウ知ってからは、耐久性 コストパフォーマンスはホームセンターに比べものにならないですね。
耐久性寿命は、差無し。コストは三分の一で経済的です。おススメ!
- 用途:
- 治具作成に利用
- 対象商品:
- 29873594
ホームセンターより断然安く
寸法も豊富なので非常に助かります。
これから使用するので耐久性は不明ですが
自分の治具用なのである程度使えれば十分満足です。
- 用途:
- 管理機クボタTMS30の部品交換
- 対象商品:
- 29873533
ベルトが劣化して交換が必要になったんだけど
刻印が読めなくなっていてサイズを調べるのに苦労しました。
ネットで取説を探して発注しました。
- 用途:
- 農機具のメンテナンス
- 対象商品:
- 52702449
中古で購入して数年経つハーベスターのVベルト交換用として購入しました
ホームセンターより格安で、交換して使用しても全く問題ありませんでした。
- 用途:
- 農機具のメンテナンス
- 対象商品:
- 29873585
ハーベスタのVベルトが使用中切れてしまい急遽ホームセンターで購入しました。この農機具はベルトが全部で8本使っているため残りのベルトはモノタロウブランドの物を購入し交換しました。品質、使用感問題ないです。また、価格も激安で有難いです。