(90430)オイルパンドレンコックG/Kのレビュー
- 用途:
- 常備消耗品として
ランクル70の1HZエンジンオイル交換時に必要なので、切らさないよう数枚常備しています。硬化するので毎回、この純正パッキンに取り替えています。
- 用途:
- 半年毎のオイル交換
半年毎のオイル交換に使用している。とにかく安いのが有難い。トヨタ用と書いてあるが、ニッサン車にも問題なく使えてます。
- 用途:
- 車のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 29333858
安心の純正。オイル交換の都度新調。漏れなし。表と裏と径が異なる。太い方をパン側、細い方をボルトの頭側に。
- 用途:
- 乗用車のオイル交換時
乗用車のオイル交換の時にドレンプラグのパッキンを交換するのに購入、純正品なので、ピッタリフィットでした。
- 用途:
- 150系プラドオイル交換
- 対象商品:
- 29333858
ドレンパッキンは毎回純正品を使用しています。
所有している車の純正品が手に入るので重宝しています。
- 用途:
- 自動車オイル交換
純正品質で問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 29333858
MonotaROさんは車に詳しい方がおられるようです わからないことはすぐ対応してくださいます 安心して注文出来ますよ 助かっています
いつもありがとうございます
- 用途:
- オイル交換時
家族(ムコさん)の車のオイル交換用に購入しました 日常、自分の使っている車にはモノタロウさんのアルミパッキンを使っているのですが、娘や孫も乗る車でムコさんも自分でいじるタイプでもないので、今回は純正品にしました 表裏も無いようでした(青いコーティングの厚さに微妙な違いはあったような、もしかしたらあるのかも・・)純正品ということで娘家族も安心してくれています 様子見て今後社外品に変えるかもしれません
- 用途:
- 車のオイル交換
純正に劣ら品質で大変重宝しています。同等品を他店で買うより断然安くて助かります
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 29333876
車のオイル交換に使用しましたが、旧車のため旧車の部品型番を検索したところ、同型番または代替品が出てきました。
いつもですが、旧車も含めメーカー型番を入力し検索をすることにより、部品の発注が簡単にできていますので、便利に発注をしています。
- 用途:
- タウンエースバンのオイル交換時に
- 対象商品:
- 29333858
今までトヨタのディーラーでオイル交換をしていましたが10万キロ突破につき、これからは下回りの確認を含めオイル交換を自分でやろうと思いドレンガスケットを購入しました。
オイルも100%化学合成油を使い これからの走行が楽しみです。