スパークプラグのレビュー

平均満足度 4.64 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグ DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)
389 / 税込 428
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-27
用途:
スバルR2 iSOHC)プラグ交換部品
対象商品:
28044467

8万km走行のプラグ交換しました。知人の分で購入。調子良いそうです。

2024-03-22
用途:
スパークプラグ交換時
対象商品:
28044625

ミラジーノ(L700S)純正装着の電極が2箇所有るタイプです。汎用品のK20TTも考えましたが、K20TNR-S9を選びました。値段も安く感じ満足です。

1人が参考にしています
2023-08-16
用途:
メンテナンス交換用
対象商品:
28045115

過去の使用で性能は間違い無かったです。今後、デンソー製プラグは無くなるのでストックで購入しました。

松山金属 様2022-12-18
用途:
プラグ交換
対象商品:
28044747

安くて助かります。合うプラグとか近所のホームセンターではなかなか一度で見つかりません。

2人が参考にしています
2021-09-05
用途:
自動車整備
対象商品:
28045316

街中のホームセンターやカーショップでは、他メーカーのプラグが多く、DENSOさんを購入できるのがいいですね。
商品は至って、普通ですが新車時と同じメーカーのプラグですから。

2人が参考にしています
2020-01-25
用途:
ダイハツ・ハイゼットの修理
対象商品:
28044747

NGKのLKR6C相当だが、この品番で比較した場合、珍しくデンソーのXU20HR9の方が安かった。
デンソーのプラグはNGKと比べて品番の法則が直感的に読み取りにくい事から、今まであまり使う機会が無かったが、品質には特に問題は無く、始動性も良好になった。

4人が参考にしています
2019-11-12
用途:
プラグ交換
対象商品:
28045298

デンソー品番 トヨタ等メーカー品番 どちらでも検索ができると 探しやすいです

2人が参考にしています
2020-07-20
用途:
車の部品交換
対象商品:
28044546

価格が安いと思い購入しました。いつも助かっています。

1人が参考にしています
2019-09-02
用途:
自動車の整備
対象商品:
28044747

問題無く利用しています。対応可能な他メーカー品番の記載をなるべく多くしてもらえると此方も手間が省けるので是非お願いします。

3人が参考にしています
2019-07-12
用途:
社用車のメンテナンス
対象商品:
28044905

基本的に我が社の社員は動けば良いやという人が多くノーメンテの車が多いので、せめて私の乗る車両だけは丁寧にと交換しました。
やはり、新品に交換すると元気が良くなりましたね。

2人が参考にしています
グローバルオート 様2019-11-28
用途:
納車や整備の時
対象商品:
28045298

このプラグも良い商品ですね
また購入したいと思っています。

1人が参考にしています
河原 様2020-05-12
用途:
ホンダライフ車エンジンプラグ交換に
対象商品:
28044406

ホンダライフ車が12万キロを超えてノックが発生したり、エンストしだしたのでプラグ交換しました、ノックもエンストも無くなり快調です。

1人が参考にしています
2019-01-23
用途:
軽バンのプラグ交換
対象商品:
28044668

三菱のミニキャブの宅配用車両ではしょっちゅうプラグが丸くなったり
溶けて開いてくるのですが,安いので定期交換しています.
三菱からもミニキャブとタウンボックスに関しては,プラグの点検と
定期交換の通達が出ているので対象車の方は是非.
標準は16ですが高負荷の方は20にしてくださいとあります.

2018-10-11
用途:
ダイハツネイキッドのメンテナンスに
対象商品:
28044625

デンソー製の純正指定プラグです。
なので、特に問題なし、可もなく不可もなくという感じですね。

2018-06-03
用途:
ムーブのプラグ交換
対象商品:
28044686

車検におけるプラグ交換を実施いたしました。
問題なく使用できて良かったです。

2018-08-04
用途:
ネイキッド
対象商品:
28044625

ダイハツネイキッドの純正部品、車検時の定期交換です。悪いわけがないです。

un-limited 様2018-01-27
用途:
エンジン不調時のトラブルシューティング
対象商品:
28044503

最近は純正指定プラグがイリジウムであることが多く、車種対応表から調べていっても当然イリジウムプラグしか適合が出てきません。ですが本来プラグの規格としてはイリジウムを使っていない標準タイプのプラグも熱価、形状的には適合するはずです。エンジン不調の原因が特定できない場合、プラグ交換はまず試してみたいとろこですがそのためだけに1本1000円委譲するイリジウムプラグを3本、4本と気筒数分購入するというのはコストパフォーマンスが悪すぎます。
しかしこの安価な標準プラグを代用することで、エンジン不調の原因がプラグかどうかのトラブルシューティングを低コストで行うことが出来ます。価格的には標準プラグ4本でイリジウムプラグ1本分程度ですので、ちょっと試しに交換という際には非常に便利です。
NGK、DENSOとも各社でラインナップされているイリジウムプラグと同形状の標準プラグは存在するのですが、どちらかというとDENSOの型式表記のほうが同等標準プラグを探しやすいです。海外製品と比較した場合圧倒的にクオリティの高い国産プラグですが、NGKでもDENSOでも必ず個体差で多少の当たりはずれはあります。しかし個人的な嗜好や経験的に、プラグはDENSOを選ぶようにしています。

1人が参考にしています
2017-02-02
用途:
ジムニーのリフレッシュです
対象商品:
28044844

消耗品ですが、お安くない部品です。安い海外発品にも同等品があるのですが、安心感でこちらを購入。割引の日を待って購入しました。お得に買えて嬉しいです。

佐藤商会 様2017-04-26
用途:
自動車整備
対象商品:
28044765

スズキの軽自動車に使用しました。交換後はエンジンの振動が少なくなりました。消耗品なので定期的に交換した方が良いですね。

2人が参考にしています
武富有限会社 様2017-01-27
用途:
排気ガス低減のため交換
対象商品:
28044485

先日ユーザー車検を行いました。平成12年のマークⅡのため排気ガスが心配していたが難なく合格しました。