(46584)ストッパー,ラバーのレビュー

平均満足度 4.90 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(46584)ストッパー,ラバー ニッサン
ニッサン
389 / 税込 428
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-22
用途:
S15 シルビアに

クラッチレバーのストッパーが粉砕してしまった車両に取り付けました。
1台に2個取り付ける場所がありますので、1個交換するなら
同時期に2個交換した方が良いかと思われます。

1人が参考にしています
2025-09-14
用途:
E24 ブレーキペダルストッパー交換補修

現在の注文予定品を整理してると・・未レビューだったので投稿。同じ様な日産系パーツが数点有り迷いましたが、試しにと本品を取り寄せ。交換後1度だけ、2週間ほど駐車放置後の始動時にストップランプ警告音が鳴りましたが、強く踏み込むと正常となり、その後3年近くになりますが問題無く使用中です。

2025-11-03
用途:
ER34のクラッチペダルに
対象商品:
29512954

クラッチのストッパーラバーが2つとも割れて足元に落ちてたので購入しました。
純正品なので品質に問題はありません。
穴に入れるには両手使わないとちょっとキツイです。

2024-08-26
用途:
ブレーキランプ点きっぱなし修理
対象商品:
29512954

素人採寸情報 【頭部】径17.8mm 厚み4.7mm 【穴にハマる部分】径8.8mm 厚み3.5mm 【引掛り部分】径11.2mm~6.5mm(先端)厚み2.4mm 硬質ウレタンのような素材です。

2人が参考にしています
大中製作所 様2024-11-23
用途:
自動車整備

このような特殊なものが、すぐ手に入るのはとてもありがたいです。ちょっとしたものですが、車が古くなりこの部品が割れてしまうと、ブレーキランプが点きっぱなしになります。すぐに送っていただけて、ありがたかった。

2023-06-06
用途:
FD3Sのブレーキペダルストッパーに
対象商品:
29512954

FD3Sのブレーキペダルストッパーは、経年劣化で粉砕し、ブレーキランプが付きっぱなしになるとよく聞きます。
予防で交換しましたが、サイズぴったりでした。
SNSではよく緑色のラバーが紹介されていますが、こちらの方が純正ブレーキペダルストッパーのサイズに近いです。
こちらと緑色ラバーはほとんどサイズが一緒なのですが、首?の長さが若干、違います。
緑色よりこちらの方が純正により近いです。

3人が参考にしています
2023-10-05
用途:
fd3sのブレーキストッパーの補修に使用
対象商品:
29512954

サイズ、形状、色共に純正品と同一と思われる。しかしマツダ純正品番の設定がない部品なので全く同一かは分からない。他の類似品よりfd3sには適合性は高いと思います。

2023-08-30
用途:
ストップスイッチの部品
対象商品:
29512954

ブレーキペダルにあるストッパーラバー取付部の穴に差し込むのにかなり手こずりました。最終的にはシートを取り外して作業空間を広げて作業を行い、取付穴にしっかり押し込むことでようやく取り付け成功となりました。手でブレーキペダルを押しながらの片手での取り付け作業になるので初めてだと難易度が高いです。

2023-02-17
用途:
自家用のブレーキペダルダンパーに購入。
対象商品:
29512954

元々付いていた物とは色が違いますが問題無く使えました。ペダル部だけで無く様々な場所の衝撃吸収部品として使えるので友達にも分けてあげました。

2022-11-18
用途:
機械のメンテナンス

破損してブレーキランプが点灯したままになったので交換。
場所が奥の方なので作業しづらいですが手で押し込むだけで簡単に取り付けできます。

2022-10-06
用途:
車両メンテ補修に
対象商品:
29512954

たまたま日産96年式E24でしたので、日産純正品が2点有り、どちらを注文すべきかの時に、購入者様のレビューから注文品を絞りました。
~年~月迄とか情報載せて頂けると助かります。

2022-11-13
用途:
予備用。
対象商品:
29512954

数年前に劣化してトラブルを経験した事も有り将来の保険として購入、金額的にも問題を感じず。使用することはないかもしれないが安心材料となる。

2021-12-15
用途:
補修用に
対象商品:
29512954

旧車の補修用に購入しました。作り的には何の問題もなさそうです。

2021-08-13
用途:
《DR30》ブレーキランプ常時点灯からの回復
対象商品:
29512954

34年所有(S60年製)しているスカイラインのブレーキランプが点きっぱなしになって
しまいました。
帰宅後、バッテリーあがりを防ぐためにヒューズを抜いて駐車。
ブレーキランプストッパーの経年劣化で外れていることが原因だが、純正パーツは製廃で『モノタロウ』さまで代替純正品を販売しているとの情報を得て、早速購入。
車のことはほとんど自動車屋さんにお任せな無知な私でも、簡単に取り付けが出来、復活出来ました。(ブレーキペダルを押し、隙間を空けてから取り付ける必要あり)
念のため予備を購入しましたが、この車(私?)の命が尽きるまでは持ってくれるでしょう。
安価で入手出来て良かったです。
ありがとうございました!

2021-10-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29512954

HR33スカイラインに交換用で使用しました。交換時も手間もかかることなくスムーズに交換できたので良かったです。

千両 様2021-09-01
用途:
ブレーキペダルスイッチ受けラバーの劣化破損により新品部品の取り付け
対象商品:
29512954

注文してすぐに届き、簡単な取り付けでしたので、ブレーキランプ常時点灯に気づいて3日ほどで修理完了できて助かりました。

2022-04-19
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29512954

劣化してたので交換しました。純正部品なので物はしっかりとしています。

2021-03-28
用途:
予備部品に
対象商品:
29512954

25年目の180SXでブレーキランプが点灯しっぱなしになりデーラーでぶひんをこうにゅうしました。R34も同じぐらい古くなってきたので予備で購入。純正部品なので何の問題もありません。

2024-05-15
用途:
ブレーキストッパー交換
対象商品:
29512954

友人車両のストッ点灯しっぱなしになり確認したところ、やはり経年劣化によりストッパーブッシュ破損でした。車両純正番号とは、異なりますが基本日産車は共通なので異なる部品番号を選択しました。 気分的にこの材質の方が、長持ちしそうでしたので購入してみました。

TriStarRacing 様2021-04-27
用途:
旧車定番トラブルに
対象商品:
29512954

同様製品の緑色のものに比べて板厚が少し厚めのブラケット用です(ネックが長い感じ) 多少グラついても全く問題無い部品ですので流用など汎用的に使う場合はこっちを買っておけば「嵌りが浅かった、、、」というような事は少ないかと思います。

3人が参考にしています