シルバースケール 快段目盛のレビュー

平均満足度 4.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)
SK(新潟精機)
479 / 税込 527
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。 【用途】線引き、ケガキ作業、寸法測定に
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-24
用途:
小物寸法
対象商品:
29868974

使い易い。手頃な大きさで良くまとまったスケールでした。

2023-10-27
用途:
画像と現物は異なり、下側は階段状ではありません。注意してください。
対象商品:
29868992

商品画像では両側が1㎜ピッチの階段状になっておりますが、現物は下側が0.5㎜ピッチで階段状になっておりません。
サポートに返品交換をもとめたところ、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ということで、誤った画像であることは問題ない認識のようです。
記載通りの0.5㎜ピッチでも構いませんが、階段状でもありませんので注意が必要です。

2人が参考にしています
2023-06-25
用途:
木工作業
対象商品:
29868983

階段状の目盛りは、老眼のわたしでも視認性が良く、大変使いやすいです。
普通メモリより割高ですが、読み取りの苦労がなくおススメです。

2022-12-16
用途:
測定
対象商品:
29868974

目盛りが読みやすい
老眼が始まった自分としてはこの読みやすさには感動しました。

2020-10-08
用途:
墨付け
対象商品:
29868974

目が衰えていく中で、快段の見やすさは顕らかで、他の寸法のものも順次買い替えています。0.5mm有/無の目盛ですが、裏では逆の割り付けした方が良いと思います。0.5がない目盛で読みたい場合、裏返せば実現できます。同メーカー様の30cmものの裏には換算表がついていますが、このやり方の目盛がついていれば換算表より価値があると思います。

2人が参考にしています
2020-12-30
用途:
諸々多用途
対象商品:
29868974

JIS規格の信頼性と、裏面も縦使用時の目盛りになってるのが良い
よくある換算表なんかは実際は見ることないしムダ

1人が参考にしています
2020-05-18
用途:
商品の設計時にサンプルのサイズを計測。
対象商品:
29868983

目盛りが段になっているのを、何気なく選んでみましたが、想像以上に使いやすいです。細かい物を見続けているとチカチカしてきて、目盛りが読みにくかったので、助かります。部内でも好評です。

2020-03-14
用途:
原稿の計測
対象商品:
29868974

階段メモリが何気に視認性が良く非常に使いやすいです。

2017-11-30
用途:
諸々の測定
対象商品:
29868974

スケールは満足です。ただ、ケース入り口が外側に広がってしまうのが気になります。

2017-02-07
用途:
物の長さ、距離測定
対象商品:
29868974

メモリが1mmづつ段になっている為 大変見やすく正確に読み取れます。また裏面は表示が縦書きになっている為奥行や深さなど見るのに重宝してます。

2人が参考にしています
2021-03-18
用途:
計測作業
対象商品:
29868974

メモリが良くわかりすごーーーーーーーーく使いやすい。
消えないしね。
レビューの文字数制限無駄。

2017-05-10
用途:
通常業務の必需品
対象商品:
29868974

多くの会社で他社の製品が出回っているため、差別の意味で購入。
両面に目盛があるのは良いです。目が悪いので0.5mmは余り必要ないです。