カップリングプラグ 流量調整付きのレビュー

平均満足度 4.18 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カップリングプラグ 流量調整付き モノタロウ
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。 【用途】エアダスター、エア工具等に。
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-12
用途:
エアインパクトレンチの空圧制御
対象商品:
31101148

エアインパクトレンチに常時取付ておけるので、コンプレッサー のレギュレータを毎回調整しなくて良いです。

2021-01-19
用途:
エアーグラインダーに使用
対象商品:
31101148

エアーグラインダー、エアーサンダーの回転調整用に購入。
便利で良いです、4個目の購入です。

1人が参考にしています
2021-09-08
用途:
自動車整備
対象商品:
31101148

空圧工具に追加で使用。切り替えが無段階ではないので、振動等で勝手に変化しにくい所が気に入っております。

有限会社平和自動車 様2021-02-14
用途:
機械の清掃作業
対象商品:
31101148

大変使いやすい カプラー付きだとなお良いと思います.

2025-03-29
用途:
タイヤ交換及び下回り修繕

製品詳細の記載・写真がなかったので、他と同等かと思い発注し届いたのを見てガッカリ。流量調整がMAX・MIN2段階。MINはただ回るだけ。緩めは出来ても、締めには使えないかも。調整ダイヤル部の写真があれば高くても他の製品を選んでいました。

1人が参考にしています
2019-04-10
用途:
農作業機械の修理
対象商品:
31101148

エアーラチェットに付けて使用しています
締め付け強さが調整できるので重宝しています

2021-06-18
用途:
グラインダー作業
対象商品:
31101148

本体に取付、カップラーに接続したとたんエアー漏れ、バラしてみたら調整バルブОリング欠品!一回もまともに使用できず、廃棄しました、価格が安いからと言って品質が悪すぎます。

1人が参考にしています
T M D 様2020-05-24
用途:
ブロワーの手元調整
対象商品:
31101148

自作のエアーブロワーの空気量調節に取り付けた。
造りはしっかりとしていた。
カチカチとつまみが回り、位置が分かりやすい
モノタロウブランドなので価格を下げてほしい

1人が参考にしています
2020-01-16
用途:
エアーチッパーの流量調整
対象商品:
31101148

ON OFF しかないエアーチッパーだったのでこちらを使用。石材加工の細かい細工をするのに重宝致します。

1人が参考にしています
2020-02-01
用途:
車のブレ-キオイルの交換
対象商品:
31101148

ワンマンでブレ-キ油交換時にコンプレッサ-の圧をエア-ホ-ス
の先で調整出来て(高過ぎても低過ぎても駄目)古い油を効率良く抜くことが出来る。便利です。

1人が参考にしています
2022-02-03
用途:
エアブロー用に購入

流量調整がついていますが、無段階式ではないので細かな調整ができず使い辛い。

1人が参考にしています
株式会社 試作工房 電 様2018-10-04
用途:
NCマシニングに使用
対象商品:
31101148

コストパフォーマンスはすごく良いです。特に問題なく漏れもなし。余程細かな流量をしなければこれでOK。欲をいえば、メスネジやネジネジのがあると良いかな。

2018-05-14
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
31101148

自動車のブレーキフルード交換でコンプレッサーとブレーキブリーダーに組合わせて流速調整に使います。
まー、普通に使えます。
兎に角安いのを探してこれにしました。

1人が参考にしています
2019-08-13
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
対象商品:
31101148

この価格と性能には、大変満足しています、次回も利用します。

2018-03-16
用途:
塗装時
対象商品:
31101148

手元でカンタンにエアーの流出量が調整できとても使いやすいです。

2018-02-02
用途:
エアダスターの流量調整に
対象商品:
31101148

軽作業のエアダスターの流量を絞るために使用しています
使い勝手もよく助かっています

2017-07-22
用途:
エアーツールの流量調整に
対象商品:
31101148

必要最低限の大きさで値段も安く大変重宝しています。ただ、ダイヤルの流量が現在どれ位かわかるようにメモリが刻みがあれば間違いなく☆5つですね。

近藤産機サービス 様2018-10-23
用途:
エアー工具全般に
対象商品:
31101148

他社の同様な製品を使ったことがあります。
エンドレスに回るつまみは、使い勝手が悪い。
数段階に手応えがあるようになってますが、
そんな構造より、Min-Maxで止まるようにして欲しいです。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。

2018-02-11
用途:
エアーツールの保護
対象商品:
31101148

ウチの工場のコンプレッサー圧力が高めなので、エアーツール保護の為に
装着しています。機能的には問題ありませんが、ダイヤルの文字が小さくて見ずらいです。

横濱ベイサイドギターワークス 様2018-05-14
用途:
エアダスターの吹き出し量調節
対象商品:
31101148

無段階の流量調整バルブかと思ったのですが、実際は、1)閉じる、2)半分程、3)前回の3段階でした。エアを吹き付ける対象に合わせて吹き出し量を変えたかったので、今回の使用目的には叶いませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。