マジックディスクのレビュー

平均満足度 4.04 (189件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マジックディスク モノタロウ
モノタロウ
149 / 税込 164
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。
189件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-10
用途:
FRPサンディング時
対象商品:
30133732

耐久性、研磨時の使用感ともに特に問題はありません。

2023-02-26
用途:
機械塗装時
対象商品:
30133696

125mmのダブルアクションエアサンダーに取り付け使用しています。大きな鉄板に対して、塗装前の足付けに使用できています。コスパも良いため今後もリピート対象です。

1人が参考にしています
有限会社カーライフ グロウ 様2023-11-27
用途:
パテ研ぎ

全然問題なく使用できます。マジックもしっかりしていて今まで使用中に外れたりもしたことはないです。

body shop fario 様2023-03-22
用途:
板金塗装
対象商品:
30133687

消耗品なので十分かと思いますが、もう少し研磨力が持続すれば嬉しい!

MAR SURFBOARDS 様2022-10-11
用途:
FRPの研磨、塗装剥がしなど
対象商品:
30133748

ほぼ毎日使っています。コスパで考えたら夢のような価格です(最近値上がりましたがそれでも安い!)これが出てから80から500番を1年くらい使った感想をまとめると、荒いのも細いのも高速回転向きではないです。シングルアクションで2000rpm以下での運用をオススメします。電動でスピコン付きランダムアクションなどだとMAXスピードで使うとすぐにマテリアルがなくなりますから中間以下のスピード推奨。それと、グリットが不揃いで240番より細かい番手は概ね粗い気がしますので番手を少しずつ上げて鏡面を目指す場合やサフェーサー研磨時は注意が必要です。400番あたりでも有名メーカー品の180番くらいのスクラッチが残る場合があります。長切れ感もないですが初期研磨力は有名メーカー品と同等に切れますから硬化直後の目詰まりしやすいシチュエーションなどで高価なヤスリ使っても目詰まりして勿体ないみたいな時やラッカー等の目詰まりさせながら削り取る作業には非常に便利だと思います。

7人が参考にしています
株式会社川田商会 協栄自工 様2023-01-04
用途:
パテ研ぎ
対象商品:
30133653

穴無しの方が良い時に使います。
エアサンダーは6穴、電動は8穴を使っています。
安くて助かります。

2022-11-12
用途:
パテ研ぎ
対象商品:
30133714

初めて使用する粗目のペーパーですのでわかりませんが、よく削れると思います。目詰まりなのかペーパーの劣化なのか、ライフは少し短いのかな?でも、安いのであまり気になりません。なくなったらまた購入したいと思います。

2022-07-03
用途:
塗装作業で古い鉄骨などの研磨、車両の塗装落としなど
対象商品:
30133714

価格が安いのがとても有り難いと思います。柔らかいベース材で曲面にも当たりが優しいのが良い反面、硬くて錆が頑固な鉄骨材で表面が荒れた素材の研磨ではディスクが波打って撥ねてしまったり破れてしまうケースもありました。ディスクの母材強度をもう少し硬くする等していただけたら、そうした頑固な材料の研磨でも持続性が上がるかも?と感じました。

1人が参考にしています
有限会社エビス自動車 様2022-09-27
用途:
パテ研ぎ、塗装足付け
対象商品:
30133775

少し目詰まりが早い気がするが、気軽に使える値段。
リピートしたい。

有限会社アイマン 様2022-08-18
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
30133775

プリウス20のヘッドライトウレタンクリア塗装に使用しました。500→800→塗装で3時間半程で出来ました

2022-08-21
用途:
木工仕上げ用
対象商品:
30133644

寿命は短いようですが安価なので気兼ねなくつかえます。
屋外で使うので穴が無い方がよい。

2022-05-30
用途:
バイクのスイングアームの研磨
対象商品:
30133644

手でペーパーがけしていましたが、初めて電動工具で削ってみました。
やはり作業効率が段違いで感動しました。
しかし、削りクズの飛散がひどいので、屋内でやるのはちょっと厳しい感じでした。

2022-05-06
用途:
金属加工の仕上げ
対象商品:
30133583

安いけど十分使える
消耗品なのでまとめて買うついでに毎回注文しております

大木商店 様2022-03-07
用途:
塗装前の足付
対象商品:
30133678

塗装前の足付に購入。
一番細かいので500番だったので 不安でしたが問題無し。

2人が参考にしています
2023-02-23
用途:
家具製作
対象商品:
30133714

コスパ良くいつも使わせて頂いております。満足しております。

人麻呂サービスセンター 様2022-08-06
用途:
塗装作業時、古い塗料の剥離作業
対象商品:
30133696

安価なのでとても助かるサクサク使い捨て、少しですが他社商品よりもマジック粘着力が低いと思う使用中に外れることは無かったが。

2021-11-12
用途:
鋼材の錆取りおよび下地処理
対象商品:
30133608

素人DIYユーザーとしての感想です。 ハンディタイプの電動ドライバーにラバーパットを装着して本品(#100)を使用しました。今までは、ディスクペーパー(#40)で錆取りなどを行っていましたが、研磨や耐久性能は価格以上と感じました。マジックもしっかりしており、面や点で慣らすのも容易でした。本品の他、同シリーズの#60、#180、#320も同時購入して使用しましたが、いずれも前述同様の使いやすいものでした。機会があれば、さらに細いものも購入して使用しても良いと感じました。

1人が参考にしています
木布工房 様2022-12-11
用途:
木材加工
対象商品:
30133635

木工作業用に初めて購入してみましたが問題なく使用しています。
価格も安価ではないでしょうか。

2022-02-17
用途:
板金塗装
対象商品:
30133678

物はとてもよい。何年か前からずーとリピートしています。
他の方も書いてますが、番手が#500 までしか無いのが謎です。500以上は他のメーカーのを使ってします。せめて#600 #800 #1000を扱ってほしい。ま、板金塗装目線の意見です。

1人が参考にしています
大木商店 様2022-02-24
用途:
塗装前の足付け作業に
対象商品:
30133678

少し目が細かいが仕上がりに期待して 500番で。
研磨力は 当然少ないが 悪くないと思う