丸ノコガイド定規 エルアングルPlusのレビュー

平均満足度 4.76 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定
シンワ測定
6,698 / 税込 7,368
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-20
用途:
大工工事で使用
対象商品:
31084707

定規の幅広いもの(狂わず長持ち)を選びました。
今のところ重宝しています。

2021-12-20
用途:
家庭用木工作業で使用します。
対象商品:
31084698

コンパネなど大型の切断作業にはやはり長尺のガイドが無いとダメだと感じ、購入しました。
短いものを何度もずらしての作業は神経を使うものですが、これならOK!
とても使いやすく、作業の安定性やけがの防止にも役立つと思っています。

1人が参考にしています
2021-12-13
用途:
木材の電気丸鋸切断作業時における丸鋸ガイドとして
対象商品:
31084707

これ、軽くてハンドル部分を押しつけると裏面に滑り止めが付いているためグリップするし。
非常に使いやすく重宝します。
限定品で紫と緑がでているみたいですけれど。

1人が参考にしています
2021-01-24
用途:
日曜大工のマルコでカットする際に使用
対象商品:
31084716

べニアの板をカットするために購入。スライドガイドも併せて購入しましたが、まっすぐ板をカットできるので、重宝しています。
もっと、早くに購入しておけばよかったです。
1.2Mの長さのを購入しましたが、短いものをカットする際には、ちょっと長すぎたかもしれません。

堀田建設 様2020-08-09
用途:
事務所の棚の自作作りに購入
対象商品:
31084707

事務所けんプライベートの部屋に自作の棚を作るのに、購入しました、ベニヤを引き割るのに、使いました凄い使いやすく大満足です

2020-04-19
用途:
板のカット
対象商品:
31084682

今までもっておらず早く買っておけばよかったなと思いました。使いやすくしっかりしてます。満足。

1人が参考にしています
エーツーカンパニー 様2020-12-08
用途:
合板切断時
対象商品:
31084707

使いやすいです。もっと早く購入するば良かったです。

2020-05-19
用途:
カーオディオインストゥール用ボード切り出し
対象商品:
31084707

丸鋸使用時に簡単に直線切りが出来て
とても助かります。

柴又工作所 様2020-04-12
用途:
木材切断
対象商品:
31084698

やはり使いやすい。丸のことの当てる部分もしっかりしていて文句なし

2019-01-14
用途:
置き床切
対象商品:
31084698

この手のは、それなりに、便利良く使います。
お世話になりました。

有限会社赤塚製餡所 様2018-10-11
用途:
日曜大工で
対象商品:
31084707

丸のこのホールドも良く、使いやすい。間違いのない商品です。

2020-01-08
用途:
DIYを今から勉強中
対象商品:
31084707

安定感ある品物で、思ったように丸ノコで切れるようになりました。安く仕上げたいと思って今まで購入しませんでした。微妙な曲がりは気にしないようと思っていたのですが、さすがに面が合わず購入を決意、買ってよかった、扱いやすく、プロ気分です。

1人が参考にしています
エム・オー企画 様2018-05-19
用途:
合板のカットに使用!
対象商品:
31084707

とても軽くて使いやすいのでカット作業がはかどります。

2018-06-28
用途:
構造合板、プラスターボードカット
対象商品:
31084707

何より軽量で取り回しにストレスがないことが良い。材料に圧着する感じが心強いので大変気に入ってます

2017-08-10
用途:
合板等のカット
対象商品:
31084707

定規の幅が広く、少し押さえた感じでもしっかりホールドしてくれます。
左右の移動が軽く、直角のカットミスが防げます。

1人が参考にしています
2018-07-10
用途:
合板等のカット
対象商品:
31084707

軽くて取り扱いやすいが直角が出ていない。900mm先で2mmの誤差が出ます。

5人が参考にしています
WEB-ARTS商会 様2017-10-13
用途:
合板の切断などに使用中。
対象商品:
31084707

使用中のホールドがシッカリしているので、作業性が良いです。立て掛けて置くときは正立しているので、倒す心配が無く、この点がウリでしょうね。