剪定鋏 ラチェット式のレビュー
- 用途:
- 枝の剪定
無花果とブルーベリーの剪定に使っています。
太い枝だと、ラチェット式でないと握力が足りずに切ることができません。
力が入る柄の長い両手持ちの剪定鋏だと、柄が邪魔で入り組んだ所を切るのは大変です。
ラチェット式だと、たとえ握力が尽きて途中で切れなくなっても、鋏はそのままにして、一服して握力が回復してから「ウリャー」と切る事も出来ます。
- 用途:
- 小枝切り
切れなくはないですが、思ったより使いにくいです。ラチェット機能が気持ちよくない?です。グリップ形状も私にはフィットしない感じで握りにくいです。(注)感じ方には個人差があります。
- 用途:
- 剪定用
- 対象商品:
- 31478186
ラチェット機能は付いていますが、片刃のため切るのに力が必要です。
普通の選定バサミの方が使いやすいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 庭木の剪定
庭木の剪定のために購入しました。ラチェット式なので小さな力で太い枝も切ることができます。
- 用途:
- 庭の選定
太い枝の選定にはラチェット式が必要です。太枝もこれがあれば切ることができ、太枝を選定するなら必須アイテムです。
- 用途:
- 庭木の剪定
庭木の剪定用に購入。ラチェット式で剪定作業が楽になりました。アルミ製で軽いのですが、耐久性が気になります。
- 用途:
- みかん、柿の剪定
まだ使ってないけど見た目がかっこいいので楽しみにしています
- 用途:
- 太い枝の選定
とても小さい力で太い枝が切断できる。
今までのこぎりを使って切っていた太い枝でも
面白いくらいスパッと切れるので庭の手入れが楽しくなります。
- 用途:
- 庭木の剪定に
- 対象商品:
- 31478186
柑橘系の木を数種類剪定しました。
20ミリ超の枝を切るときにラチェット機構がとても役に立ちます。
太めの枝を切った時に刃側がズレて受け側の中心の溝に落ち着かない癖があり残念です。
とはいえ、切れ味は十分です。
剪定後の枝を細かくするのにも役立ちました。
- 用途:
- ちょっと太目の枝に
- 対象商品:
- 31478186
剪定でこのタイプは際まで切れないので、太めで長い枝を適当な所で切った後にノコギリで仕上げする為に使っています。
後は剪定で出た枝を機械で処理しやすい様に加工するのにも太目の枝まで処理出来るので、コレがあれば持ち替える手間が省けて便利に使えています。
後は何と言っても他社に比べてコスパがずば抜けて良いので気に入っています
- 用途:
- 里山ボランティアでの植生管理
廉価なので、1つだけ、試しに購入して、使ってみましたが、刃がヘナヘナで、全く使い物にならないものでした。
- 用途:
- 屋外の選定作業
- 対象商品:
- 31478186
安全ロックが付いていますので、保管中の刃もとに危険性はないです。力の入る構造で、金属ハンドルなのが強靭です。
- 用途:
- 充電式剪定バサミを使うまでもない時
- 対象商品:
- 31478186
カシャ、カシャ、カシャっって感じで3度目にサクッと切れます。ギヤチェンジされてる感じで楽しめます。ただ、これは男性の庭師さんがターゲットなのかもしれませんが、手の大きい人向きですね。握る場所によって簡単にカット出来たり出来なかったりなので、手の小さい人はベストポジションをキープできる必要があります。廃棄用の剪定枝を細かくする作業などは、脚に固定したりすればポジションを決めやすいのですが、大小の2サイズあれば良いなあ、と思います。
- 用途:
- 樹木の剪定作業
- 対象商品:
- 31478186
10mm径程度の枝は一回で切れます。20mm径程度では2,3回の動作で切れました。
使用方法に慣れるまでは若干戸惑いますが、問題ない切れ味です。
ラチェット式のストッパーは、結構フリーとなって意図しない留め機能を発揮し不便を感じる場合があります。