コード付3口電源ソケット(DC24V)のレビュー
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
【用途】DC24V車専用
2018-12-23
- 用途:
- 車内電源の延長
- 対象商品:
- 31546034
乗っているクルマが特殊で、シガーライターソケットが後部荷室にしかないため、延長に使いました。これでいろいろな電装アイテムが使えるようになりました。
ソケット部にさり気なく両面テープが付いているのがいいですね。気分よく装着できました。
有限会社 相内組 様2018-10-20
- 用途:
- ドライブレコーダー取り付けでシガーソケットを独占する
- 対象商品:
- 31546034
この値段での【みつくち】ソケットは安い、某カー用品店だと2.5倍位した。
トラック用だったので実用性優先だったし十分。
有限会社ラウンドワーク 様2018-03-20
- 用途:
- ドラレコ用ソケット
- 対象商品:
- 31546034
今回全車ドラレコ買い替えで大量買いしました。まもなく一年がたちますが問題なく使用できている。価格、品質◎
1人が参考にしています
2018-05-26
- 用途:
- 2t 車に装着して使っています
- 対象商品:
- 31546034
安くて信頼性があります
また、プラグ側のコードが横方向に出ているので膝が当たったりしないので気に入っています
2017-10-20
- 用途:
- 大型ダンプで使用
- 対象商品:
- 31546034
知人の依頼でスマホやガラケーを2台同時に充電する為に購入しました。数年前から12V・24V共通の充電器が多数有りますが省電力で問題無し。この商品は低価格で3口ソケットでコストパフォーマンスに優れていますが、最大電力以下での使用厳守です。
株式会社榮興運輸 様2019-01-12
- 用途:
- トラック
- 対象商品:
- 31546034
容量低すぎでヒューズ部溶けて、使用不可になります。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
株式会社高津重機 様2017-11-16
- 用途:
- 携帯の充電、湯沸かしポットの電源として
- 対象商品:
- 31546034
以前のは12V用だったせいか、湯沸かしポットを使うと溶けてしまったので、24vに変えたのですが、また、溶けたら嫌なのでやってません。