- 用途:
- 自治会大会のグランドゴルフコース作成
- 対象商品:
-
51777382
コストパホーマンス優れた、使い勝手のよい製品です。
- 用途:
- 運動場のライン引き
- 対象商品:
-
51777382
問題なく使えています。ゼロの位置がややわかりにくいです。
- 用途:
- 簡易測量
- 対象商品:
-
51777382
価格と品質のバランスが素晴らしいです。
お勧めできます。
- 用途:
- 農業ハウスを測る為
- 対象商品:
-
51777382
他に比べて値段が安く使い勝手は同じなので満足してます。
- 用途:
- 測量
- 対象商品:
-
51777416
安いけどたまにしか使わないから十分。使い勝手もいい
- 用途:
- トマト用ハウスの組み立て長さの位置だし
- 対象商品:
-
51777382
軽くて扱いやすい、20mのトマトハウスの位置だしに初めて使用しました。
- 用途:
- 畑の計測
- 対象商品:
-
51777382
巻き尺の伸ばし、戻しがスムーズです。強度も十分あります。安価なのに、従来使用していたものと比べて、違和感がありません。
- 用途:
- 測量時
- 対象商品:
-
51777382
HCなどにあるものと品質など変わらないので十分に使用できる
- 用途:
- 計測
- 対象商品:
-
51777382
コンベックスでは足りなかったり、測りづらい場合に使用しています。
20mあれば事足りるけど、まぁ大は小を兼ねるので。
安価なのは助かります。
- 用途:
- 畑の害獣防止柵を設置するため、畑の寸法を測りました。
- 対象商品:
-
51777382
とても簡単に測定ができました。またスムーズに巻き取れました。
- 用途:
- 土木工事
- 対象商品:
-
51777382
初めてモノタロウブランドではずれ(しかも大はずれ)を引きました
安いから何かはあるのは覚悟の上だったのですが、0点がなく、金具の内側というのならまだわかりますが、5mm程度ずれてます
またmの表記が1mずつしか振っていなく、長い距離を測定するとき少々不便です
さらに、テープもペラッペラで頼りなく、本体も価格相応の貧弱なものでした
イベント等でたまに使う程度なら問題ないと思います
6人が参考にしています
- 用途:
- スポーツコートのポイント打ち
- 対象商品:
-
51777416
安価の割に充分な強度だと思います。直角を出す必要があったので2つ買いましたが、一つ分で購入できました。
- 用途:
- 測定業務
- 対象商品:
-
51777382
以前のものより軽く改良されている。最初のフック部分がちぎれやすい。
- 用途:
- 土地の計測
- 対象商品:
-
51777416
現物を手に持ってみて、思った大きさ、重さで満足しています。
- 用途:
- 屋外での諸作業
- 対象商品:
-
51777382
主に農作業に使ってますが、軽くて便利。巻き取りもスムーズです。土砂が付着したり濡れたり、ハードに使ってもびくともしない。手入れも楽で重宝しています。
- 用途:
- イベント準備
- 対象商品:
-
51777416
採寸、巻き取り共に引っ掛かり等無くスムーズでした。
- 用途:
- ビニールの寸法を測るのに
- 対象商品:
-
51777382
コスパが最高だと思います。
使い捨て感覚で使えるから良い!
- 用途:
- 基礎工事 配置縄張り時
- 対象商品:
-
51777382
ポイント(釘・鉄杭)に引っ掛けて”0”は使いやすい
改善点は910モジュール(455.910.1365.1820.....)の印が有ればありがたいです
- 用途:
- グランドゴルフに使用
- 対象商品:
-
51777382
グランドゴルフの最長50m、30m、25m、15mに使用、安価ですが、特に問題なく、大変良い商品だと思う。他商品は形状が異なりますが、6~7倍の金額だと思います。お買い得!!!
- 用途:
- 体育館での試合場作成時
- 対象商品:
-
51777382
室内で使用するには十分でした。コストパフォーマンスは最高です。結局4本購入しました。