(09103)ボルトのレビュー

平均満足度 4.65 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(09103)ボルト スズキ
スズキ
77 / 税込 85
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-17
用途:
ワゴンr のk6aオーバーホール用に
対象商品:
41827652

純正部品なので安心です。他の部品も全てモノタロウさんで購入してk6aをオーバーホールしました。

2024-11-16
用途:
エキマニのボルトが緩むので

緩むようになってくると、緩み止めワッシャーを使ってもすぐに緩んでしまいます。
ネジロックを使ってしまうと後が大変。
少し高いですが、締めすぎて折る前に交換したほうが良いです。

2人が参考にしています
2023-07-14
用途:
自動車の修理
対象商品:
41827573

排気のボルトは安心の純正がいいと思います。取り扱い頂いているので助かります。

2024-04-28
用途:
エキマニの取り付けに利用
対象商品:
41827634

大満足です!やっぱり純正品は品質もよく、今回は本当に助かりました。

1人が参考にしています
2023-12-23
用途:
自動車整備
対象商品:
41827817

KEIワークス使用しました。純正品なので。問題なし

2024-01-01
用途:
エキマニの遮熱板取り付け
対象商品:
41827932

純正ボルトなので全く問題ありません。通販で手軽に購入出来るので良いです。

2023-08-28
用途:
安心の純正部品です。
対象商品:
41827817

再使用不可の部品となっています。価格的にも安価ですので、安心の純正部品で交換です。

2022-11-01
用途:
ジムニーJB23に使用
対象商品:
41827932

ジムニーJB23のメンテナンス時に交換しました。遮熱板を取り外す際、元から付いていた20年モノのボルトが錆ていたので新品にしました。高熱になる部分は、ボルト類がサビやすくてステンレス製に交換する人も多いですが、鉄とステンレスでは熱膨張率が違うので、ネジ穴を痛めたりクラックが入る原因にもなるので純正部品がオススメです。

4人が参考にしています
2022-10-07
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
41827634

純正品なのでエキマニで熱がかかっても安心できます。

ヤジマワークス 様2022-02-14
用途:
タービン交換時の締結ボルト
対象商品:
41827573

平気で900度近い排気温を流しているマニとタービンの締結ボルト。
高価ですが、必ず耐熱性のある純正指定ボルトを使っています。非磁性でしたのでステンレス系?
当方、数百度になる機械設計をした事があり、コストと高耐熱・高強度ボルトの選定で苦慮した経験があり、ここだけは純正新品を使用します。

2022-02-09
用途:
JA11タービンボルトに使用
対象商品:
41827573

純正ボルトの安心感は間違いありませんでした。 耐熱ボルトで代替使用を試みましたがさびてしまいました。高温に晒されるボルトだけに純正使用をお勧めします。

2021-03-19
用途:
エキマニ交換時
対象商品:
41827573

取り付けには欠かせない物で非常に良かった
また買いたい

2020-12-12
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
41827932

スズキ純正部品を扱ってくれていていつも助かります。熱の加わる部分なので安心の純正品にしました。

2020-05-20
用途:
自車のメンテナンス

DA64Wタービン交換時に使用しました。
このボルトは折れたり頭がナメる事が多いので、準備するのに越した事はありません。
手軽に注文出来るモノタロウさん、大変助かってます。

1人が参考にしています
2020-11-04
用途:
スズキエブリワゴン
対象商品:
41827677

エブリィのターボ交換時注文しました。
さすが純正品。

2021-02-18
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
41827573

純正部品なので問題ないです。こちらで純正部品が購入できることは非常に助かっています。

2020-06-08
用途:
エキマニのネジ交換
対象商品:
41827652

ねじ山が潰れていたので変えました。
純正なので問題ないです

2022-02-21
用途:
ジムニータービン交換時

JA12のタービン交換の時使用しました。以前は、他のボルトを使用したのですが早い劣化で緩める事が出来無くなってしまい、今回は純正品を使用する事にしました。

2020-11-04
用途:
ターボ交換
対象商品:
41827616

スズキエブリィワゴンターボ交換時注文しました。
さすが純正品。

2020-11-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
41827573

購入しましたが、予定していたサイズと違った為未だ使用していません。耐久性などは不明です