(35303)ストレーナ S/A, オイルのレビュー

平均満足度 4.84 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(35303)ストレーナ S/A, オイル ダイハツ
ダイハツ
4,998 / 税込 5,498
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-16
用途:
CVTフールド交換
対象商品:
54835428

L375SタントのCVTフールド交換時にストレーナーも交換しました。
問題無く取付け出来ました。

2025-07-23
用途:
CVTメンテナンス
対象商品:
54835428

純正部品が割安で短期間で入手できる方法はモノタロウさん一択です。

2025-04-19
用途:
交換

L575S 11万k コンテ 交換しました。
オイルパン下部に磁石1つ 鉄粉がすごかった。
交換後は、滑らかな動きになりました。

2024-10-28
用途:
ミライースの整備

ミライース(LA300S)に使用しました。
CVTFは定期的に交換したましたが加速時にもたつく感じが出たのでストレーナーを交換してみました。18万キロ走行の車でしたのでフィルター部は汚れてました。
同時にCVTFも新油に交換し変速はスムーズになりました。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
CVTフルードの交換

2012年 ダイハツムーヴに使用しました
メーカーでは50000kmで交換と明示されていますが、75000kmほど
走行してしまいました。あまり汚れていませんでしたが、交換しました。

2024-09-28
用途:
CVTオイル交換時
対象商品:
54835428

ストレーナーが物凄く汚れていたのでこうかんです。
ミライースLA350SのCVTオイル交換時に使用
交換した後は走りがスムーズになりました。

2024-06-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
54835428

CVTオイルは車検毎に、ストレーナーは車検3回事に交換してます。純正品なので、なんら問題ありません。交換したから変化が出るって事はありませんが、常にオイルが回ってる部分なので気持ちも良いもんですよ!!

2025-03-20
用途:
ムーブのCVTオイル交換
対象商品:
54835428

純正品なんで安心、ついていたものと同じで、簡単交換でした。不織布タイプなので、交換が良いと思います。

2024-05-12
用途:
CVTオイル交換のついでに

14万km乗ったムーブL175sを中古で購入したので、オイルパンを開けてCVTオイルを交換する時に一緒に交換しました。

2024-01-05
用途:
フルード交換時
対象商品:
54835428

CVTフルード交換時、せっかくなのでオイルパンも剥がして交換しました。
純正品なのでピッタリハマるし安心です

2024-08-25
用途:
タントla600のCVTフルード交換時、ストレーナーも交換しました。
対象商品:
54835428

到着も早く、商品も問題無く無事交換できました。交換後も良好です。

2023-04-12
用途:
自家用車のメンテ
対象商品:
54835428

外車ではよく交換する部品です。
日本車ではなかなか交換しないようですが、
これが詰まって不具合が出ることがあります。
長く乗る車でしたら、定期交換をした方が良いですね。

2022-02-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
54835428

同時購入したガスケットと共に CVTオイルを交換しました。 半年経過しましたが不具合はありません。

1人が参考にしています
2021-11-07
用途:
CVTF交換時
対象商品:
54835428

高いですが、純正だけに、しっかりしてます。新しい品番に変わって、少し形状が変わり、オイルパンの底までの距離が変わった感じですが、スラッジを吸い込みづらくなったのかなと思います。

ユーザーサポート 様2021-04-11
用途:
軽自動車のCVT清掃に買いました。
対象商品:
54835428

ダイハツのミラ CVTフルード交換するのに買いました。純正部品で良いですよ。

2019-11-10
用途:
ATF交換時
対象商品:
41905404

ATF交換時にオイルパンの清掃と兼ねてストレーナーの交換をしました。
オイルパンのガスケットが必要ですので液体ガスケット(1207系など)の同時購入をお勧めいたします。

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
自動車整備
対象商品:
41905483

純正部品は少々値は張りますが失敗がなく安心して使えます。
包装材表面のシールに破れや汚れがあるものがあります。
社外品のほうが包装はキレイだと感じますが中身勝負なので
使用箇所により使い分けています。

2023-02-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
54835428

ダイハツムーヴla100sに使用しました。cvtfの交換この際に使用。

2020-07-23
用途:
L375SタントCVTで使用

交換後、交換前と変わりないです。
自分の車は19万キロでストレーナーとフルードを交換しました。
今の所800キロ走りましたが変わり無いです。
同じ車がまだあるので、また注文したかったのに何故か取扱い止めてしまってなんだよ~
って感じです。
モノタロウさん何故ですか?

3人が参考にしています