シガープラグのレビュー

平均満足度 3.54 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シガープラグ モノタロウ
モノタロウ
189 / 税込 208
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。 【用途】シガーライターソケットからの電源取り出しに
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
安本内張シート店 様2025-11-13
用途:
電源取り出し用
対象商品:
43668205

シガーソケットから電源を取るために購入しました。
ハンダ付けの加工が必要ですが、お買い得でイイなと思います。

2025-11-15
用途:
電源取り出し用
対象商品:
43668205

低価格で購入できて良かったです。
また追加で購入したいです。

2023-11-28
用途:
配線加工
対象商品:
43668205

この値段でヒューズホルダーまで付いて大変満足です。

1人が参考にしています
2023-07-21
用途:
ポータブルバッテリーのDC出力接続
対象商品:
43668205

線材の半田付けは、端子に呼び半田を行い実施しました。

コスモネット工房 様2022-10-27
用途:
DC-DCコンバーターの電源用
対象商品:
43668205

DC-DCコンバーターは結構電流が流れるので太い線を接続して使っています。なかなか太い線の付いたシガープラグがないので重宝します。

2021-11-19
用途:
未使用
対象商品:
43668205

2ケ購入しました。内1ケは正常ですが、もう1ケの方は先端がスムーズに動かず、押し込むと戻らない場合がありました。よって満足度は50%としておきます。

1人が参考にしています
株式会社アール・ブランド 様2023-11-20
用途:
電子機器のメンテナンス作業
対象商品:
43668205

ヒューズホルダー何の端子がU字タイプではなく丸タイプの方がヒューズとの
接触不良が無くて安心できるのですがいかがでしょう

1人が参考にしています
2019-02-18
用途:
車のETCの取り付け
対象商品:
43668205

もう少し安くなればいいですね、
ハンダを付ける部分がもう少し大きいと作業しやすいと思います。

1人が参考にしています
2022-01-04
用途:
シガープラグからの12V直流電源の取り出し
対象商品:
43668205

12V用インパクトの電源取り出しのために購入。値段は安いが、ちゃちな造りで耐久性がやや心配な印象。はんだ付けもしにくい。高くてもいいので耐久性の高いものを作って欲しい。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
購入者
対象商品:
43668205

電源プラグのプラスがわを外して配線をマイナスがわにつないで、
車のシガーソケットに差し込んで、電源テスターなどのアースとして使っています。
初めからコードが無いので、自作するのに良い商品です。

2021-07-19
用途:
バイクのETC用に利用
対象商品:
43668205

振動に弱い。せめて凸部分のバネがもう少し弱ければいいのだがガチガチのバネなのと、サイドの接触部分もつるつると滑るので、少しバイクで走っただけで接触不良になる。コードの引き出し部分もちょっとガバガバすぎる。

2人が参考にしています
2020-10-31
用途:
車の電装品
対象商品:
43668205

ホムセンより安いけど
ヒューズホルダー抜きにして
もっと安くして下さい。
それで満足度を星4つにしています。

2021-07-19
用途:
車の電源取出しとして
対象商品:
43668205

購入しましたがハンダにて結線のためソケット側がメッキ加工してあるためハンダでは付きませんでした

1人が参考にしています
2020-11-07
用途:
軽トラ、メンテナンス時
対象商品:
43668205

なにも問題なく使えています。不具合もなく満足です。

2021-03-14
用途:
DAYで軽キャンを作成中。
対象商品:
43668205

難点は半だの乗りが悪いこと。
やすりでメッキを剥がなければ半田付けができませんでした。

1人が参考にしています
2020-06-27
用途:
オートバイ用
対象商品:
43668205

振動で緩みやすいようで失敗でした。止めるバネの部分をワザとザラザラにしてみたりして使っています。

1人が参考にしています
長野建装 様2020-03-19
用途:
モバイルバッテリー充電

最悪です
シュガーレットソケットに さしても 本体プラグが抜け    設計が 悪いのか 本体プラグピンは反発が強すぎ   本体プラグの側の接点が 車のソケット内に おさまらない
本体プラグは 使用チェックは してないのだろうか?
ソケットに さしても 抜け さしても抜けを 繰り返し  接点が 弱いとか その様な次元に
ありません
不良品としか 思えません
使用できるか チェックして 販売してください

3人が参考にしています
2019-02-25
用途:
車用に車内LEDライト増設設置の電源取りに
対象商品:
43668205

ハンダする面もそのまま加工する事無し(削る磨く無しに)ハンダの乗りも問題ありませんでした。
安価で使える商品でした。

木波屋 様2018-03-26
用途:
電源取り出し
対象商品:
43668205

ETCの電源取り出しにつかいました 内装やヒューズをいじらなくても 電源確保できるので助かります

2017-07-04
用途:
車両用掃除機のプラグ割れによる交換
対象商品:
43668205

はんだ付けが面倒と言う意見ありましたが、はんだ付けがうまい人であれば何の問題もなく配線出来ます。コスパ良い商品です。