貼付けウエイト 5/10g刻みのレビュー

平均満足度 3.74 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 【用途】乗用車のバランスウエイトとして
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-05
用途:
ホイールバランス
対象商品:
49359582

はがれづらくて使い勝手がとても良い。
近年価格が上がっていて高く感じます。

株式会社サトー 様2022-10-16
用途:
ほいるばらんす
対象商品:
49359582

なくなればこのしょうひんをこうにゅうしてますとくにふまんなし

オートショップ ブライト 様2022-08-04
用途:
ホイルバランス時
対象商品:
49359582

他メーカーを使用していましたが、低価格で違いもわからないので2度目のリピート購入です。で気に入って使用しています。

2022-02-20
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
49359598

5gと10gのコンビなので丁度使い勝手が良いです。

2021-05-30
用途:
タイヤのバランス調整
対象商品:
49359598

最近、ウエイトが薄い物ばかりでしたが、多少の厚さもあり購入して良かったと思ってます。価格も安価で最高です。

2021-12-04
用途:
タイヤ交換のバランス取り
対象商品:
49359582

物は悪くないけど梱包が雑で段ボールを開梱したら中でバラバラになっていたので緩衝材等の固定をお願いします。

河守モータース 様2020-10-05
用途:
ホイールバランス
対象商品:
49359582

数回購入しています。鉛ウェイトが好きなので、この商品を使っています。

1人が参考にしています
2019-01-24
用途:
ホイールバランス調整
対象商品:
49359582

とても使いやすいです。やや接着力が弱いかと思いますが、剥がす時には楽かもしれません。しばらく様子をみながら使用していきます。

1人が参考にしています
2019-02-07
用途:
取り敢えず
対象商品:
49359582

使ってみてどうなのか考えるつもりです、接着手イプが強力でないと吹っ飛びますから二度手間に成ります。
経過を見ていますのでまた今度。

2019-07-27
用途:
アルミホイルのバランス調整
対象商品:
49359582

他社製品と比較しても何ら遜色なく使い勝手もよかったです。

2018-06-06
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
49359582

いつもとても安くて重宝しております。張り付けウエイトはクオリティよりも、安さかなぁと思って愛用しています。
今まで一度も不良品はありません。

2019-04-04
用途:
アルミホイールのタイヤ交換に使用
対象商品:
49359582

こちらの商品は、消耗品ですので、この価格は大変うれしいです。
他の商品に比べまして、大変コスパが良く非常に良い商品だと思います。

カービューティープロ アルファ 様2018-09-08
用途:
タイヤのバランス取りウエイトに
対象商品:
49359582

消耗品なので金額が安く助かっています。厚みも薄く内取りには持って来い

2018-04-24
用途:
重心バランスの調整用として
対象商品:
49359598

重量調整が簡単にできる事と張り付けが容易なため重宝しています。

エヌピーインターナショナル株式会社 様2017-12-20
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
49359582

安いので便利に使っている。
配送状況も親切にメールが来るので助かります。

有限会社海老根石油 様2017-11-23
用途:
ホイールバランス調整時
対象商品:
49359582

使いやすいのですが、出来ればもう少し安くしてほしいです。

2018-12-22
用途:
タイヤ組み換え作業
対象商品:
49359582

安いので品質がどうかと思いましたが全く問題なしです
少量で注文できるのがとても助かりますが、使いたい時期に欠品がとても困ります

2018-08-19
用途:
バイクのホイールバランス
対象商品:
49359598

安価で良いのですが、ホイールによってはウエイトをカットしないと幅が合わなくて貼り付け出来ない時があり不便を感じます。四輪用なので仕方ないのですが。ホイールの温度が上がった時にウエイトが外れる傾向が有るようです。

2018-12-20
用途:
ホイールバランス
対象商品:
49359598

安いですけど粘着力がなさすぎ。シールを改良しないと使い物になりませんよ。

中之島タイヤ工業所 様2018-05-02
用途:
タイヤのバランス調整
対象商品:
49359582

粘着力は以前のものより強くなったように思いますが、その分なのか裏シートが剥がしにくい。手袋でもつけていようものなら裏の黒スポンジまで一緒に剥がれてしまうし、尖ったものでチクチクこそげて少し浮かせて…と1か所貼るのに時間がかかって仕方がない、スポンジを細くするか裏シートの幅を広げるか、とにかく剥がしやすくしてほしい