車輪ストッパーゴムのレビュー
- 用途:
- 台車の固定
- 対象商品:
- 48887283
われている点が とても使いやすいと思います。
薄暗い工場内で使うので 明るい色もあるともっと良いと思います
- 用途:
- キャスター台車を置き場所に固定
- 対象商品:
- 48887283
この商品は、割れ目が作業を楽にする。割れ目のないストッパーは、台車を持ち上げて、車輪をリング内に収めなけれあならないが、これは、割れ目を開いて、横から車輪にさせばよく、持ち上げる必要はない。また、滑りもなく、路面・地面にくっついてくれるので、たいへんよい。100mm径車輪に対し、適合車輪径75~100を使っている。
- 用途:
- キャスター固定時に
- 対象商品:
- 48887274
事務所のキャスターを動かなくするのに使用。特に問題なく使用できました。素材がゴムなので床に色がつかないか心配ですが今のところ満足しています。
- 用途:
- ベッドの固定
- 対象商品:
- 48887283
老人福祉施設で長年使っているとストッパーが摩耗して、ベッドがすぐに動いてしまう。
ベッドが不用意に動かないように固定するのにちょうどいい。
動かしたいときは簡単に外せる。
- 用途:
- 機械運搬台車に使用
- 対象商品:
- 48887283
重たい物を載せて一時仮置き時に使用しましたが、元請けさんからこれいいですね。内の業者にも勧めようと、写真を撮っていました。満足です。
- 用途:
- 現場での作業時、台車の固定
- 対象商品:
- 48887283
大変満足。台車を動かさずに取り付け可能なところがよい。また、5度くらいの傾斜で、80kgの荷を載せた台車で試した(2か所留め)が、全く問題がなかった。
- 用途:
- 色々な場所に使えます
- 対象商品:
- 48887265
主に工具キャビネットのストッパーとして使用。大型バイクの車輪止めとしても使っています。余裕をもって大きめを選択した方がベターです。
- 用途:
- 防災対策
- 対象商品:
- 48887283
作業台の固定(防災対策)に使用しています。重い台を持ち上げずに固定できるので助かります。サイズが選べるので良いです。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 実験機器の車輪の輪留め
- 対象商品:
- 48887274
品質は申し分ありません、たまにサイズが合わないキャスターがあるので
サイズのバリエーションがもっと欲しいです。
- 用途:
- 台車の固定時
- 対象商品:
- 48887283
問題なく台車が固定できます。切れ目が入っているのがみそで車輪を持ち上げなくても簡単に設置できるのが便利です。ジャッキアップ不要でタイヤチェーンが巻ける感じですね。
- 用途:
- 精密機械輸送時
- 対象商品:
- 48887283
値段の割に、ちゃんとストッパーとして機能します。あるのと無いのでは、だいぶ違います。キャスターものを輸送する時、活躍します。
- 用途:
- 3段ワゴンの車輪止めに使用
- 対象商品:
- 48887292
車輪止めなら何でも良いと思い購入しましたが、価格の割にはしっかりしていて満足しております。
- 用途:
- 精密機械の運搬
- 対象商品:
- 48887283
精密機械の運搬でラッシングベルトが外れ、キャスター付きの機械が荷台の中で動き回り、他の機械と接触する物流事故はありました。そこで最悪の場合の改善策として本製品を購入しました。思いの外使い勝手が良いです。